查看:
1159
|
回复:
1
|
ISSI代理低功耗SRAM芯片IS62WV102416DALL
|
|
发表于2020-07-22 15:41:38
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
ISSI IS62WV102416DALL,IS62WV102416DBLL是超低功耗CMOS16Mbit静态RAM,组织为1M字乘16位。它是使用ISSI的高性能CMOS技术制造的。这种高度可靠的工艺加上创新的电路设计技术,可生产出高性能和低功耗的设备。IS62WV102416DBLL和IS65WV102416DBLL封装在48引脚TSOP(I型)中。ISSI代理宇芯电子支持提供技术支持及产品解决方案。 主要特点 •高速访问时间:45ns,55ns。 •CMOS低功耗操作 –25µA(典型值)CMOS待机 •CMOS以实现最佳速度和功率以及TTL兼容接口级别 •单电源 –1.65V〜1.98VVDD (IS62/65WV102416DALL) –2.2V〜3.6VVDD (IS62/65WV102416DBLL) •完全静态操作:无需时钟或刷新 •工业和汽车温度支持 功能说明 sram是随机存取存储器之一。每个字节或字都有一个地址,可以随机访问。SRAM支持三种不同的模式。每个功能在下面的“真值表”中进行了描述。 待机模式 取消选择时,设备进入待机模式。输入和输出引脚(I/O0-15)处于高阻抗状态。根据输入电平,此模式下的电流消耗为ISB1或ISB2。此模式下的CMOS输入将最大程度地节省功率。 写模式 选择芯片时且写使能输入LOW时的写操作问题。输入和输出引脚(I/O0-15)处于数据输入模式。即使为LOW,在此期间输出缓冲区也会关闭。并启用字节写入功能。通过启用LOW,来自I/O引脚(I/O0至I/O7)的数据被写入该位置。在地址引脚上指定。处于低电平时,来自I/O引脚(I/O8至I/O15)的数据被写入该位置。 读取模式 选择芯片时,写使能(WE)输入为高,则发生读操作问题。为低时,输出缓冲器打开以进行数据输出。不允许在读取模式下对I/O引脚进行任何输入。并启用字节读取功能。通过启用LOW,来自存储器的数据出现在I/O0-7上。处于低电平时,来自内存的数据将出现在I/O8-15上。 在读取模式下,可以通过拉高来关闭输出缓冲器。在此模式下,内部设备作为READ操作,但I/O处于高阻抗状态。由于设备处于读取模式,因此使用有功电流. |
|
发表于2020-07-22 15:42:35
|
显示全部楼层
2#
ISSI IS62WV102416DALL,IS62WV102416DBLL是超低功耗CMOS16Mbit静态RAM,组织为1M字乘16位。它是使用ISSI的高性能CMOS技术制造的。这种高度可靠的工艺加上创新的电路设计技术,可生产出高性能和低功耗的设备。IS62WV102416DBLL和IS65WV102416DBLL封装在48引脚TSOP(I型)中。ISSI代理宇芯电子支持提供技术支持及产品解决方案。
|
|