查看: 400  |  回复: 0
快速恢复二极管的性能特性

主题

回复
发表于2023-09-06 09:38:48 | ip属地:广东 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

一、快恢复二极管结构特点

快速恢复二极管的内部结构与普通二极管不同。在P型和N型硅材料之间添加碱I以形成P-I-N硅芯片。由于基极区域非常薄,反向恢复电荷非常小,不仅trr值大大降低,而且瞬态正向压降也降低,因此管可以承受高反向操作电压。快速恢复二极管的反向恢复时间通常为几百纳秒,正向压降约为0.6V,正向电流为几安培至几千安培,反向峰值电压可达几百至几千伏特。超快恢复二极管。

二、快恢复二极管反向恢复时间

反向恢复时间(tr)的定义:电流通过零点和正向转换到指定低值之间的时间间隔。它是衡量高频续流整流装置性能的重要技术指标。反向恢复电流波形如图1所示。IF是正向电流,IRM是最大反向恢复电流。Irr是反向恢复电流,通常指定Irr=0.1 IRM。当t≤t0时,正向电流I=IF。当t>t0时,整流器上的正向电压突然变为反向电压,因此正向电流迅速减小。当t=t1时,I=0。然后http://www.szchenda.com反向电流IR流过整流器,并且IR逐渐增加;在t=t2时达到最大反向恢复电流IRM值。此后,在正向电压的作用下,反向电流逐渐减小,并在t=t3处达到规定值Irr。从t2到t3的反向恢复过程类似于电容器放电过程。

快恢复二极管规格书下载:SF31G THRU SF38G DO-201AD 200526.pdf