查看:
55338
回复: 105 |
参赛作品《3GHz频谱分析仪射频采集模块》
|
|||
chaplin
1
主题
33
回复 |
发表于2018-10-09 20:01:26
|
只看该作者
56#
电梯直达
楼主进展如何了,套件可以买了么
|
|||
仰望星空
0
主题
5
回复 |
发表于2018-10-18 13:35:29
|
只看该作者
57#
你好,楼主能加下QQ吗 1090307226
|
|||
仰望星空
0
主题
5
回复 |
发表于2018-10-19 10:15:08
|
只看该作者
58#
你好楼主,指标探讨一下,qq:1090307226
|
|||
仰望星空
0
主题
5
回复 |
发表于2018-12-04 13:43:29
|
只看该作者
59#
楼主板子怎么样了?
|
|||
起名好困难
1
主题
38
回复 |
发表于2018-12-14 17:36:06
|
只看该作者
60#
还在继续搞。 方案大概,详细说明本来想在帖子修改,不过帖子的编辑已经被锁定了。 方案主要是对中频处理的更改,之前中频方案是硬件中频+模拟检波的方案,经过详细思考和多番对比,我最终放弃了硬件中频的方案,改用数字中频的。 数字中频的处理比较复杂,我这一季度都在搞数字中频,用FPGA实现正交下变频,目前才算搞出基本功能 抽取滤波检波,接下来联调。
搞完之后发现,这个选择是正确的,LC和石英之类的滤波器比较容易实现,但是调试复杂,中周和石英的一致性等等,都是大问题。而且解调功能比较单一,后续改进非常麻烦。
数字中频不但稳定,而且解调功能丰富,升级也容易,电路结构也较简单,优点众多,就是。。。要写FPGA代码和matlab的算法调试。 另一个改动是FR4普通板材的实现,之前是一大张罗杰斯的4003C板材,成本太高。我仔细思考了很久,总算找到思路解决这个问题。虽然要付出组装复杂以及性能下降一些的代价,但是值得的。
现在这个板子还是比较多缺陷的,感觉还是理解不够到位,“3次样板定理”果然还是很可靠。
现在继续苦逼的敲代码。。。要赶上第四届比赛。 |
|||
仰望星空
0
主题
5
回复 |
发表于2019-01-21 17:14:24
|
只看该作者
61#
楼主辛苦,期待佳作!
|
|||
精确精密精妙
11
主题
14
回复 |
发表于2019-03-05 14:34:26
|
只看该作者
62#
这个实在是很厉害,有没有成品
|
|||
精确精密精妙
11
主题
14
回复 |
发表于2019-03-05 14:38:28
|
只看该作者
63#
你说的minicircuits的VNA大学计划,有没有具体一点的东西哦,网上好像没有查到,到minicircuits官网上也没有发现
|
|||
起名好困难
1
主题
38
回复 |
发表于2019-03-11 21:20:37
|
只看该作者
64#
爆肝中!GUI还在完善,RBW的代码才写完一个效果下图。。。还有VBW和检波部分。。工作量恐怖。。预计还需要一个季度才能完成基本功能。
|
|||
起名好困难
1
主题
38
回复 |
发表于2019-03-11 21:25:15
|
只看该作者
65#
有啊,在官网上的大学计划。https://ww3.minicircuits.com/products/researcheducation.html
|
|||
精确精密精妙
11
主题
14
回复 |
发表于2019-03-21 10:19:32
|
只看该作者
66#
看到了,他这个东西有点贵了,完全是个实验堆,还是演示品,也不知道他们是想卖产品,还是推方案。反正看了觉的稍稍有点失望。
|
|||
起名好困难
1
主题
38
回复 |
发表于2019-03-22 09:33:49
|
只看该作者
67#
本来就是教育演示用品主要是推那个芯片。
|
|||
起名好困难
1
主题
38
回复 |
发表于2019-03-23 10:26:54
|
只看该作者
68#
可以交个朋友?我的微信是: 为了避免被乱七八糟的广告找上号码,这里有一个简单的问题就可以回答出来。 超外差频谱仪如果选用高中频方案,当第一本振设置为15GHz,第二本振为1,121,663,484Hz,第三本振为433.333MHz,第三中频为10.7MHz,请问此时对应检测的RF输入频率是? 答案就是我的微信了实属无奈请不要介意。。。 |
|||
起名好困难
1
主题
38
回复 |
发表于2019-03-23 10:27:56
|
只看该作者
69#
今年比赛肯定赶的上成品。。 到时可以交个朋友?我的微信是: 为了避免被乱七八糟的广告找上号码,这里有一个简单的问题就可以回答出来。 超外差频谱仪如果选用高中频方案,当第一本振设置为15GHz,第二本振为1,121,663,484Hz,第三本振为433.333MHz,第三中频为10.7MHz,请问此时对应检测的RF输入频率是? 答案就是我的微信了实属无奈请不要介意。 |
|||
卤蛋嘿休嘿
0
主题
1
回复 |
发表于2019-03-25 21:41:05
|
只看该作者
70#
UI还是接入PC或者用QT做比较爽啊,那效率~,膜拜楼主
|
|||
起名好困难
1
主题
38
回复 |
发表于2019-03-26 14:54:28
|
只看该作者
71#
PC接入,要么自带一个PC,那个功耗和成本都很高,要么外置一个PC,成本降低不少,但是使用起来很不方便。 QT是最合适的,使用ZYNQ方案可以做到性能成本最优化,但是我对linux实在不熟悉,所以只好用强悍些的单片机来完成,预计最后是400M主频的H7或者600M主频的RT1052来跑,现在觉得429跑大屏UI还是吃力了些。 |
|||
仰望星空
0
主题
5
回复 |
发表于2019-03-31 09:00:52
|
只看该作者
72#
楼主微信是不是 *火,显示异常 |
|||
起名好困难
1
主题
38
回复 |
发表于2019-04-01 10:23:36
|
只看该作者
73#
不是
|
|||
123往前走
0
主题
1
回复 |
发表于2019-05-19 14:37:24
|
只看该作者
75#
13434.3035MHz
|
|||
老肖fpga
0
主题
1
回复 |
发表于2019-05-22 10:29:47
|
只看该作者
76#
基本功很扎实,是个好苗子
|
|||
Jawin
0
主题
2
回复 |
发表于2019-07-16 21:50:25
|
只看该作者
77#
牛人
|
|||
maithon
1
主题
29
回复 |
发表于2019-07-16 22:24:27
|
只看该作者
78#
这个大工程了,PCB没用射频板?这个PCB布局设计看着就舒服。
|
|||
射频微波线路板加工
0
主题
1
回复 |
发表于2019-09-27 11:04:24
|
只看该作者
79#
你好,我是生产高频微波线路板的,请问有需要吗,联系电话 13713723280 QQ 352057886
|
|||
起名好困难
1
主题
38
回复 |
发表于2019-09-29 12:56:25
|
只看该作者
80#
额。。。我今年上半年,就是在解决不用高频板的问题而且我已经解决了。
|
|||
电子打酱油
0
主题
1
回复 |
发表于2019-09-30 14:34:02
|
只看该作者
81#
绝对牛人,赞一个!可以出套件吗?
|
|||
起名好困难
1
主题
38
回复 |
发表于2019-09-30 20:49:06
|
只看该作者
82#
绝对会的。设计之初就考虑了套件情况,物料选择都是通用性很强,或者容易买到拆机品。 目前进度来看,射频部分经过测试,验证了全FR4方案下使用集成滤波器是可行的,相比射频微带滤波器,小批量成本仍然低于射频板,随着数量增加成功会超过射频板不少,但是集成滤波器比微带滤波器性能更加优良。 之前简单搭了个电路测试了下集成滤波器,发现性能真是相当不错,而且阻带抑制还可以优化,主要是PCB和外壳接触不是很好,手册标准可以到-70dBm一下,相比这个频带的微带带通,不仅插损大,而且带宽也更大。 数字中频部分进度缓慢,数字变频早已搞完,但是大动态和检波处理进展缓慢。并且,数字中频成本比预想的要高,尤其是少量的情况下。 模拟中频进度喜人!验证测试并评估了下成本,非常低廉,体积也不是很大!而且不需要特殊器件,全是通用品!决定先搞定模拟中频的频谱仪,虽然RBW就到300Hz的样子,但是也够一般情况下使用了。 接下来这个季度就是整机装配,标准的高中频超外差架构接收的性能,肯定不会让大家失望,至于价格会有清单,在不含外壳的情况下,模拟中频版的物料应该在2000左右,主要是高频PLL和液晶屏死贵死贵的。 |
|||
skycham
0
主题
3
回复 |
发表于2019-09-30 22:03:51
|
只看该作者
83#
给楼主点赞,持之以恒的在完成这个项目。
|
|||
leiyitan
0
主题
93
回复 |
发表于2019-10-03 09:44:37
|
只看该作者
84#
叹为观止!
|
|||
jlhgold
0
主题
11
回复 |
发表于2019-12-11 12:09:44
|
只看该作者
85#
不知道变频到中频为啥要3次?是因为跨度太大会把谐波带入带内? |
|||
起名好困难
1
主题
38
回复 |
发表于2019-12-11 22:22:15
|
只看该作者
86#
有3次的,也有2次的,当然也有4次的,看末端的中频带宽。 比如3G的输入,如果变频2次,中频大概几百MHz,目前的射频采样ADC能支持的,当然这个价格的ADC也是很感人,数据处理要求也是很感人,目前实时频谱仪会用这种方案。 如果3次变频,中频21.4M或者10.7M就可以了,这个带宽的解决方案在八九十年代很容易用分立元件实现,老式的低端超外差频谱仪,基本就是3次,不过RBW最低就是1K的样子。 如果是4次变频,那个最后一个中频可以做到几K或是十几K,这个频率更低,适合当年的ADC采集,然后FFT来做窄带扫描,可以分辨到1Hz,这就是典型的超外差+FFT频谱仪方案,90年代基本都是这个风格。 如果1次变频,宽带扫描的话你,你的滤波器要很变态,因为信号源不一定是点频。。。当然如果是点频的话就可以,所以扫频仪可以用这种方案,标量网分也是。 如果不变频,那就是零中频,典型的就是现在的手机,还有软件无线电。零中频有点突出,缺点也很突出,科创现在在搞的就是零中频的宽带频谱仪,各种深坑令人落泪。。。 其实根源还是宽带调谐滤波器不好搞,只好用混频来替代。目前YTF滤波器的调谐范围最宽,但是低频不行,而且功耗大,带宽倒可以做到几M,品质因数很不错。 变容二极管的品质因数不行,所以对于的电调谐滤波器指标很一般。 开关选频的方案,电路很是臃肿。 所以变频还真是受限于滤波器,或者说受限于LCR的本质,如果可以做到锁相环芯片那样小,配合射频ADC直接采样,体积缩小N多,不过LCR涉及到基本物理规则,这个真心不好搞,半个多世纪了还是没办法,所以仪器基本还是外差方案,不然指标不行。 |
|||
jlhgold
0
主题
11
回复 |
发表于2019-12-19 09:08:05
|
只看该作者
87#
不知道用1次下变频,参考的时钟用可调的数控时钟,直接把宽带信号变频到1GHz以内,然后直接用射频ADC直接IQ解调?这样电路上应该会简单不少,只是一定要fpga了,因为很多都是lvds输出的。
|
|||
zyjking
0
主题
1
回复 |
发表于2019-12-24 11:31:41
|
只看该作者
88#
楼主进度怎么样了?有成品的话,我想预定一两套试下。没有的话,实现主要功能的样板也可以。我的邮箱:zyjking1025@163.com
|
|||
起名好困难
1
主题
38
回复 |
发表于2019-12-24 14:22:01
|
只看该作者
89#
按你这种情况,如果输入同时存在1G和2G的信号,但设置只要检测2G的信号,这时本振设置成3G中频变频为1G,可是混频器的RF和IF的隔离度不高,如HMC219才22dB,这样输入的1GHz和中频的1G混合在了一起导致测量出错。 低中频方案并不是不可行,而是需要复杂的预选的滤波器进行输入带宽限制,YTF滤波器就是一种很好的输入预选滤波器,可惜YTF的带宽最低得2GHz,所以低频情况下还是老老实实用高中频方案性能最佳。 |
|||
起名好困难
1
主题
38
回复 |
发表于2019-12-24 15:06:22
|
只看该作者
90#
指标优化以及海量的代码和调试,前半年搞生活费去了导致进度一拖再拖。。 成品的话我现在只有一套自己调试用。 我现在的都是十几块板子模块化调试,因为要优化指标可能要不停添加/替换模块,所以没有整板。要缩小到整板,要得指标全部优化的差不多了,架构基本完善了才做,虽然现在优化到全FR4了,板子成本降低了很多,但是器件还是很烧钱的,我只是个人研究者而已。。
目前单音的指标接近传统频谱仪,下图所示,衰减器10dB,RBW是60k,底噪达到-84dBm,无杂散。因为使用了模拟中频所以形状因子比较大,但是便宜啊^_^。
。。。图都传不上了。。。说我画中画,我哪有!晕! |
|||
JackMCU
32
主题
47
回复 |
发表于2020-02-02 13:08:12
|
只看该作者
91#
原创文章,项目经验,力求简洁,通俗易懂,在接下来很长一段时间内(平时做项目忙,一周更新一两篇)抽空编写,主要给新手学习,老司机飞过。 电源系列(电源做得好,产品完成了一半),单片机教程与软件编程(面向对对象思维,结构体与指针编程),PCB设计(orcad+pads),上位机(c#,公众号共享了多功能串口源码),驱动技术(数码管,电机,继电器,可控硅,晶体管等),显示技术(段码屏,串口屏,oled等),无线技术(gprs,nb,lora,蓝牙等),接口技术(串口,spi,485,can)等, 后续陆续在硬件家园 -> 微信公众号( yjjy168168168 )与CSDN博客上发布,敬请关注。
如果你只做能力范围之内的事情,就永远没法进步。
|
|||
一本道君
1
主题
252
回复 |
发表于2020-02-11 21:24:19
|
只看该作者
93#
进来膜拜大神,请问套件啥时候可以有?谢谢
|
|||
起名好困难
1
主题
38
回复 |
发表于2020-02-15 15:13:59
|
只看该作者
94#
我也很想早点出,但是奈何我软件写的狗爬而且没有固定收入,只能缓慢推进。。。
|
|||
村口放牛
0
主题
8
回复 |
发表于2020-04-10 14:55:41
|
只看该作者
95#
支持楼主,加油!
|
|||
FF
0
主题
2
回复 |
发表于2020-04-16 19:36:53
|
只看该作者
96#
您好楼主,什么时候出套件?很期待
|
|||
暗影之火
0
主题
1
回复 |
发表于2020-04-29 17:34:26
|
只看该作者
97#
楼主搞定了吗?
|
|||
花玩111
0
主题
1
回复 |
发表于2020-10-13 14:24:07
|
只看该作者
98#
mark一下
|
|||
Kindred
0
主题
1
回复 |
发表于2020-11-08 10:59:55
|
只看该作者
99#
楼主做的不错,我们也是做类似产品的,有机会可以交流下:VX 18880415756
|
|||
特斯拉陈
0
主题
1
回复 |
发表于2020-11-09 14:20:26
|
只看该作者
100#
大佬的套件出来没有,坐等
|
|||
sammo
0
主题
1
回复 |
发表于2021-09-18 16:11:10
|
只看该作者
101#
销售国产替代LMX2594 联系QQ:191321088 微信号:sen961648 |
|||
向高手学习
0
主题
4
回复 |
发表于2021-10-21 16:15:41
|
只看该作者
102#
太厉害了
|
|||
向高手学习
0
主题
4
回复 |
发表于2021-10-21 16:16:12
|
只看该作者
103#
楼主太厉害了
|
|||
Matrun
0
主题
1
回复 |
发表于2021-10-22 14:17:01
|
只看该作者
104#
楼主 你的频谱分析仪做的如何了
|
|||
lzzasd
0
主题
1
回复 |
发表于2022-07-15 16:47:53
|
只看该作者
105#
就佩服能做高频电路的人才 当年读书那会一本无线电教材就让我抓狂 无穷无尽的公式 我认为如果说普通数字电路是初中 那能熟练用模拟电路的就是高中 能搞这些高频射频的就是大学 所以很佩服这些人 |
|||
Jackhao
0
主题
1
回复 |
发表于2023-03-29 20:19:47
|
只看该作者
106#
牛逼看看你的PCB设计,那个带通滤波是怎么做出来的
|
|||
自挂东南枝
0
主题
7
回复 |
发表于2023-06-16 10:07:13
|
只看该作者
107#
真是不错,设计内容很多,一个人强如一个团队
|
|