查看: 14302
回复: 6
关于工业级USB转网口的芯片选型
qqcooler
4
主题
11
回复
发表于2018-12-08 19:49:55 | 只看该作者
1# 电梯直达

最近在找一款USB转网口的芯片。

本来设计的是AX88772C,这个芯片网口支持RMII,Rev-RMII,还可以直接支持Phy出来。

我的项目用的是USB转RMII的,但是这个芯片是商用级别的。

看到Microchip Lan95XX的支持USB转网口的,但是普遍都是集成了USB HUB功能,Lan9500AI直接是Phy差分信号出来了,如果对应我的设备,我还需要额外增加一个Phy芯片,而且还要增加多余的电路。

各位是否可以帮忙推荐一个芯片,工业级宽温,支持USB转以太网RMII的?

感激不尽!

水上漂老张
13
主题
191
回复
发表于2018-12-09 02:39:04   |  只看该作者
2#

看看CH563,南京沁恒芯片;


 内核:

32 位 RISC 指令集 CPU,兼容 ARM V5TE 指令集,支持 16 位 Thumb 指令和增强 DSP 指令,默认
系统主频为 100MHZ。
● FLASH 和 RAM:
CH563 片内 FLASH 最高为 224K,用于保存程序代码,支持写保护。FLASH 闪存拥有 10 万次擦
写、20 年保存能力,支持 ICP/ISP 升级。
片内 SRAM 共 64K,用于数据缓冲。
● DataFlash:
片内 DataFlash 共 28K,用于保存非易失性数据。
● 以太网:
内置 MAC 和基于 DSP 的 10/100Base-TX 快速 Ethernet 收发器(PHY),支持 10/100Mbps 双绞线
网络通讯,兼容 IEEE 802.3,802.3u 和 FDDI-TP-PMD,支持 Wake-On-LAN 功能,收发各独立
的 2K 字节 FIFO,支持 DMA。
每颗芯片都内置 IEEE 分配的唯一 MAC 地址。
● USB:
内置高速 USB 收发器(PHY)和 USB 控制器,支持 USB 2.0,兼容 EHCI,支持主/从模式,支持
高速/全速/低速传输,独立的 2K+64 字节 FIFO,支持 DMA。
● SPI:
2 组 SPI 控制器 SPI0、SPI1,速度可调,最高可达系统频率 SCLK 的一半约 50MHZ,支持输入
输出单工复用。SPI0 支持 Master/Slave 主从模式,32 级 FIFO,支持 DMA;SPI1 只支持主机
模式,16 级 FIFO。
● UART:
2 组兼容 16C550 的异步串口 UART,速度可调,最高达系统主频 SCLK 的八分之一约 16Mbps,
一组支持全部 Modem 信号,16 级 FIFO;另一组只支持 CTS 和 RTS,但支持 9 位串口模式下总
线地址自动比较和 SIR 之 IrDA 编解码,32 级 FIFO。
● ADC:
CH563 最多支持 3 通道 10 位 A/D 转换器,采样率可调,最高达每秒 1M 次,8 级 FIFO,支持设
定参考值在到达后触发中断,支持两通道自动轮测,可用软件对信号进行算法解码,支持 DMA。
● TIMER:
4 组 28 位定时器,支持输入信号宽度采样/信号捕捉(高/低/翻转),支持 PWM 输出,8 级 FIFO,
其中 3 组支持 DMA。
● 被动并口:
提供 1 个 Intel 时序的 8 位被动并口,方便与外部系统进行数据通信。
● 总线接口:
提供 1 个 Intel 时序的总线接口,支持 8 位、16 位、32 位数据读写,读写宽度可调。
● 低功耗睡眠:
支持低功耗睡眠方式,支持部分 GPIO 等外部唤醒。
● 芯片 ID 号:
每个芯片具有 64bit 唯一的 ID 识别号,便于通讯识别或者数据加密。
● GPIO:
LQFP128 封装提供多达 74 个 GPIO 引脚,部分引脚支持上拉电阻、下拉电阻、施密斯输入、两
种驱动能力,部分引脚支持电平或者边沿中断。
● 电源:
CPU 操作电压范围:1.65---1.95V(1.8V±10%);
IO 操作电压范围:3.0---3.6V(3.3V±10%),部分 I/O 口可承受 5V 电压。

长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233
WCHCN
37
主题
241
回复
发表于2018-12-13 10:33:58   |  只看该作者
3#
水上漂老张 发表于2018-12-09 02:39:04  2# 看看CH563,南京沁恒芯片;内核:32位RISC指令集CPU,兼容ARMV5TE指令集,支持16位Thumb指令和增强...
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
Q619906360
1
主题
15
回复
发表于2019-03-04 11:09:52   |  只看该作者
4#

NuMaker PFM-M487 采用NuMicro® M487以太网系列单片机,并以Arm® Cortex®-M4F为核心,内置 512 KB Flash,可支持OTA (Over-The-Air) 韧体升级,并内建160 KB SRAM,包含32 KB快取 (Cache) 用于加速外部SPI Flash就地执行 (eXecute-In-Place),是功能强大的IoT开发平台。系统主频最高可达192 MHz,主控平台配有安全、通信和设备管理模组,支持的功能包含外部 2 MB SPI Flash运行程式码、高速USB OTG、全速USB OTG、SD读卡器、以太网连结与透过板上音讯转码器播放音乐档案。NuMaker PFM-M487 可做为集点或是感测端节点,确保与管理设备安全地连接至云端伺服器,并可透过 Mbed? 伺服器软件,将搜集到的微量资料传送至云端,经由大数据分析技术处理,让开发者可快速验证、学习以及开发应用程式,开发板带有简单的输入操作界面,让开发者轻松完成物联网应用程式。

NuMaker PFM-M487 的主控板采用通用界面设计,提供相容于 Arduino UNO 的界面,使用者可搭配任何 Arduino 模组进行开发。除了扩展界面外、主控板本身亦内建丰富的周边设备,如、三色 LED 、按键、麦克风、耳机、 USB 1.1/2.0 OTG 、心率感测等完整的感测器群。类比周边部分含有 1 个 12 位元,多达 16 通道 5 MSPS SAR ADC 、 2 个 12 位元 1 MSPS DAC ,通讯介面包含 2 个 CAN 2.0B 介面、 2 个 SD 卡控制器等,并且支持 Mbed? 和 FreeRTOS 作业系统。

功能比较

NuMaker PFM-M487

产品特色

32-bit Arm Cortex®-M4 M487JIDAE 单片机核心

  • 工作频率最高可达 192 MHz
  • 内建512 KB 快闪记忆体及160 KB 静态记忆体
  • 双区块 (Dual Bank) Flash记忆体
  • 外部SPI Flash快取
  • 内建USB 2.0高速PHY和全速PHY
  • 10/100 Mbps支持RMII和MII的以太网
  • DES、AES、ECC、3DES、HMAC和SHA硬件加解密
  • 电压可调整界面,支持额外的I/O电源区块

丰富外围

  • 语音译码 (NAU8822LYG) 支持话筒,线路输入和耳机接口
  • 心率感测器
  • SPI Flash

丰富界面

  • Arduino UNO兼容接口
  • 以太网界面
  • USB 1.1/ 2.0 OTG
  • TF卡界面
  • 音源界面

新唐一级代理商。提供技术支持VX:15323794243
RoboticsX
0
主题
5
回复
发表于2020-01-14 17:13:40   |  只看该作者
5#
以太网芯片DM9000CEP如何?
3.1415926
xiwang0328
0
主题
1
回复
发表于2020-09-16 09:35:28   |  只看该作者
6#
水上漂老张 发表于2018-12-09 02:39:04  2# 看看CH563,南京沁恒芯片;内核:32位RISC指令集CPU,兼容ARMV5TE指令集,支持16位Thumb指令和增强...
你好,请问这个芯片是需要下载程序的吗?还是固化好了的程序?能给下您的联系方式吗?我们有个项目想请您承包
dean0918
0
主题
2
回复
发表于2023-09-08 16:37:37   |  ip属地:辽宁  |  只看该作者
7#
这种设计方案听说windows驱动不支持?