查看:
24353
回复: 15 |
内置晶振,外围精简的 USB转串口芯片CH340N和CH340C
|
|||
|
发表于2019-06-03 15:02:34
|
只看该作者
1#
电梯直达
概述 极具特点的CH340N和CH340C是对USB转串口芯片CH340型号的扩充,其中CH340N芯片为SOP-8小封装、且内置晶振可以有效节约产品成本与PCB面积。 CH340C型号特点为内置晶振,可以看做芯片CH340G的免晶振版本,在使用CH340G或CH340B的设计中一般电路不做改动也可以使用CH340C。(CH340G原电路不焊接晶振和旁路电容即可)
芯片特点与优势 1、 串口波特率支持50~2Mbps; 2、 串口支持5/6/7/8个数据位、1/2个高电平停止位,支持奇/偶/标志/空白校验; 3、 支持5V与3.3V串口电平; 4、 支持USB挂起低功耗状态; 5、 超小封装,型号:CH340N为SOP-8、CH340C为SOP-16; 6、 内置晶振,外围精简; 7、 操作系统支持Windows/Android/Linux/macOS等;
应用电路参考 |
|||
|
发表于2019-06-04 08:18:44
|
只看该作者
2#
请问它和CH330N有何区别?
|
|||
|
发表于2019-06-04 09:22:45
|
只看该作者
3#
CH340N 和 CH330N 的封装和功能是完全相同的。
|
|||
|
发表于2019-06-04 09:28:38
|
只看该作者
4#
编带还是管装呢?之前想申请添加CH330N到SMT四期列表,但是嘉利创SMT不支持管装。 |
|||
|
发表于2019-06-04 11:12:11
|
只看该作者
5#
这种SOP封装的一般都是管装。
|
|||
|
发表于2019-06-04 14:49:18
|
只看该作者
6#
24C16之类也是这种类型,也是带装的。
|
|||
|
发表于2019-06-09 21:06:29
|
只看该作者
7#
请问一下,0.1uf的退耦电容 容值有什么讲究吗?为什么有的V3与GND之间接的是0.01UF的电容
|
|||
|
发表于2019-06-10 09:39:11
|
只看该作者
8#
V3引脚的电容是用于USB电源退耦,理论区间在 0.01~0.1uF,实际效果建议用0.1uF,会更好。
|
|||
|
发表于2019-06-24 09:58:31
|
只看该作者
10#
有问到驱动问题的朋友,对于CH340和CH341芯片,实现USB转串口功能应用时使用的都是同一个驱动,名称为:CH341SER
|
|||
|
发表于2020-11-25 18:40:19
|
只看该作者
11#
自己弄的CH340N,接上电脑出现感叹号,错误代码43 接其它的CH340可以正常用,,,,,,这咋办 |
|||
|
发表于2020-11-25 18:40:34
|
只看该作者
12#
|
|||
|
发表于2021-03-05 19:21:06
|
只看该作者
13#
你的退耦电容太小了,建议选用33uf
|
|||
|
发表于2021-05-07 22:45:41
|
只看该作者
14#
您好 我今天也遇到这个问题了 请问您解决了吗 求帮助不胜感激 |
|||
|
发表于2021-09-06 09:20:32
|
只看该作者
15#
我这个电路电脑有识别到ch340,tx/rx短接也有反馈,究竟是哪出了问题,我想直接烧写代码的,有没有大佬帮我看看
|
|||
|
发表于2022-05-04 10:04:21
|
只看该作者
16#
V3 那个脚好像要接一个电平,用于确定txd和rxd的电平。
|
|