查看: 86207
回复: 142
【免费赠送】USB和Touchkey单片机CH554评估板免费发放活动

主题

回复
发表于2017-05-25 08:54:20   |  只看该作者
54# 电梯直达
发表于2017-05-24 19:45:13  53# ch554和ch552是不是代码可以通用?除了ch552不能当USBHOST之外其他都一样?刚在官网申请了块ch554的...

你好,CH552和CH554程序兼容,引脚兼容,程序仅需更换型号对应头文件。

CH552不支持USB HOST,其他功能和CH554相同。

下载方式一样,支持串口和USB口ISP下载,下载软件里马上更新增加CH552型号。

CH552已经有货可出,需要可QQ联系,立创商城上也马上有货可供。


主题

回复
发表于2017-05-27 10:51:13   |  只看该作者
56#
CH554G会供货吗,有时间表吗?

主题

回复
发表于2017-05-27 14:19:26   |  只看该作者
57#
发表于2017-05-27 10:51:13  56# CH554G会供货吗,有时间表吗?
CH554G有货的,可联系我1258305301,立创商城也马上有货

主题

回复
发表于2017-05-28 11:01:44   |  只看该作者
58#
发表于2017-05-08 10:19:42  20# USB应用方面:USBHOST可以操作鼠标、键盘、扫码枪等USB设备。USBDEVICE可以做各种USB周边小产品,比如...
你好,可以作为USB HOST ,去连接ch341这样的usb转串口芯片吗?因为想做一些配件。但是目标板的对外接口只有ch341这样的芯片,对外是个usb接口。

主题

回复
发表于2017-05-31 08:48:23   |  只看该作者
59#
发表于2017-05-28 11:01:44  58# 你好,可以作为USBHOST,去连接ch341这样的usb转串口芯片吗?因为想做一些配件。但是目标板的对外接口只有ch3...
你好,CH55X的USB HOST可以操作CH340/CH341等USB芯片,并且提供了操作CH340/CH341的例程,点此下载例程

主题

回复
发表于2017-06-12 19:19:42   |  只看该作者
61#

一直想找这样的芯片做接口转换,能申请一块测试吗?

还想顺道买20片CH551测试


主题

回复
发表于2017-06-14 13:53:22   |  只看该作者
62#
发表于2017-06-12 19:19:42  61# 一直想找这样的芯片做接口转换,能申请一块测试吗?还想顺道买20片CH551测试
。。。。。

主题

回复
发表于2017-06-14 14:57:00   |  只看该作者
63#
发表于2017-06-12 19:19:42  61# 一直想找这样的芯片做接口转换,能申请一块测试吗?还想顺道买20片CH551测试
申请测试板可直接联系我QQ1258305301,CH551G也是有的

主题

回复
发表于2017-06-15 17:28:59   |  只看该作者
64#

在JLC打的CH554E板,打了30片  确实好用,直接USB就可以下载程序

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-951515372.6.FaFItE&id=550861969916


 点击查看大图


主题

回复
发表于2017-06-22 10:10:53   |  只看该作者
65#
看了一下usb应用的文件,还带有lib库的,是不是代码没有完全公开,离开这个lib就没法用了?

主题

回复
发表于2017-06-23 09:11:53   |  只看该作者
66#
公司生产RFID   usb接口的读卡器,,申请一快开发板来试试效果。

主题

回复
发表于2017-06-27 11:00:03   |  只看该作者
67#
发表于2017-06-22 10:10:53  65# 看了一下usb应用的文件,还带有lib库的,是不是代码没有完全公开,离开这个lib就没法用了?
嗯,文件系统是LIB库

主题

回复
发表于2017-06-27 11:00:21   |  只看该作者
68#
发表于2017-06-23 09:11:53  66# 公司生产RFIDusb接口的读卡器,,申请一快开发板来试试效果。

主题

回复
发表于2017-07-06 23:15:57   |  只看该作者
69#
我要申请测试版来测试

主题

回复
发表于2017-07-11 14:47:45   |  只看该作者
70#
发表于2017-07-06 23:15:57  69# 我要申请测试版来测试
可以的啊

主题

回复
发表于2017-07-12 22:11:37   |  只看该作者
71#

我看过了申请时间,还可以申请吗?



主题

回复
发表于2017-07-17 11:38:36   |  只看该作者
72#
发表于2017-07-12 22:11:37  71# 我看过了申请时间,还可以申请吗?
可以的

主题

回复
发表于2017-07-18 10:10:39   |  只看该作者
73#

我也想用,不过我只会arduino


主题

回复
发表于2017-07-18 10:12:28   |  只看该作者
74#
发表于2017-07-18 10:10:39  73# 我也想用,不过我只会arduino

主题

回复
发表于2017-07-18 11:22:32   |  只看该作者
75#

可以申请开发板吗?我们公司现在用的STC的


主题

回复
发表于2017-07-18 12:06:38   |  只看该作者
76#
发表于2017-07-18 10:12:28  74# 图片

ch330 sop8这芯片,驱动是否能够更新一下专用的啊?

兼容安装法,让我等强迫症人士无法接受……


主题

回复
发表于2017-07-18 17:37:44   |  只看该作者
77#
发表于2017-07-18 11:22:32  75# 可以申请开发板吗?我们公司现在用的STC的
可以的,直接添加QQ或发邮件就可以了

主题

回复
发表于2017-07-18 17:40:20   |  只看该作者
78#
发表于2017-07-18 12:06:38  76# ch330sop8这芯片,驱动是否能够更新一下专用的啊?兼容安装法,让我等强迫症人士无法接受……
这个可能有点困难,CH340、CH341、CH330各型号USB部分相同,驱动统一,方便管理,对于各型号都有用到的人来说也方便。包括我们自己的USB单片机CH559、CH554系列虚拟串口也都是直接使用的CH341的驱动

主题

回复
发表于2017-07-19 21:43:17   |  只看该作者
79#
发表于2017-07-18 17:40:20  78# 这个可能有点困难,CH340、CH341、CH330各型号USB部分相同,驱动统一,方便管理,对于各型号都有用到的人来说...

我解剖了一下你们的驱动,其实只是330的VID PID和341不一样,你们再inf里边增加对应字段,然后更新一下认证签名文件就好了啊。

不然,我东西给了客户,还得再写一个说明文档,让他们怎么以兼容模式手动安装驱动,这就有点掉份了


主题

回复
发表于2017-07-19 22:39:25   |  只看该作者
80#
发表于2017-07-18 17:40:20  78# 这个可能有点困难,CH340、CH341、CH330各型号USB部分相同,驱动统一,方便管理,对于各型号都有用到的人来说...

另外请教一个问题:

我有一个小控制板产品,需要进行生产环节的测试,以前的方案是用一台电脑,然后安装一个串口助手,然后把产品插在usb延长线上,然后操作串口助手,发送相关指令过去进行测试。

那么问题来了,有没有USB-HOST主机芯片,能够识别我的产品上的usb转串口(现在用的是CH330DS),然后我通过usb HOST这边,用单片机通过按钮控制usbhost发送指令到产品那边去测试?

研究了一下,原本打算用CH9350DS做HOST,用mcu通过ttl串口给USBHOST发送指令到产品的CH330.。。。后来仔细研究了一下,好像行不通啊。


主题

回复
发表于2017-07-20 08:54:19   |  只看该作者
81#
发表于2017-07-19 21:43:17  79# 我解剖了一下你们的驱动,其实只是330的VIDPID和341不一样,你们再inf里边增加对应字段,然后更新一下认证签名文...

让他们怎么以兼容模式手动安装驱动

什么意思?你用的CH341SER.EXE吗?CH341SER.EXE装上后 CH340  CH341都是可以直接使用的。


主题

回复
发表于2017-07-20 09:10:38   |  只看该作者
82#
发表于2017-07-19 22:39:25  80# 另外请教一个问题:我有一个小控制板产品,需要进行生产环节的测试,以前的方案是用一台电脑,然后安装一个串口助手,然后把产品...

你是想用MCU代替电脑测试吗?可以的。

CH9350实现不了这个功能。你可以用CH559实现,CH559是一颗51单片机,带USB HOST接口,我们提供了CH559操作CH340、CH341的例程:http://www.wch.cn/bbs/thread-65023-1.html    ,见这个帖子里面的第7条。

CH558&CH559开发资料.zip 


如果是想用USB HOST芯片,可以使用CH378、CH376、CH374等来实现。


主题

回复
发表于2017-07-20 19:42:20   |  只看该作者
83#
发表于2017-07-20 09:10:38  82# 你是想用MCU代替电脑测试吗?可以的。CH9350实现不了这个功能。你可以用CH559实现,CH559是一颗51单片机,...

非常感谢你提供的资料。我仔细研究去


主题

回复
发表于2017-07-20 19:45:37   |  只看该作者
84#
发表于2017-07-20 08:54:19  81# “让他们怎么以兼容模式手动安装驱动”什么意思?你用的CH341SER.EXE吗?CH341SER.EXE装上后CH340...
我这里说的是CH330DS芯片用CH341的驱动,在windows10 x64下边,必须用手动兼容方式进行安装。
安装过程如下:

1、先安装这个驱动程序CH341SerSetup.rar

2、插入硬件。等待设备管理器认出串口。

3、拔掉硬件,等待1分钟后再插入。

4、设备管理器出现感叹号串口设备。

5、右击感叹号设备, 更新驱动,浏览我的计算机以查找驱动,让我从计算机上的可用驱动程序列表选取,

显示所有设备,从磁盘安装,浏览C盘C:\WCH.CN\CH341SER文件夹,选中CH341SER.INF,打开并确定,

选中列表框内其中的CH340,下一步并选“是”

6、到此,驱动安装成功。


主题

回复
发表于2017-07-21 14:10:02   |  只看该作者
85#
发表于2017-07-20 19:45:37  84# 我这里说的是CH330DS芯片用CH341的驱动,在windows10x64下边,必须用手动兼容方式进行安装。安装过程如...
其实一般情况下win10 64位也都是直接安装就可以的,只有在直接安装有问题的情况下才需要这种手动安装的方式,跟系统环境有关,要求手动安装的概率有但应该是很小的,你也可以多换几个win10 64测试看看是不是这样的

主题

回复
发表于2017-07-21 16:04:14   |  只看该作者
86#
发表于2017-07-21 14:10:02  85# 其实一般情况下win1064位也都是直接安装就可以的,只有在直接安装有问题的情况下才需要这种手动安装的方式,跟系统环境有...
我解开你们的驱动看过,芯片VIDPID对应不上,这肯定不行的。

主题

回复
发表于2017-07-24 09:25:47   |  只看该作者
87#
发表于2017-07-21 16:04:14  86# 我解开你们的驱动看过,芯片VIDPID对应不上,这肯定不行的。
有关CH340的驱动问题你直接电话025-52638360

主题

回复
发表于2017-07-24 10:57:08   |  只看该作者
88#
发表于2017-07-24 09:25:47  87# 有关CH340的驱动问题你直接电话025-52638360

有没有网络联系方式,比如电邮,QQ等


主题

回复
发表于2017-07-26 10:45:54   |  只看该作者
89#

CH554T

在立创商城买了几片CH554T,自己焊的板子,但是USB下载不成功,在哪可以找到技术支持?比如QQ?


两块板子开始USB module 都能被Windows识别,在ISP软件中能看到设备名称。

第一块板子,在成功下载了一个Hex后死翘翘,USB再没有反应了;

第二块板子,只是ISP软件在32位和8位两页间切换几次,拔下来,再插上,USB设备无法识别。电脑重启也没有用。

不敢再试剩下的芯片了。求助。


主题

回复
发表于2017-07-30 13:15:38   |  只看该作者
90#
我要申请测试版来测试,看上去很适合我们的项目需求。

主题

回复
发表于2017-07-31 08:16:20   |  只看该作者
91#
发表于2017-07-26 10:45:54  89# CH554T在立创商城买了几片CH554T,自己焊的板子,但是USB下载不成功,在哪可以找到技术支持?比如QQ?两块板子...
你好,请加我QQ1258305301,或者直接技术支持电话025-52638373

主题

回复
发表于2017-08-01 14:48:04   |  只看该作者
92#
发表于2017-07-26 10:45:54  89# CH554T在立创商城买了几片CH554T,自己焊的板子,但是USB下载不成功,在哪可以找到技术支持?比如QQ?两块板子...
你好,问题解决了吗?  可以直接联系我QQ1258305301

主题

回复
发表于2017-08-02 10:41:03   |  只看该作者
93#
发表于2017-08-01 14:48:04  92# 你好,问题解决了吗?可以直接联系我QQ1258305301
请问烧录程序的使用说明在哪里可以下载,例如软件的操作、烧录最小系统参考电路和注意事项等。

主题

回复
发表于2017-08-02 14:31:10   |  只看该作者
94#
发表于2017-07-30 13:15:38  90# 我要申请测试版来测试,看上去很适合我们的项目需求。

主题

回复
发表于2017-08-02 14:40:29   |  只看该作者
95#
发表于2017-08-02 10:41:03  93# 请问烧录程序的使用说明在哪里可以下载,例如软件的操作、烧录最小系统参考电路和注意事项等。

你好,这里有评估板说明、创建工程说明、下载说明以及例程说明,如有问题及时联系我。QQ1258305301

所有例程、原理图、PCB等都可以在官网搜索CH554下载。

CH554EVT.PDF 



主题

回复
发表于2017-08-02 14:59:35   |  只看该作者
96#
活动不错,可惜我只会PIC系列,8051核心的容易学吗?想申请个试试,申请门槛高吗?

主题

回复
发表于2017-08-02 15:02:02   |  只看该作者
97#
这个价格很不错,做消费类产品或玩具类很有竞争力。

主题

回复
发表于2017-08-02 17:56:50   |  只看该作者
98#
发表于2017-08-02 14:59:35  96# 活动不错,可惜我只会PIC系列,8051核心的容易学吗?想申请个试试,申请门槛高吗?
可以直接联系我QQ申请的,想测试都可以

主题

回复
发表于2017-08-10 15:03:53   |  只看该作者
99#
哪里可以购买呢?我付钱

主题

回复
发表于2017-08-10 17:47:33   |  只看该作者
100#
发表于2017-08-10 15:03:53  99# 哪里可以购买呢?我付钱
你好,可直接加我QQ1258305301申请。谢谢!

主题

回复
发表于2017-08-11 15:10:15   |  只看该作者
101#
CH55X脱机烧录器有提代原理图和PCB文件,这个可以自己制作吗?烧录器的固件可以提供吗?还是只能向官方购买?

主题

回复
发表于2017-08-11 16:55:05   |  只看该作者
102#
CH55X脱机烧录器有提供原理图和PCB文件,这个可以自己制作吗?烧录器的固件可以提供吗?还是只能向官方购买? (刚回复的半天不显示出来,再回复一次试试)

主题

回复
发表于2017-08-11 17:37:38   |  只看该作者
103#
发表于2017-08-11 16:55:05  102# CH55X脱机烧录器有提供原理图和PCB文件,这个可以自己制作吗?烧录器的固件可以提供吗?还是只能向官方购买?(刚回复的...
你好,脱机烧录器原理图和PCB可以提供的,固件HEX也是可以提供的,可以自己做。也可以找沁恒买,用一两个的话自己做也麻烦。

主题

回复
发表于2017-08-16 09:50:41   |  只看该作者
104#
这个比STC有优势得多了

主题

回复
发表于2017-08-16 15:16:48   |  只看该作者
105#
发表于2017-08-16 09:50:41  104# 这个比STC有优势得多了
主要优势就是USB、触摸按键和性价比。