查看:
11176
回复: 8 |
智能刷牙练习器(20161031更新完成)
本帖主对外承接开发,
联系作者
|
|||
叶野
4
主题
4
回复 |
该帖子为嘉立创认证过的开发案例,案例是对作者实际开发产品的介绍,您可以通过这些案例去找到和自己产品相关的一些方案或解决途径。
查看更多案例 >>
发表于2016-10-14 17:47:57
|
只看该作者
1#
电梯直达
立创君11月3日晚21点插楼提示:该作品已进入首届立创商城电子制作节15强,点我投票参与公投,选出最终6强!
1、作品简介 上个月看到立创的活动,正好自己不幸失业在家空闲时间比较多就报名参加了,之所以选择这个题目一方面作为电动牙刷 的使用者自己也亲测过两款但是对效果不太满意,在一个是最近学STM32总想做点小东西练练手。于是选择了这个项目。 市面上常见的电动牙刷通常都是以下两种驱动方式
两种牙刷笨拙的机械模式在祛除牙齿牙渍,色斑方面确实效果比较明显,但是在牙齿缝隙等部位的异物清理方面却很不好。特别是吃坚果之 后齿缝间的异物简直是电动牙刷的噩梦,这一点手动牙刷完胜(毕竟人手才是最灵活、精巧的结构)。如若使用正确的刷牙姿势,掌握正确的 刷牙习惯,坚持足够的刷牙时间,手动牙刷应该能比电动更能够清洁牙齿。很多商家、媒体大肆报道的电动牙刷多好多好我想大部分是商家的 营销手段吧。 2、作品亮点 这个项目主要运用到 InvenSense 公司的MPU6050 六轴运动传感器做运动数据采集判断用户刷牙姿势。内置锂电池充电电路,内置125mah 锂电池,单片机采用待机模式一次充电可连续工作数日。数颗LED做用户指示清晰明了。
3、系统构架图 MCU:STM32F103CBT6 传感器:MPU6050 TP4054 3.3V LDO 125MAH锂电池
4、原理图
一些电阻是留着焊盘调试用的。 充电电路的LED指示灯接错了,后面飞线先解决的。。。
之前帖子发过这三张图
5、材料清单 主要器件:(直接复制立创的订单) ST(意法半导体) / STM32F103CBT6 托盘 STM32F103CBT6 / LQFP-48_7x7x05P 传感器 / MPU-6050 编带 MPU6050 / QFN-24_4x4x05P 圆柱体晶振 / YT-26M 8MHZ 20PF 20PPM 袋装 X20608MSD2SC / 圆柱插件2*6 贴片电容 / 22uF(226) ±20% 10V 编带 0805F226M100NT / 0805 贴片电阻(厚声代理) / 10KΩ (103) ±5% 编... 0805W8J0103T5E / 0805
6、PCB实物图 立创做板子还是很快的,前天晚上就到了。表扬一下。。 迫不及待熬夜焊出来一块,结果失败了,先传几张之前的图
开始焊接 为了MPU6050的QFN-24封装还特意买了个风枪,这个立创得报销了吧
没用过几次风枪不熟练,焊完之后还得电烙铁补焊一下 失败作品展示。。。(还好买了两套原件)
立创广告ing 焊好之后水洗大法,此时风枪上场
上面焊废的板子万幸器件都没损坏,经过昨天一天时间终于成功啦
今天就到这,我要去发简历了。。。。。。。
7、采集数据
平时单片机休眠,MPU6050做运动检测
暂时还没把MPU6050休眠状态的运动检测搞清楚,功耗控制不太好,有待改进!!! 实在不行的话考虑加个震动传感器来唤醒STM32。 拿起牙刷,MPU6050检测到运动INT引脚输出高电平唤醒STM32F103。背面加了一个LED调试时方便查看。
上电后D2红色LED亮起,测试可以涂牙膏 将牙刷放在门牙上,静止2两秒,校准初始位置。校准完成后正面蓝灯亮起
采集正确的刷牙姿势数据: 1、
得到如下波形
2、 得到如下波形 3、 得到如下波形 4、 得到如下波形 5、
得到如下波形
总结: 需要怎么判断呢,如果上面的图让你看的毫无头绪,那放在一起试试
貌似只需要加速度就能判断了
8、判断是否达标 初始时面板等全亮
在采集数据循环里比较三个轴的加速度值判别刷牙动作,累计次数满足要求后前面板5个LED逐个熄灭。进入待机模式。
顺便测测电动牙刷
|
|||
立创产品部
【官方工作人员】
156
主题
941
回复 |
发表于2016-10-14 18:44:34
|
只看该作者
2#
中国领先的现货元器件交易平台。原装正品,现货库存,4小时发货。
|
|||
叶野
4
主题
4
回复 |
发表于2016-10-14 20:13:11
|
只看该作者
3#
坐标成都,谢谢好意
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-10-15 10:39:18
|
只看该作者
4#
写得不错!真实有料 |
|||
老酒
3
主题
101
回复 |
发表于2016-10-31 09:41:20
|
只看该作者
5#
防水是个问题
|
|||
叶野
4
主题
4
回复 |
发表于2016-10-31 23:34:00
|
只看该作者
6#
本来想打印个壳子的,proe功底太差放弃了
|
|||
MiaoKo
4
主题
94
回复 |
发表于2016-11-09 11:02:27
|
只看该作者
7#
楼主原来焊电路板用的这种卡具,淘宝搜了下,确实不错,也准备入手个。 说正题,我还是没搞明白楼主制作的这个智能刷牙练习器到底要如何使用呢? 是和一般的牙刷组装在一起,然后测试刷牙时的动作加速度以确定动作,LED反馈指示? |
|||
dotnfc
0
主题
7
回复 |
发表于2016-12-12 17:15:19
|
只看该作者
8#
神器,必须点赞。
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2016-12-12 19:47:24
|
只看该作者
9#
深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|