查看:
9986
|
回复:
18
|
吐槽!ME3116首次上电问题
|
|||
瞎搞技术
1
主题
3
回复 |
发表于2022-08-24 17:00:57
|
只看该作者
1#
电梯直达
兄弟们大无语了。我直接上图 1. 2.
看见了吗,第二幅图上电瞬间直接输出了一个输入电压。 这已经不是过冲了,这是谋杀! 第二幅图是长时间首次上电,(经过测试可以通过短路自举电容放电来实现快速重置) 第一幅图是断电后几秒再上电,则一切正常 我大无语了,我正常情况下输入是24伏,首次上电直接输出24,烧了我好几个板子了,我一测才发现还有这毛病! 我真的会谢!! 附电路图和PCB图,有问题还请斧正
|
|||
瞎搞技术
1
主题
3
回复 |
发表于2022-08-24 17:15:50
|
只看该作者
2#
兄弟们,BL9342,脚对脚替换,现在一切正常。 f**k you,微盟! |
|||
瞎搞技术
1
主题
3
回复 |
发表于2022-08-24 17:24:39
|
只看该作者
3#
微盟的人进来看看什么叫上升沿,都是国产,怎么你做不好呢?还是说将残次品拿出来卖了?虽然说一分钱一分货,但这种最基本的事情先做好吧?如果是纹波什么差点就差点了,这不是拿客户板子开玩笑吗?
建议立即召回!东西是在立创商城买的,不存在是盗版片的情况吧?我也试了4块板子,都是一样情况 |
|||
风一样的菠萝
3
主题
71
回复 |
发表于2022-08-24 22:10:48
|
只看该作者
4#
你这个layout差点意思,另外自举电容偏高,R32最好并个小电容, 当然我说了那么多,并不代表这个芯片没问题,我已经被keng量产的板子不下1K片,损失就不说了 另外还有近2盘料,哪位用的没问题的帮忙接P! 搜索 复制 |
|||
瞎搞技术
1
主题
3
回复 |
发表于2022-08-24 23:19:44
|
只看该作者
5#
OK
|
|||
yuzi
1
主题
8
回复 |
发表于2022-08-25 00:37:10
|
只看该作者
6#
D4看看手册上的用法
|
|||
xenigma
0
主题
2
回复 |
发表于2022-09-07 16:05:10
|
只看该作者
7#
有没有测试过BL9342多次上电会不会炸机? BL9342的VIN脚,我们烧了好多个了。 24VDC输入,5VDC输出的场合。 顺带把我后级电路板搞坏好几个。 现在在BL9342的前级VIN上临时加了个自恢复保险丝,测试有改善。继续测试中。 |
|||
xenigma
0
主题
2
回复 |
发表于2022-09-07 16:34:03
|
只看该作者
8#
问了原厂,抓了vin的波形,确实有个40V的脉冲。 建议加tvs管
|
|||
wu
12
主题
170
回复 |
发表于2022-09-08 08:22:28
|
只看该作者
9#
很明显芯片没有软启动
|
|||
平常心123
0
主题
4
回复 |
发表于2022-11-18 14:49:15
|
只看该作者
10#
没软启动就是扯蛋
|
|||
唾弃你愤怒的小鸟
1
主题
25
回复 |
发表于2022-11-21 20:29:59
|
只看该作者
11#
输入哪里串个小电阻吧。我是输入VIN那里串个10欧20欧小电阻,再到C1。这样有个缓冲软启动。这样确保完事无忧。我发现很多电源芯片都会有上电过冲的问题了。
|
|||
141416w
0
主题
2
回复 |
发表于2022-11-25 15:28:44
|
只看该作者
12#
我也遇到这个ME3116AM6G上电过冲问题,输入36V后端,插电瞬间单片机有一个36V得浪涌,烧了好几个了,不知道怎么解决,问原厂没人理踢皮球
|
|||
红枫叶7788
0
主题
1
回复 |
13#
设计不合理吧。我也在用一点过冲也没有
|
|||
DIY电子999
1
主题
17
回复 |
14#
说白了就是坐办公室设计产品,理论这样,但他们没有现实经验,另外一个就是价格,就好比如新国标电动车一样,你限速25能解决什么呢?所以这种砖家的小车应该限速40
|
|||
zhang32568
8
主题
8
回复 |
15#
EN端对地接入一个小电容估计可以解决问题
|
|||
唾弃你愤怒的小鸟
1
主题
25
回复 |
16#
我来反馈了,24V转5V。经过小批量,VIN串个5欧小电阻,上电炸机现象有所改善。500片有偶尔10来20个可能体质不行。过压烧后端MCU.......他么的。以前打样的50片没加电阻的基本全军覆没
|
|||
haoj111
0
主题
1
回复 |
17#
.
|
|||
hui223
2
主题
10
回复 |
18#
我沒有用过ME3116和BL9342,看了说明书 550k 1.8M,不是一个时代的东西,电路设计参数完全不同 ME3116 550k 计算参数:
550k 开关频率5v1a 电感 要22u 至少 nr6028以上 电容 建议 200u以上 3.3v 1a 要 15u nr6028以上 电容 200u 电路参数计算很重要 1.8M 的BL9342 3.3v1a 4.7u nr4018 电容47u 疑问:大家为何不用同步整流,高效,减少pcb面积,减少元件相关成本 比如 RY8310 4-30V, 1.2A, 1.4MHz, 之类 价格也就 2--3 毛 一片 看了楼主pcb图,估测最多只有 nr4018 的尺寸,很可能是nr3015, 这个尺寸电感对于 550k频率太小了 100%会出现过饱和, 还有4.7u 电感也不是550k的ME3116能胜任的。 电路参数和 1.8M BL9342 适配 |
|||
syouichi61
0
主题
1
回复 |
19#
我感觉也是电感过小的问题
|
|