查看: 625  |  回复: 0
什么是PON网络?PON原理最全解析

主题

回复
发表于2022-12-19 15:18:06 | 只看该作者
1# 电梯直达


什么是PON网络?

什么叫PON:PON是无源光网络的简称,PON作为一种接入网技术,定位在常说的“最后一公里”,使用广泛。系统常由OLT、ODN、ONU等部分构成。


什么是FTTX:FTTX是fiber to the X的简称,是接入网中光纤通信网络的统称,X代表光纤线路的目的地。

 


PON网络


PON的基本原理

基本原理:OLT和ONU采用单纤连接,下行和上行链路分别采用不同的波长。

 

单纤双向,WDM波分


  • 下行波长:1490nm/1577nm
  • 上行波长:1310nm/1270nm
  • 第三波长:1550nm



速率等级


  • 1G、2.5G、10G、40G…
  • 上下行对称、非对称



下行基于广播


  • 连续发光
  • ONU标识



上行采用TDMA时分复用


  • 光突发模式
  • ONU与OLT同步,OLT控制ONU的传输时隙及带宽

原理简介:

PON下行数据流采用TDM(time-division multiplexing时分多路复用)广播方式传输,ONU完成注册后分配唯一的LLID;上行数据流采用TDMA(Time-Division Mutiple Access时分多址)方式传输。EPON OLT的下行数据在发出去之前,源都会加上一个LLID(15bit),这个LLID就对应着下面的某个ONU,当ONU收到数据后,在物度理层就判断LLID是否和自己的LLID相符合,如果符合,则接受它,如果不符合,则丢弃。而GPON通过下行GTC帧中PLOAMd里的ONU-ID(8bit)来区分不同的ONU数据。


几种典型PON主要区别

 


总结起来主要区别就是:


  • 上下行速率不同
  • 支持的最大分光比不同
  • 支持的距离不同
  • 上下行链路波长不同



Combo PON介绍

除了以上三种PON网络协议,常见的还有“Combo PON”,Combo PON是支持多种PON协议的PON网络,目前一般指XG(S)-PON&GPON的Combo PON。


技术原理:

XGS-PON&GPON的Combo PON方案是一种内置合波方案,支持XGS-PON/XG-PON/GPON三模共存,业界也称之为“三速率Combo PON”,被业内公认是GPON向XGS-PON平滑升级的最佳解决方案。

 


Combo PON技术实现了GPON和XG(S)-PON口二合一,GPON、XG(S)-PON和WDM1r光模块三合一。

 

优势:



  • 光功率一致,ODN无需改动
  • 平滑演进,保护投资
  • 终端统一编号,自动识别
  • 无需占用额外空间和资源


 


这不仅允许GPON和XG/XGS-PON OLT之间共存,还允许各代ONU之间共存,从而在不修改ODN的情况下实现平滑迁移。

 


PON的典型应用场景

 


—— The End ——


名词释义:


PON——无源光网络

  • OLT——光线路终端
  • ODN——光分配网络
  • POS——无源光分路器
  • ONU/T——光网络单元/终端
  • 无源光网络的无源是指:所谓“无源”是指 (光配线网中) 不含有任何电子器件及电子电源,ODN全部由光分路器 (Splitter) 等无源器件组成,不需要贵重的有源电子设备。
  • 对称是指:PON网络中的对称是指OLT的PON端口提供的上行和下行速率是否相等,相等,则为对称。
  • PON网络支持距离:OLT的PON口到ONU的光纤距离