结果:找到"PON",相关内容7条
- FTTR场景下光路器件规划
- 传统FTTH(FiberToTheHome,即光纤到户)组网方案采用的是单个光猫和路由器,网线只是到弱电箱或客厅,Wi-Fi覆盖区域有限,信号穿墙后,信号和网速都衰减严重,无法实现全家的Wi-Fi高速网络覆盖。FTTR(FiberToTheRoom,即“光纤到房”)全屋智能千兆光纤方案采用万兆主光猫1拖N从光猫的模式,无论在楼道还是房间内,全部采用光纤连接。传输能力强、传输速率更高、比网线寿命更长,能够支持万兆上联,实现真正的全屋Wi-Fi6。让家庭中的每个人在家中每个地点都能享受到千兆宽度带来的最佳上网体验,满足家庭虚拟VR、8K超高清电视、在线教育、电竞游戏及未来全屋智能等高品质业务要求...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FTTR PON 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-10-07 16:55:00
- PON的协议与模块
- 上周,我们介绍了PON的相关原理及应用,(回顾前文)。本周,我们来继续探讨PON的相关协议及光模块。PON相关协议标准多个标准组织起草了多个PON协议标准,目前应用最广泛的有EPON、10GEPON、GPON、XG-PON、XGS–PON。PON协议的发展与选择2012年Q2,FSAN选择TWDM-PON做为NG-PON2的主要技术方向,PtPWDM是有效的补充。FSAN新确定了XGS-PON标准来满足对称10G带宽的需求,2016年Q3发布XGS-PON的标准。IEEE于2015.7建立NG-EPONStudygroup。目前50GbpsPON成为行业热点,中国网络设备引领者的华为及中兴通...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PON 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-12-26 11:32:00
- 什么是PON网络?PON原理最全解析
- 什么是PON网络?什么叫PON:PON是无源光网络的简称,PON作为一种接入网技术,定位在常说的“最后一公里”,使用广泛。系统常由OLT、ODN、ONU等部分构成。什么是FTTX:FTTX是fibertotheX的简称,是接入网中光纤通信网络的统称,X代表光纤线路的目的地。PON网络PON的基本原理基本原理:OLT和ONU采用单纤连接,下行和上行链路分别采用不同的波长。单纤双向,WDM波分下行波长:1490nm/1577nm上行波长:1310nm/1270nm第三波长:1550nm速率等级1G、2.5G、10G、40G…上下行对称、非对称下行基于广播连续发光ONU标识上行采用TDMA时分复用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PON 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-12-19 15:18:00
- WDM-PON及其全球图景探究
- WDM-PON(波分复用-无源光网络)是将WDM技术与PON拓扑结构相结合,使工程师能够将高带宽传输到远距离的多个端点,它涵盖辅助管理和控制通道(AMCC)、ONU技术、光模块、OAM和保护切换等关键技术。凭借着这些关键技术,WDM-PON在5G承载网前传方案中具备以下技术优势:低时延WDM-PON拥有的AMCC技术在5G部署中,可无需使用帧处理或动态带宽分配(DBA)调度,此架构提供低延迟、低频抖动和不同前排接口的灵活配置。可为5G、政企等业务提供单独组网和业务性能保障高传输效率由于业务独占带宽没有DBA调度,逻辑点到点,节省时间提升传输效率;采用AMCC信号调顶技术,管理信道叠加在每个波...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM-PON 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-06-27 15:52:00
- 5G前传PON用例
- 由于5G网络使用的频段较高,基站覆盖范围变小,因此比4G需要的基站数量更多。这将导致5G基站组网中,需要使用的光纤资源也成倍增加。对5G前传网络而言,光纤资源的利用效率,将是重要的考量因素。PON优势PON具有足够的灵活性,可靠性和效率,可以在单个网络中为蜂窝和固定宽带提供前传传输,相比其他网络需要针对不同技术进行不同类型的分发,PON拥有巨大的优势。在许多国家和地区,已经部署了现有的PON网络,以实现宽带光纤到户/企业(FTTx)。为了使5G入户和企业,还必须有数百万个天线与RAN之间的连接。通过使用基于PON的点对多点树形拓扑的体系结构,运营商可以减少所使用的干线光纤的数量。现有的FTT...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 PON 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-09 10:41:00
- 详细分析EPONvsGPON哪种更好?
- EPON和GPON各有千秋,从性能指标上GPON要优于EPON,但是EPON拥有了时间和成本上的优势,GPON正在迎头赶上,展望未来的宽带接入市场也许并非谁替代谁,应该是共存互补。对于带宽、多业务,QoS和安全性要求较高以及ATM技术作为骨干网的客户,GPON会更加适合。而对于成本敏感,QoS,安全性要求不高的客户群,EPON成为主导。什么是PON?宽带接入技术风起云涌,注定成为一块硝烟永远不会散去的战场。目前国内占主流仍然是ADSL技术,不过越来越多的设备厂商及运营商已经把目光投向了光网络接入技术。铜价不断攀升,光缆价格不断下降,不断增长的IPTV,视频游戏业务对带宽的巨大需求推动着FTT...
- 所属专栏: 技术交流 标签: EPON GPON 光模块 pon 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-29 17:49:00
- 什么是无源WDMPON模块?介绍WDMPON模块网络原理和分类
- WDMPON,无源光网络(PON)是解决接入网“最后一公里”、实现FTTX的最具吸引力的技术。“无源”是指ODN中不含有任何有源电子器件及电子电源,全部由光分路器(Splitter)等无源器件组成。因此,其管理维护的成本较低,这是PON在接入网发展中最具优势的一面。WDM-PON的基本原理和特点WDMPON是一种采用波分复用技术的、点对点的无源光网络。即在同一根光纤中,双向采用的波长数目大于3个以上,利用波分复用技术实行上行接入,能够以较低的成本提供较大的工作宽带,是光纤接入未来重要的发展方向。波分复用型无源光网络(WDMPON)分类PON按信号分配方式可以分为功率分割型无源光网络(PSPO...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM PON模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-28 14:19:00
返回