结果:找到"50G光模块,SFP56光模块,5G光模块",相关内容1000条
- 50GSFP56在当今网络中的关键作用
- 物联网、流媒体视频和云计算等下一代网络中数据密集型应用的迅速普及导致带宽需求猛增。网络运营商需要从已安装的25GSFP端口基础上升级容量,同时最大限度地降低成本。于是,SFP光模块系列从1G升级到10G再到25G,现在正向着50G升级。SFP56模块利用已广泛部署在400G光模块中成熟的50G技术,这些400G光模块在QSFP-DD封装(QSFP56-DD)中使用八通道50G。SFP56技术现已成为网络运营商将现有SFP28链路数据速率提高一倍的方法之一。表1:光模块的封装和数据速率另一个重要的考虑因素是,当今的交换机制造商可以内置与1G、10G、25G和50G光模块兼容的SFP56端口,这...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 50G光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-02-03 18:16:00
- 5G时代的光模块趋势
- 5G时代的到来,对光网络行业产生了重大影响,为光模块创造了大量新的市场机会。5G将4G基带单元(BBU),无线电远程单元(RRU)和天线重构为集中式单元(CU),分布式单元(DU)和有源天线单元(AAU),从而确定5G网络将包括前传,中传和回传。这些变化对光模块提出了新的要求,以满足与5G网络架构中与关键链路相关的高带宽和距离要求。4G和5G网络架构的比较25G/100G光模块5G网络需要更高的基站/蜂窝站点密度,因此对高速率光模块的需求大大增加。25G/100G光模块是5G前传网络的首选解决方案。根据EJLWirelessResearch的一份报告,由于支持大规模MIMO5G网络的25G和...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-12-15 10:26:00
- 50GSFP56SR光模块介绍
- 50GSFP56SR光模块是一款传输距离为100m,最大速率高达53.125Gbps的光模块,通过OM3或OM4多模光纤传输距离最高可达70m或100m,其被广泛应用于50GBASE-SR以太网链路。易天光通信(ETU-LINK)的50GSFP56SR光模块运用了PAM4高阶调制技术,可以在25G物理带宽条件下传输相对于NRZ信号的两倍信息量,实现了单通道50G传输速率。5G时代将大规模商用50G无线光模块,仅在5G前传领域预计就需要5000万个25G/50G光模块,同时中传领域也是新的增长点。未来,5G的接入层、汇聚层需要引入25G/50G速率接口,而核心层则需要引入100G以上速率的接口...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 50G光模块 25G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-11-17 16:16:00
- 5G通信光模块需要满足哪些条件?
- 随着物联网、大数据和云计算技术的飞速发展,信息交互所需要的传输量呈现出爆炸式的增长,其中半导体激光器作为支撑光学通信发展的基础部件,其机构也在不断被优化,以满足现代通信的需求。5G基站相比4G基站而言发生了一些变化,从4G的BBU、RRU两极结构演进到5G的集中单元(CU)、分布单元(DU)和有源天线处理单元(AAU)的三级结构,进而衍生出前传、中传、回传3个网络。5G的概念提出后,对光模块的需求大幅度增加,这个需求主要体现在两个方面,一方面是对光模块数量上的需求,除了传统前传和回传的光模块需求,现在在中传环节也需要增加新的光模块;另一方面是对光模块速率的需求,4G前传和回传所用到的是10G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G光模块 25G光模块 100G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-11-05 16:59:00
- 关于5G网络传输的必需品,看完这篇你就都懂了
- 在5G网络的建设中,光模块是5G网络的基础构建单元,在网络建设成本中占比大,是5G低成本、广覆盖的关键要素。5G网络承载网分前传、中传、回传,前传指的是有源天线处理单元(AAU)与分布单元(DU)间的连接,中传指的是分布单元(DU)与集中单元(AU)间的连接,回传指的是集中单元(CU)与核心网的连接。接下来易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下关于5G承载网前传、中回传所需要的光模块类型。一、前传光模块1、SFP-25G-SR光模块:SFP28封装类型,中心波长为850nm,双工LC接口,多模,工作温度为(0°C~70°C),含eCPRI接口。通过搭配多模跳线OM3传输距离可达70M;...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 50G光模块 100G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-03 18:21:00
- 盘点5G网络中回传光模块的类型
- 自2020年我国5G商用正式启动以来,国内运营商加快5G网络建设步伐,逐步在全国开通增强移动宽带业务并加快拓展5G+垂直行业应用,其新型业务特性和更高指标要求对承载网络架构及各层技术方案均提出了新的挑战。光模块是5G网络物理层的基础构成单元,广泛应用于无线及传输设备,其成本在系统设备中的占比不断增高,部分设备中甚至超过50~70%,是5G低成本、广覆盖的关键要素。下面易天光通信(ETU-LINK)跟大家盘点下5G中回传所需要的光模块。1、25G中传光模块25Gb/s双纤双向灰光模块光模块采用SFP28封装形式,工作波长为1310nm,传输距离长达40KM。2、50GPAM4QSFP28光模块...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G光模块 25G光模块 50G光模块 100g光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-26 17:40:00
- 50G光模块在5G中的应用
- 目前,5G已经开启商业化进程,但复杂的承载方案导致对应的承载光模块种类也随之增加。对5G前传而言,在速率方面,AAU在引入eCPRI协议标准后,前传25G速率已经成为各设备厂家的标准,也正因如此,承载网络的速率会根据各层的收敛比来考虑速率标准,最后得出中传用50G速率的光模块是最具性价比的选择。至于为什么要采用WDM和BIDI技术,是因为考虑到光纤铺设的难度,采用这两种技术可以提高现有光纤的利用率。现阶段,50G和25G光模块是移动、联通、电信承载网建设中接入层的最主要需求。其中25G双纤双向光模块生产链已经很成熟了,但是50GPAM4光模块在国内还处于报批阶段,其标准还在制定的过程中。5G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 50G光模块 25G光模块 5G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-23 18:30:00
- 【50GSFP56光模块】助力5G网络建设,实现高效互连方案
- 50G光模块指传输速率为50Gbps/s的光模块,其封装类型采用SFP56。是10G和100G以太网络连接标准的重要衔接者,50Gbps每通道技术将会成为未来400Gbps以太网标准的基础,后面将实现50Gbps来替代现有的10Gbps速率。5G时代将会大规模采用50G光模块,仅在5G前传领域25G/50G光模块的需求量将达到千万级别,同时中传领域也是新的增长点。而基于单模光纤传输的50G光模块主要集中在电信领域:为节省5G部署成本,结合25Gbps的基础速率,5G中传回传的汇聚层会用到少量的50GSR光模块。接下来,易天光通信继续为大家介绍50GSR光模块的特点。50GESFP56SR光模...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 50G光模块,SFP56光模块,5G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-28 16:44:00
- 【50GSFP56光模块】助力5G网络建设,实现高效互连方案
- 50G光模块指传输速率为50Gbps/s的光模块,其封装类型采用SFP56。是10G和100G以太网络连接标准的重要衔接者,50Gbps每通道技术将会成为未来400Gbps以太网标准的基础,后面将实现50Gbps来替代现有的10Gbps速率。5G时代将会大规模采用50G光模块,仅在5G前传领域25G/50G光模块的需求量将达到千万级别,同时中传领域也是新的增长点。而基于单模光纤传输的50G光模块主要集中在电信领域:为节省5G部署成本,结合25Gbps的基础速率,5G中传回传的汇聚层会用到少量的50GSR光模块。接下来,易天光通信继续为大家介绍50GSR光模块的特点。50GESFP56SR光模...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 50G光模块 SFP56光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-24 18:43:00
- 5G前传WDM解决方案,无源波分和彩光模块
- 5G承载网一般分为城域接入层,城域汇聚层和城域核心层/省干线,来实现5G业务的前传、中传和回传。而SFP光模块主要用于实现各层设备之间的互连,5G前传是城域接入层的一部分,由于其网络特性,对25G光模块需求量较大。5G前传对承载网的带宽和时延均要求更高,目前优先使用25GbpseCPRI接口,时延要求低于100µs。前传承载方案主要包括传统的光纤直驱方案、无源WDM方案、半有源WDM方案和有源WDM/OTN方案。下面易天光通信给大家分享无源组网向半有源组网改造的5G前传无源WDM方案和半有源WDM方案。一、无源WDM方案:无源方案主要配置产品为无源波分和10G/25G彩光模块。无源波分可供选...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 彩光模块 25G光模块 10G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-04-17 17:10:00
返回