结果:找到"5G中回传",相关内容368条
  • 5G前传解决方案(下篇):彩光模块解决方案
  • 5G前传建设需要部署大量基站,光纤资源的需求量远超4G,运营商主要采用WDM传输方案来减少光纤资源的消耗。为助力5G前传网络的快速部署,易飞扬推出了一系列工业级的25GSFP28彩光模块和5GOMUX无源模块,已通过全球市场验证并得到大规模商用。面向全球主流的5G运营商,每个5G基站和DU之间的传输需要6对25G彩光模块(WDM有源光模块),搭配WDM无源模块来实现。为平衡有源、无源模块和光纤资源的综合成本,目前市场上主要有两种5G前传WDM解决方案,分别采用6波长和12波长。6波长WDM解决方案主要针对光纤资源相对更丰富的场景:采用6个波长,搭配6个不同波长的彩光模块和6通道的单纤双向5G...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-12-27 15:54:00
  • 5G前传解决方案(上篇):灰光模块和HAOC解决方案
  • 5G的建设依然在如火如荼地进行着,在前传领域便有多种解决方案。其中灰光模块和HAOC主要使用在光纤直驱和有源WDM中,彩光模块则用在各种WDM方案中。本篇我们介绍使用灰光模块和HAOC的5G前传解决方案。在5G前传光纤直驱和有源WDM这两种方案中,都需要用到灰光模块,其中,短距离场景也可以采用紧固型有源光缆(HAOC)替代灰光模块。易飞扬为5G运营商提供一整套的灰光产品,包括工业级的25G灰光模块SR、LR和ER双纤双向系列和BiDi单纤双向系列,以及具备优秀的防尘防潮能力的HAOC25G/100G系列,无惧5G前传严苛的室外环境。光纤直驱光纤直驱有双纤双向和单纤双向两种类型。其中,短距离光...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-12-24 16:25:00
  • 25G全系列产品解决方案
  • 25G以太网最佳输入/输出性能和光纤容量是10G以太网的2.5倍,在数据中心和5G前传的应用中,普遍采用25G来替换原来的10G产品,达到流量带宽的升级。易飞扬针对数据中心和5G前传应用场景,提供25G全系列高速线缆和光模块产品:易飞扬25G高速线缆包括DAC、AOC和HAOC,支持25G以太网标准,在使用过程中不会产生插入损耗,时延低,确保低功耗和高可靠性。其中HAOC系列具有强大的防尘、防水和耐高低温能力,确保其在不同恶劣环境下的稳定运行;支持eCPRI传输协议,可实现300m传输。25G光模块包括灰光和彩光,符合以太网和eCPRI传输协议,满足工业级需求。其中彩光模块,基于DML和EM...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 5G 数据 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-10-28 14:16:00
  • 5G前传PON用例
  • 由于5G网络使用的频段较高,基站覆盖范围变小,因此比4G需要的基站数量更多。这将导致5G基站组网中,需要使用的光纤资源也成倍增加。对5G前传网络而言,光纤资源的利用效率,将是重要的考量因素。PON优势PON具有足够的灵活性,可靠性和效率,可以在单个网络中为蜂窝和固定宽带提供前传传输,相比其他网络需要针对不同技术进行不同类型的分发,PON拥有巨大的优势。在许多国家和地区,已经部署了现有的PON网络,以实现宽带光纤到户/企业(FTTx)。为了使5G入户和企业,还必须有数百万个天线与RAN之间的连接。通过使用基于PON的点对多点树形拓扑的体系结构,运营商可以减少所使用的干线光纤的数量。现有的FTT...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G PON 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-09 10:41:00
  • 5G前传波分复用方案解析
  • 在5G前传方案中,光纤直连方案过于浪费光纤资源,为节省光纤资源,波分复用方案被广泛采用。常用的波分复用分为CWDM(粗波分)和DWDM(密集波分)两种。DWDM的成本相对较高,在前传5-10km的传输需求下,用DWDM有点大材小用。于是三大运营商都推出了各自的5G前传CWDM方案,中国电信还额外提出了LWDM传输方案,中国移动则推出了Open-WDM传输方案,包括MWDM和CWDM。基于运营商5G前传需要,起浪光纤则推出了专门用于5G前传的无源波分复用器和解复用器,称为5GOMUX。包括CWDM、LWDM和MWDM,可选6波和12波,有插片式和LGX封装可选。以下是起浪光纤5G前传波分复用方...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-12-31 15:53:00
  • xWDM方案在5G前传中的对比分析
  • 光模块是5G网络中实现光电相互转换的基础单元,广泛应用于无线及传输设备,是5G建设的重要部分。5G大规模建设的资金压力导致成本敏感,而光模块成本在5G前传部分设备中的占比高达50%以上。业界纷纷开展5G光模块的低成本方案研究,取得了长足进展,涌现出多种解决方案。5G前传都要求至少12个波长通道,因此三大运营商的方案,都以实现12波为目的。基于建设成本、功能实现等多方面的综合考虑,在实践中选择半有源型场景已经成为业内共识。而在半有源方案中根据实现波长的不同,也存在4种方案。CWDM:参考ITU-TG.694.2,通道间隔为20nm,支持18个波长;DWDM:参考ITU-TG.698.4(原G....
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-08-14 16:21:00
  • 基于OTN的5G中传/回传承载方案
  • 4G只有前传和回传两部分,而5G承载网随着RAN架构的重构,核心网云化、C/U分离、数据面分布式部署,使网络更趋扁平化,划分为前传网络、中传网络和回传网络三部分。AAU连接DU部分为5G前传,中传指DU连接CU部分,而回传是CU和核心网之间的通信承载。上篇文章我们了解到,对于前传网络的承载并没统一承载方案的需求,可根据不同接入条件和场景,灵活选用光纤直驱、无源WDM、有源WDM/OTN、半有源等方案。而中传、回传网络,对于承载网在带宽、组网灵活性、网络切片等方面需求基本一致,因此可以采用统一的承载方案,本文主要介绍基于OTN技术的中传和回传承载方案。城域OTN网络架构包括骨干层、汇聚层和接入...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-07-17 17:21:00
  • 一分钟讲解光模块原理与结构
  • 有首歌这样唱:如果你愿意一层一层一层地剥开我的心你会发现你会讶异...然而,最后流着泪发现洋葱是没有心的。那今天带大家剥一下光模块,你会发现,你可能会诧异它是有芯的。那在剖析光模块内部结构之前呢,先带大家了解一下什么是光模块以及它的原理和相关主要参数。光模块简介光模块是光通信的核心器件,是通过光电转换来实现设备间信息传输的接口模块,由接收部分和发射部分组成。其中发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号,传输媒质为光纤。发射部分原理输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-16 14:14:00
  • 中奖啦!
  • 运气真好
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 发帖人:尧隶0269 发帖时间:2018-05-11 11:17:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: