结果:找到"5G前传",相关内容216条
- 5G前传新势力——50GSFP56DWDM光模块
- DWDM光模块被广泛应用于电信、有线电视以及数据流量较大的数据中心,尤其是超大规模云服务提供商或者是多租户数据中心(托管型数据中心)。随着5G通信的发展建设,DWDM由于其波长间隔最窄,可以在一根光纤上复用更多的波长,节省更多光纤资源而被应用于5G前传。继25GSFP28DWDM光模块之后,采用50GPAM4高阶调制的50GSFP56DWDM光模块也已面世,即将投入5G前传使用。5G前传WDM解决方案目前5G前传使用的光模块速率为25G,随着移动运营商使用更宽的带宽(高达200MHz)和大规模MIMO技术(每个无线电单元(RU)多达64个发射和接收天线)升级无线电容量,将需要增加前传容量,采...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 50G SFP56 DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-05-20 15:06:00
- 5G前传解决方案(下篇):彩光模块解决方案
- 5G前传建设需要部署大量基站,光纤资源的需求量远超4G,运营商主要采用WDM传输方案来减少光纤资源的消耗。为助力5G前传网络的快速部署,易飞扬推出了一系列工业级的25GSFP28彩光模块和5GOMUX无源模块,已通过全球市场验证并得到大规模商用。面向全球主流的5G运营商,每个5G基站和DU之间的传输需要6对25G彩光模块(WDM有源光模块),搭配WDM无源模块来实现。为平衡有源、无源模块和光纤资源的综合成本,目前市场上主要有两种5G前传WDM解决方案,分别采用6波长和12波长。6波长WDM解决方案主要针对光纤资源相对更丰富的场景:采用6个波长,搭配6个不同波长的彩光模块和6通道的单纤双向5G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-12-27 15:54:00
- 5G前传解决方案(上篇):灰光模块和HAOC解决方案
- 5G的建设依然在如火如荼地进行着,在前传领域便有多种解决方案。其中灰光模块和HAOC主要使用在光纤直驱和有源WDM中,彩光模块则用在各种WDM方案中。本篇我们介绍使用灰光模块和HAOC的5G前传解决方案。在5G前传光纤直驱和有源WDM这两种方案中,都需要用到灰光模块,其中,短距离场景也可以采用紧固型有源光缆(HAOC)替代灰光模块。易飞扬为5G运营商提供一整套的灰光产品,包括工业级的25G灰光模块SR、LR和ER双纤双向系列和BiDi单纤双向系列,以及具备优秀的防尘防潮能力的HAOC25G/100G系列,无惧5G前传严苛的室外环境。光纤直驱光纤直驱有双纤双向和单纤双向两种类型。其中,短距离光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-12-24 16:25:00
- 5G前传PON用例
- 由于5G网络使用的频段较高,基站覆盖范围变小,因此比4G需要的基站数量更多。这将导致5G基站组网中,需要使用的光纤资源也成倍增加。对5G前传网络而言,光纤资源的利用效率,将是重要的考量因素。PON优势PON具有足够的灵活性,可靠性和效率,可以在单个网络中为蜂窝和固定宽带提供前传传输,相比其他网络需要针对不同技术进行不同类型的分发,PON拥有巨大的优势。在许多国家和地区,已经部署了现有的PON网络,以实现宽带光纤到户/企业(FTTx)。为了使5G入户和企业,还必须有数百万个天线与RAN之间的连接。通过使用基于PON的点对多点树形拓扑的体系结构,运营商可以减少所使用的干线光纤的数量。现有的FTT...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 PON 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-09 10:41:00
- 5G前传波分复用方案解析
- 在5G前传方案中,光纤直连方案过于浪费光纤资源,为节省光纤资源,波分复用方案被广泛采用。常用的波分复用分为CWDM(粗波分)和DWDM(密集波分)两种。DWDM的成本相对较高,在前传5-10km的传输需求下,用DWDM有点大材小用。于是三大运营商都推出了各自的5G前传CWDM方案,中国电信还额外提出了LWDM传输方案,中国移动则推出了Open-WDM传输方案,包括MWDM和CWDM。基于运营商5G前传需要,起浪光纤则推出了专门用于5G前传的无源波分复用器和解复用器,称为5GOMUX。包括CWDM、LWDM和MWDM,可选6波和12波,有插片式和LGX封装可选。以下是起浪光纤5G前传波分复用方...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-12-31 15:53:00
- 5G前传光模块全面解析
- 蓬勃发展的5G市场2019年5G推出,在亚洲,北美和欧洲迅速发展。GSMA预测,未来5年5G连接将持续增长。GSMA预计,到2025年,这一数字将达到5亿。图1-15G连接预测2020年至2025年,全球运营商将在移动通信领域投资约1.1万亿美元,其中约80%将用于5G资本支出。图1-2移动通信中的资本支出5G无线前传接口要求最低速率为25Gbit/s5G无线通信需要比4G更多的频谱资源,以增强移动宽带(eMBB),超高可靠与低时延通信(URLLC)以及大规模物联网(mMTC)。当前,5G使用低于6GHzFR1频谱,该频谱支持100Mbit/s的最大带宽,是4GLTE的五倍。当有64个信道且...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-11-06 16:53:00
- xWDM方案在5G前传中的对比分析
- 光模块是5G网络中实现光电相互转换的基础单元,广泛应用于无线及传输设备,是5G建设的重要部分。5G大规模建设的资金压力导致成本敏感,而光模块成本在5G前传部分设备中的占比高达50%以上。业界纷纷开展5G光模块的低成本方案研究,取得了长足进展,涌现出多种解决方案。5G前传都要求至少12个波长通道,因此三大运营商的方案,都以实现12波为目的。基于建设成本、功能实现等多方面的综合考虑,在实践中选择半有源型场景已经成为业内共识。而在半有源方案中根据实现波长的不同,也存在4种方案。CWDM:参考ITU-TG.694.2,通道间隔为20nm,支持18个波长;DWDM:参考ITU-TG.698.4(原G....
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-08-14 16:21:00
- 5G前传光模块解决方案对比
- 运营商前传方案的选择考虑的主要决定因素包括基站接入方案和传输综合成本等,其中传输综合成本有传输设备(含光模块)的成本、光纤光缆采购铺设维护成本等。5G前传对承载网的带宽和时延均提出了更为严苛的要求,目前优先使用25GbpseCPRI接口,时延要求低于100µs。前传承载方案主要包括传统的光纤直驱方案、有源WDM/OTN方案、无源WDM方案和半有源WDM方案。光纤直驱方案双纤双向的5G前传光纤直驱方案中,DU与AAU直接相连,每个AAU需与DU连接两根光纤实现收发,共需使用6根光纤和12个10G/25G灰光模块。此方案适用于短距离的D-RAN场景,产业成熟,主流模块商均已支持,已具备量产能力,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-07-11 14:06:00
- 5GNSA前传场景有哪些?
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-07-03 09:33:00
- 易飞扬波分解决方案获得工信部入网证书,5G前传商用产品阵容齐备
- 近日,易飞扬波分有源和无源整体解决方案成功通过认证测试并获得工信部入网证书,证书编号:28-D963-200337。易飞扬波分设备包括系统设备,波分光模块和波分无源器件,支持10G/16G/25G等多种速率传输,支持商业级温度和工业级温度环境应用。伴随5G大潮开启,易飞扬历经2年开发5G的产品线初露峥嵘。易飞扬进入商业的5G前传波分光器件方案阵容如下:<5G前传光模块组合><无源波分产品组合>其中:10GCWDMSFP+系列产品支持10G、10GCPRI、OTU2e协议,10km-70km全距离覆盖,超低功耗小于1.5W,工业级规格。25GLAN-WDM系列光模块光电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-03-13 14:37:00
返回