结果:找到"CNC加工",相关内容434条
- CNC加工老是弹刀过切,如何控制?
- 01加工中常见的弹刀过切问题在加工中,经常会在转角位出现弹刀而导致过切的现象,如果采用合理的刀具和加工方法,是可以将弹刀的机会降低的。弹刀位与加工过切02问题分析及对策如下图所示,A图是刀具在加工较平坦位置时的状态,当加工到B位急停,准备反向加工时,由于惯性作用,刀具会产生变形,从而造成在B位较直身位处弹刀过切。弹刀图示刀具变形量的关系式:由上面公式中,我们可知,影响刀具变形的主要因素有三个:L-装刀长度D-刀具直径P-刀具所受的作用力L-装刀长度由公式可知,刀具的变形量与装刀长度是3次方的关系,同样直径的刀具,当长刀增加一倍,其变形量将会增大3倍。在加工时,尽可能缩短装刀长度,以减低弹刀风...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 机械加工 弹刀 过切 嘉立创CNC 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-23 15:59:00
- 旋风铣,加工螺纹的神器
- 在车床上作非车削加工,是在设备缺少等因素下不得已而为之的做法,然而在这个过程中,聪慧的劳动人民发现,改造后的机床,可以完成很多高效高质的加工。在车床上进行铣削加工中,旋风铣螺纹就是其中之一。今天我们就来了解一下旋风铣。什么是旋风铣因其铣削速度高(速度达到400m/min),加工效率快,并采用压缩空气进行排屑冷却。加工过程中切削飞溅如旋风而得名。旋风铣螺纹是旋风铣头来加工螺纹,只需一次切削就能完成螺纹的加工方法。旋风铣刀具确定过程01确定零件形状02根据零件确定刀具形状03制作相应的刀片04将刀片装到刀盘上旋风铣的五个运动旋风铣与车床配套后在加工过程中需要完成五个加工运动:刀盘带动硬质合金成型...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 CNC加工 车削 铣刀 螺纹加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-15 10:36:00
- 【知识科普】盘点CNC各种加工方式的加工精度范围
- 前文小编介绍了CNC加工常见的几种机床类型,每次讲到他们的加工特点时,就必然会提到加工精度。比如XX机床加工精度较高;A机床加工精度比B机床的加工精度更高。在介绍《镗床》一文中,有读者指出,高精度车床的加工精度并不比镗床的加工精度低。是的,事实上,即便是同一种机床,也有好几种精度分类;比如车床加工,分为粗车、半精车和精车、高精度车床等。因此,小编重新盘点了解了车、铣、刨、磨、钻、镗等几种常见的CNC加工工艺所能达到的加工精度范围,并在本文分享给大家。一、加工精度和公差范围:在介绍不同加工工艺的加工精度范围之前,我们先了解一下【加工精度】。加工精度主要用来表达生产产品的精细程度,衡量加工精度标...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC 机械加工 加工精度 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-23 11:33:00
- 【机械加工】CNC加工塑料制品有哪些注意事项?
- 在CNC塑料加工过程中,需要注意以下几个重要事项:气泡处理:塑料与固化剂混合时可能会产生气泡。如果条件允许,应使用抽真空机来去除气泡。如果没有真空机,可以通过减少固化剂的添加量来减少气泡的产生。粘模问题:为了避免塑料粘模,需要在开模前对模型进行适当处理。如果模型表面粗糙或设计复杂,应仔细打磨光滑并清洁,然后均匀涂上脱模剂。产品变形:根据产品的大小和复杂度选择合适的塑料硬度。小件或精细产品可以使用较软的塑料,硬度在10-20度之间,这样便于脱模且不会损坏细节。固化剂用量:固化剂的加量应根据温度调整。气温较高时,应减少固化剂的用量。固化剂过多会使模具变硬变脆,而用量不足则会延长操作时间。材料选择...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 塑料 塑胶 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-20 09:34:00
- 【知识科普】小批量加工到底有哪些好处呢?
- 小批量打样是验证产品可行性的第一步,是找出设计产品的缺陷、不足、弊端最直接且有效的方式,从而对缺陷进行针对性的改善。特别是对新产品的开发,可免去昂贵的开模费用,降低研发风险,加快研发效率。那么,小批量加工到底有哪些好处呢?好处1:验证外观,只是看图,没有实物的话,并不能直观的验证产品,客户也不接受,客户需要能拿在手里,实物的产品。好处2:验证功能,根据功能测试用例,逐项测试,检查产品是否达到用户要求的功能。好处3:参加展会,在没有产品的时候,可以用样品代替产品在展会上来展示,做好前期的宣传工作,甚至获取订单。好处4、直接销售,比如结构手板,也叫功能手板,可以直接当做产品在市场上销售。还有就是...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 小批量加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-19 14:41:00
- 嘉立创CNC新定的设备到货了--2022-8月-01日
- 基本快两个月没和大伙打打招呼,实在是因为怪不好意思的,因为CNC一期产能的问题,6月7月很多用户打电话给我说限单,拖期,客户体验不好,所以一直蹲着憋大招;终于,8月1日,二期的设备运到车间,CNC产能直接翻到一期的三倍,静置释放应力,电气配套,装机,调机,试机,大概8月中旬,这批设备产能能陆续投入生产,CNC限单的问题可以缓解,交期拖延的情况也会大幅减低,我们的目标就是极致交期,高性价比,加工时间能压缩尽量压缩,争取把cnc打样做得像pcb那么快速;先拍几张图给大家看看:机械手自动上下料加工
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: cnc 机加工 发帖人:嘉立创-明灯 发帖时间:2022-08-05 13:45:00
- CNC机加工工艺展示
- CNC机加工工艺展示车削:即车床加工,车床加工主要用车刀对旋转的工件进行车削加工。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。车床主要用于加工轴、盘、套和其他具有回转表面的工件,是机械制造和修配工厂中使用最广的一类机床加工。铣削:铣削是以铣刀作为刀具加工物体表面的一种机械加工方法。铣床有卧式铣床,立式铣床,龙门铣床,仿形铣床,万能铣床,杠铣床。
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: CNC机加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-08 14:58:00
- CNC加工中心地址码中英文字母的含义您知道多少呢
- 在cnc加工中心,一类用来实现刀具轨迹控制即各进给轴的运动,如直线/圆弧插补、进给控制、坐标系原点偏置及变换、尺寸单位设定、刀具偏置及补偿等,这一类功能被称为准备功能,以字母G以及两位数字组成,也被称为G代码。西尔普数控今天为大家整理了CNC加工中心常用G代码--功能--格式,有用的朋友建议收藏哦!另一类功能被称为辅助功能,用来完成程序的执行控制、主轴控制、刀具控制、辅助设备控制等功能。在这些辅助功能中,Txx用于选刀,Sxxxx用于控制主轴转速。其它功能由以字母M与两位数字组成的M代码来实现。CNC加工中心地址码中英文字母的含义您知道多少呢,一起来看:CNC加工中心常用G代码--功能--格...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-21 19:17:00
- CNC加工中心程序代码大全,数控加工必备!
- 数控机床的可编程功能分为两类:一类用来实现刀具轨迹控制即各进给轴的运动,如直线/圆弧插补、进给控制、坐标系原点偏置及变换、尺寸单位设定、刀具偏置及补偿等,这一类功能被称为准备功能,以字母G以及两位数字组成,也被称为G代码。另一类功能被称为辅助功能,用来完成程序的执行控制、主轴控制、刀具控制、辅助设备控制等功能。在这些辅助功能中,Txx用于选刀,Sxxxx用于控制主轴转速。其它功能由以字母M与两位数字组成的M代码来实现。1.常用G代码功能G00定位(快速移动)G01直线插补(进给速度)G02顺时针圆弧插补G03逆时针圆弧插补G04暂停,精确停止G09精确停止G17选择XY平面G18选择ZX平面...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-21 19:15:00
- 新年新气象,新厂房,新设备,嘉立创CNC产能逐步起来了
- 嘉立创CNC经过几个月的筹划和试运行,系统逐步趋于稳定,现在面临的问题是产能不足,这不,新厂房新设备陆续进厂,产能会逐步增加,限单的情况会逐步改善;
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: cnc 机械加工 加工中心 发帖人:嘉立创-明灯 发帖时间:2022-02-24 10:28:00
返回