结果:找到"CNC机加工",相关内容970条
- 数控机床为什么会产生振动爬行?
- 机床的振荡故障通常发生在机械部分和进给伺服系统。造成振荡的原因有很多。除了机械方面不可避免的传动间隙、弹性变形、摩擦阻力等诸多因素外,伺服系统相关参数的影响也是一个重要方面。伺服系统分为交流伺服系统和直流伺服系统。本文主要讨论直流伺服系统由于参数的影响而产生的振荡。大多数数控机床采用全闭环方式。伺服系统振动的原因大致有四种:a、位置环不良,输出电压不稳定;b、速度环不良引起的振动;c、伺服系统可调定位器过大,电压输出失真;d、螺杆间隙过大。这些控制回路输出参数的畸变或机械传动装置间隙过大是引起振动的主要因素,它们都可以通过伺服控制系统进行优化。如何消除振荡?1、闭环伺服系统引起的振荡:有些数...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 数控机床 机床振动 CNC加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-16 11:33:00
- 【知识科普】盘点CNC各种加工方式的加工精度范围
- 前文小编介绍了CNC加工常见的几种机床类型,每次讲到他们的加工特点时,就必然会提到加工精度。比如XX机床加工精度较高;A机床加工精度比B机床的加工精度更高。在介绍《镗床》一文中,有读者指出,高精度车床的加工精度并不比镗床的加工精度低。是的,事实上,即便是同一种机床,也有好几种精度分类;比如车床加工,分为粗车、半精车和精车、高精度车床等。因此,小编重新盘点了解了车、铣、刨、磨、钻、镗等几种常见的CNC加工工艺所能达到的加工精度范围,并在本文分享给大家。一、加工精度和公差范围:在介绍不同加工工艺的加工精度范围之前,我们先了解一下【加工精度】。加工精度主要用来表达生产产品的精细程度,衡量加工精度标...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC 机械加工 加工精度 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-23 11:33:00
- 【知识科普】小批量加工到底有哪些好处呢?
- 小批量打样是验证产品可行性的第一步,是找出设计产品的缺陷、不足、弊端最直接且有效的方式,从而对缺陷进行针对性的改善。特别是对新产品的开发,可免去昂贵的开模费用,降低研发风险,加快研发效率。那么,小批量加工到底有哪些好处呢?好处1:验证外观,只是看图,没有实物的话,并不能直观的验证产品,客户也不接受,客户需要能拿在手里,实物的产品。好处2:验证功能,根据功能测试用例,逐项测试,检查产品是否达到用户要求的功能。好处3:参加展会,在没有产品的时候,可以用样品代替产品在展会上来展示,做好前期的宣传工作,甚至获取订单。好处4、直接销售,比如结构手板,也叫功能手板,可以直接当做产品在市场上销售。还有就是...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 小批量加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-19 14:41:00
- 3D打印与CNC有什么区别?
- 目前手板加工主要有CNC机加工,3D打印,复膜,快速模具等等。不同的加工方式适用于不同的机壳/零部件生产,我们需要针对零部件特性选择合适的加工方式。今天我们来说一下CNC机加工和3D打印之间的区别。首先3D打印是一种增材技术,CNC机加工是一种减材技术,因此它们在材料方面就有很大不同。1.材料上的差异3D打印的材料主要有液态树脂(SLA)、尼龙粉末(SLS)、金属粉末(SLM)、石膏粉末(全彩打印)、砂岩粉末(全彩打印)、线材(DFM)、片材(LOM)等等。液态树脂、尼龙粉末和金属粉末占据了工业3D打印的绝大部分市场。而CNC机加工用的材料全部都是一块一块的板材,就是板状的材料,通过测量出零...
- 所属专栏: 3D打印 标签: 3D打印 CNC 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-13 16:27:00
- 什么是CNC?
- 一、什么是CNC?玩机械的不知道CNC是什么可说不过去,如果你有搞机械、玩机械的想法,如果你还不明白机械是怎么加工出来的,那么就跟着小编的来了解一下吧!所谓的机械加工,就是通过车、铣、刨、磨、镗、钻、电火花、剪板、折弯、激光切割等加工方式,把各种毛坯料加工成我们所需要的形状和精度尺寸,能完成这些加工的设备我们都可以称为机床。传统的机械加工都是用手工操作普通机床作业的,加工时用手摇动机械刀具切削金属,靠眼睛用卡尺等工具测量产品的精度的。点击图片即可观看视频而在普通机床的基础上,加入计算机数字控制技术,就叫数控机床。数控机床可以按照技术人员事先编好的程序自动对产品和零部件直接进行加工,也就是我们...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创CNC 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-26 15:02:00
- 嘉立创CNC新定的设备到货了--2022-8月-01日
- 基本快两个月没和大伙打打招呼,实在是因为怪不好意思的,因为CNC一期产能的问题,6月7月很多用户打电话给我说限单,拖期,客户体验不好,所以一直蹲着憋大招;终于,8月1日,二期的设备运到车间,CNC产能直接翻到一期的三倍,静置释放应力,电气配套,装机,调机,试机,大概8月中旬,这批设备产能能陆续投入生产,CNC限单的问题可以缓解,交期拖延的情况也会大幅减低,我们的目标就是极致交期,高性价比,加工时间能压缩尽量压缩,争取把cnc打样做得像pcb那么快速;先拍几张图给大家看看:机械手自动上下料加工
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: cnc 机加工 发帖人:嘉立创-明灯 发帖时间:2022-08-05 13:45:00
- CNC机加工工艺展示
- CNC机加工工艺展示车削:即车床加工,车床加工主要用车刀对旋转的工件进行车削加工。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。车床主要用于加工轴、盘、套和其他具有回转表面的工件,是机械制造和修配工厂中使用最广的一类机床加工。铣削:铣削是以铣刀作为刀具加工物体表面的一种机械加工方法。铣床有卧式铣床,立式铣床,龙门铣床,仿形铣床,万能铣床,杠铣床。
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: CNC机加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-08 14:58:00
- CNC加工中心地址码中英文字母的含义您知道多少呢
- 在cnc加工中心,一类用来实现刀具轨迹控制即各进给轴的运动,如直线/圆弧插补、进给控制、坐标系原点偏置及变换、尺寸单位设定、刀具偏置及补偿等,这一类功能被称为准备功能,以字母G以及两位数字组成,也被称为G代码。西尔普数控今天为大家整理了CNC加工中心常用G代码--功能--格式,有用的朋友建议收藏哦!另一类功能被称为辅助功能,用来完成程序的执行控制、主轴控制、刀具控制、辅助设备控制等功能。在这些辅助功能中,Txx用于选刀,Sxxxx用于控制主轴转速。其它功能由以字母M与两位数字组成的M代码来实现。CNC加工中心地址码中英文字母的含义您知道多少呢,一起来看:CNC加工中心常用G代码--功能--格...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-21 19:17:00
- CNC加工中心程序代码大全,数控加工必备!
- 数控机床的可编程功能分为两类:一类用来实现刀具轨迹控制即各进给轴的运动,如直线/圆弧插补、进给控制、坐标系原点偏置及变换、尺寸单位设定、刀具偏置及补偿等,这一类功能被称为准备功能,以字母G以及两位数字组成,也被称为G代码。另一类功能被称为辅助功能,用来完成程序的执行控制、主轴控制、刀具控制、辅助设备控制等功能。在这些辅助功能中,Txx用于选刀,Sxxxx用于控制主轴转速。其它功能由以字母M与两位数字组成的M代码来实现。1.常用G代码功能G00定位(快速移动)G01直线插补(进给速度)G02顺时针圆弧插补G03逆时针圆弧插补G04暂停,精确停止G09精确停止G17选择XY平面G18选择ZX平面...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-21 19:15:00
- 新年新气象,新厂房,新设备,嘉立创CNC产能逐步起来了
- 嘉立创CNC经过几个月的筹划和试运行,系统逐步趋于稳定,现在面临的问题是产能不足,这不,新厂房新设备陆续进厂,产能会逐步增加,限单的情况会逐步改善;
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: cnc 机械加工 加工中心 发帖人:嘉立创-明灯 发帖时间:2022-02-24 10:28:00
返回