结果:找到"MRAM,MRAM存储芯片,汽车MRAM,存储技术",相关内容1000条
- 磁存储芯片STT-MRAM的特点
- 随着半导体工艺技术的不断进步,芯片工艺制程的不断演进和成本的不断降低,半导体芯片广泛应用在物联网、个人终端、汽车电子、可穿戴设备、工业互联网等各个领域。随着芯片工艺的逐步升级,性能问题已不在是芯片设计环节的主要瓶颈,如在很多手持设备领域,低功耗设计成为了芯片设计中的关键核心问题。通过引入一种基于磁存储芯片作为内部存储器件的芯片架构,同时也用作芯片内部的高速缓存,能够有效降低芯片漏电流,有效地提升了设备使用时间,降低了整体的TCO成本,大大提升了产品竞争力。在众多新型非易失性存储介质中,磁存储芯片(STT-MRAM)能够与CMOS半导体工艺良好兼容,利用较少的金属层即可以做到存储单元的高密度集...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STT-MRAM,磁存储芯片,MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-04 14:17:00
- 断电也能保存数据的MRAM技术精髓
- 内存技术在几十年的发展过程中性能提高了不少,但并没有实质性的改变。因为这些内存产品都是基于动态随机访问存储器DRAM的,一旦没有持续的电力,所存储的数据就会立即消失,这就直接导致目前的PC必需经历一段不短的时间进行启动才能正式使用,而无法像其他家电一样即开即用。然而MRAM却是一种全新的技术,甚至有望令PC的应用方式彻底改变。一、断电也能保存MRAM技术精髓MRAM是一种非易失性的磁性随机存储器,所谓“非易失性”是指关掉电源后,仍可以保持记忆完整,功能与目前极为流行的闪存芯片类似;而“随机存取”是指CPU读取资料时,不一定要从头开始,随时可用相同的速率,从内存的任何部位读写信息。MRAM运作...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,MRAM技术,非易失性存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-27 14:15:00
- 通用选择器将大大提高MRAM存储技术能力
- 一种称为UniversalSelector的新创新技术,它将显着提高现有和新兴存储技术(包括MRAM,DRAM和ReRAM)的功能,因为它将提供一种新颖的方式设计垂直单元晶体管,以实现更高水平的性能和可靠性和密度。自旋存储器的通用选择器是一种选择性的垂直外延单元晶体管,其沟道的掺杂浓度足够低,可以完全耗尽。对于MRAM存储器,通用选择器使制造商能够创建6F2–10F2(6F2–10F2)的1T1R存储位单元,从而使制造商可以在同一面积内嵌入多达五倍的存储器,而所需的晶片处理成本却最低。MRAM存储器可以抵抗高辐射,也可以在极端温度条件下运行,并且可以防篡改。这使得MRAM存储器适用于汽车和工...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,MRAM存储器,非易失性存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-10 16:27:00
- EverspinMRAM内存技术如何工作
- EverspinTechnologies总部位于亚利桑那州钱德勒,主要是设计和制造MRAM、STT-MRAM的全球领导者,Everspin所生产的MRAM产品包括40nm,28nm及更高工艺在内的先进技术,在节点上进行了全包交钥匙的300mm大批量平面内和垂直MTJST-MRAM生产。其产品包装和测试业务遍及中国,台湾和其他亚洲国家。那EverspinMRAM内存技术是如何工作的?Everspin代理下面将解析关于MRAM内存技术工作原理。EverspinMRAM与标准CMOS处理集成EverspinMRAM基于与CMOS处理集成的磁存储元件。每个存储元件都将一个磁性隧道结(MTJ)器件用于...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Everspin MRAM,MRAM,MRAM内存技术 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-31 14:25:00
- MRAM独特功能替换现有内存
- 在所有常年兴起的记忆中,MRAM似乎最有可能濒临大规模,广泛采用。这是否会很快发生取决于制造的进步和支持分立和嵌入式MRAM器件技术的生态系统。MRAM以及PCRAM和ReRAM已经达到了一个临界点,在更多应用中它比以往任何时候都有意义。然而,从工艺和材料角度来看,它的确面临着一系列制造挑战,因为它使用的材料和工艺与传统CMOS制造不同。目前MRAM是在单独的工厂中作为[线的后端](BEOL)工艺制造的。需要传统的CMOS制造中不使用的新设备,例如离子束蚀刻和新的溅射靶。为了降低嵌入式MRAM产品的成本,制造需要进入CMOS晶圆厂,并成为常规设备制造的一部分。除了将MRAM进一步整合到制造链...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,Everspin MRAM,SRAM,内存,存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-30 15:40:00
- 研究人员开发一种新的MRAM单元结构
- MRAM存储芯片可以抵抗高辐射,可以在极端温度条件下运行,并且可以防篡改。这使得MRAM适用于汽车和工业,军事及太空应用,这些对于MRAM存储芯片开发人员来说是重要的部分。东京工业大学的研究人员开发了一种新的MRAM单元结构,该结构依赖于单向自旋霍尔磁阻(USMR)。新的单元结构只有两层。这可能导致成本更低的MRAM器件。自旋霍尔效应导致电子在材料的侧面以一定的自旋积累。通过将拓扑绝缘体与铁磁半导体相结合,研究人员设法制造出具有巨型USMR的器件。MRAM存储芯片是一种使用电子自旋来存储信息的存储技术。MRAM存储芯片具有成为通用存储器的潜力-能够将存储存储器的密度与SRAM的速度结合在一起...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,MRAM存储芯片,汽车MRAM,存储技术 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-20 14:37:00
- 选择MRAM的理由
- MRAM具有成为通用存储器的潜力-能够将存储存储器的密度与SRAM的速度结合在一起,同时始终保持非易失性和高能效。MRAM可以抵抗高辐射,可以在极端温度条件下运行,并且可以防篡改。MRAM技术仍远未实现其潜力,但截至2020年初,市场上有从很小的MRAM到1Gb芯片的MRAM芯片,并且公司正在将该技术用于许多应用。虽然有了这么多的论文和研究成果,但是目前并没有MRAM实际产品制造出来。另一个有趣的问题就是MRAM保存数据的稳定性,热稳定性毫无疑问会影响数据的保留期限,温度越高就越不稳定,这就需要平衡数据保存的期限。一般的半导体数据保存期限是10年,为此需要1bit或者2bit的ECC校验单元...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,MRAM芯片,MRAM存储芯片 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-08 15:20:00
- MRAM的优势与劣势
- MRAM是一种使用电子自旋来存储信息的存储技术(MRAM设备是Spintronics设备)。MRAM具有成为通用存储器的潜力-能够将存储存储器的密度与SRAM的速度结合在一起,同时始终保持非易失性和高能效。下面由宇芯电子介绍MRAM有哪些的优劣势.MRAM优势分析MRAM的核心面积只有SRAM的1/2-1/4,也就是说同面积下缓存容量是sram的2-4倍,可以大大降低成本。CPU的性能要想进一步提高,缓存容量也必须跟着提高才能容纳更多的数据和指令,而缓存占用的核心面积往往比核心更大(看看IntelCore处理器的架构图就知道了,NVIDIA也曾攻击Intel说他们的芯片其实在卖没技术含量的缓...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,MRAM优势,MRAM劣势,MRAM存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-07 16:14:00
- MRAM技术进入汽车应用
- 在整个地址空间范围内读写各种类型的数据。通常MRAM的操作和时序类似于32位微控制器的规范和时序。与DLFASH相比,当今的非易失性存储器可以接受MRAM设备的性能和吞吐量。与当今的DFLASH相比,未来的汽车动力总成控制器可能需要更快,更加强大的非易失性和保活内存。在非易失性存储器中使用MRAM可以显着提高时间紧迫状态下的写入数据传输性能。MRAM设备可用的增加的内存存储空间还可以存储更多诊断数据。mram芯片技术在汽车市场上有许多应用。由于MRAM技术与标准CMOS技术集成在一起,便可以将其嵌入到动力总成微处理器中(当今,MRAM嵌入了某些非汽车微处理器中)。但是由于以下的一些原因,此时...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM技术,MRAM,汽车MRAM 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-14 13:46:00
- STT-MRMA非易失性存储器技术优点
- 到目前为止,设计人员可以使用的存储技术是易变的,这意味着在断电后,存储器中的数据内容会丢失。但是,随着EverspinTechnologies推出256MbSTT-MRAM,系统现在可以拥有像DRAM这样具有高性能的内存,但可以提供持久的非易失性数据存储。图1:STT-MRAMSTT-MRAM代表自旋转移转矩磁阻随机存取存储器。写入STT-MRAM设备的任何数据本来就是持久的,不需要任何电池或超级电容器。通过写入存储阵列来捕获数据,该存储阵列可利用极化电流控制电子自旋。STT-MRAM的性能类似于DRAM,但不需要刷新。当前可用的接口是ST-DDR3,它与标准JEDECDDR3非常相似。将来...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STT-MRAM技术 MRAM 非易失性存储器 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-17 16:38:00
返回