结果:找到"pid算法控制温度",相关内容738条
- 己设计好的温控研件,寻软件编写
- 己经设计好原理图和选择芯片,主控采用中微功能简单,有中微芯片开发的大佬可以接不
- 所属专栏: 项目外包 标签: 温控 数显温控 中微 发帖人:EVERLIGHT 发帖时间:2023-02-26 15:13:00
- 32的程序编写
- 需要写一个程序,预算不多就500,主要是通过热敏电阻检测温度,然后控制半导体制冷片的工作,使舱内温度保持在一个设定值,将当前温度显示在屏幕上,需要修改设定温度时,按键修改,使温度在当前温度下一度一度的上升或者下降,温差不能偏差大,需要精度在1度以内,提供原理图,PCB图。
- 所属专栏: 项目外包 标签: pid算法控制温度 发帖人:alovey 发帖时间:2022-03-25 10:20:00
- 湿度控制开关
- 请人设计一种带输入电压监控功能的湿度控制器,启动/停止湿度可调,湿度在设定范围内接通电源输出,其他要求如下输入电压:11.5V-15V输入电压低于11.5V断开输出输出电压:5V输出电流:3A湿度测量范围:0~100[%]RH湿度测量精度:±1[%]RH参数设置值:湿度全量程0~100[%]RH显示方式:三位LED数码管显示电压和湿度epaynow@hotmail.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电压监控 湿度控制器 发帖人:CARfort 发帖时间:2021-05-28 01:16:00
- 求助三进制加法仿真符号封装方法
- Schematic_三进制一单元加法逻辑设计_2021-03-01.pdf按照三进制编码规则,1=0012=0103=100以此往下推算,9=100110=1010我也不知道算不算三进制规则,有点算二进制,那么加法设计,我就是最大六位加六位,有余量在里面。因为我是以古老的算盘模式进行的。也就是第一位单元的加法,最大只能9+9=18那么就会进一余八。现在我按照这个算盘模式进行设计,现在已经设计了一单元。那么二单元也是如此,一直到无限单元。问题是,这个图画的太多了,我想简单点,就是封装它,这样就能简化进行设计,还有减法。我还没有想好。按照算盘模式。一单元只能有七个按键。认真算来也就两个,一个是代...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 三进制 仿真符号 封装 加法运算 发帖人:无道暝YBOOK 发帖时间:2021-03-01 22:29:00
- wifi模块,蓝牙模块控制,cc2541低功耗蓝ic方案
- wifi模块,蓝牙模块控制,cc2541低功耗蓝ic方案技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒
- 所属专栏: 技术交流 标签: 控制 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-07-30 14:44:00
- 【技术论文】基于测距与指纹的室内定位算法研究
- 近年来,室内定位算法成为一个研究热点,在传统算法的基础上,相关学者也提出了一些改进算法,相比于传统算法在定位效果上也有了一定的优化,但都是局部的。传统算法都有其优缺点,那有没有一种兼容传统算法的优点又不受其缺点影响的算法呢?资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途!基于测距与指纹的室内定位算法研究.rar
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 论文 算法 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-31 15:46:00
- 瑞迅MPC-1911嵌入式硬件解码助力深度学习
- [导读]互联网的本质在于用户经营、流量经营,而数据在这其中是最为基础的一环。数据的价值在于,可以驱动业务的增长。实际上不仅仅是在零售行业,每一个行业对于数据的应用,数据对于驱动业务本身起到至关重要的作用。以盒马鲜生的第一家店上海金桥店为例,目前线上部分的销售额已经超过了50%,这样的营收模型对于传统零售商来讲是可遇不可求的。实际上这个结果并非一蹴而就。深入进行数据管理与挖掘,可以更好的服务用户。这里面包含了两个维度的用户,一是服务于企业内部,实现数字化管理。二是在消费者层面,可以提供个性化、多元化的服务。众所周知,如上所谈到的深度数据的挖掘离不开深度学习,深度学习技术从诞生之日起至今引领人工...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 嵌入式 工控机 数据 算法 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-21 16:43:00
- 回归正经——讲讲PID算法的来历和原理,及发展-1
- 直接搬运的LZ以前有个小小的理想,就是让手边的MCU自己“思考”起来,写出真正带算法的程序。前段时间做一个比赛项目的过程中,对经典、实用的PID算法有了一点点自己的理解,就写了这些,与大家分享因为LZ想尽办法,试着用最易于理解的语言说清楚原理,不做太多的理论分析。(LZ文学功底不行),所以下面的内容会有不严谨的地方,或者有解释错误的地方。大神们发现了,一定要帮我补充,或者给予批评~~~谢谢你们好啦,正文开始:啥是PID?PID可以吃吗?PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)”,是一种很常见的控制算法。算法是不可以吃的。到LZ发帖...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PID 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-17 03:02:00
- PID控制原理:看完这个故事你就明白了
- 现在假设有有如下的任务:有一个水缸漏水,且漏水的速度是不定的,但要求水面高度维持在某个位置,一旦发现水面高度低于要求位置,就要往水缸里加水。一开始鑫鑫用瓢加水,水龙头离水缸有十几米的距离,经常要跑好几趟才加够水,于是小明又改为用桶加,一加就是一桶,跑的次数少了,加水的速度也快了,但好几次将缸给加溢出了,不小心弄湿了几次鞋,小明又动脑筋,我不用瓢也不用桶,老子用盆,几次下来,发现刚刚好,不用跑太多次,也不会让水溢出。这个检查时间就称为采样周期。起初鑫鑫用瓢加水,水龙头离水缸有十几米的距离,经常要跑好几趟才加够水,于是小明又改为用桶加,一加就是一桶,跑的次数少了,加水的速度也快了,但好几次将缸给...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: PID 原理 控制 发帖人:Genson 发帖时间:2018-12-04 21:48:00
- 51单片机+DHT11+1602显示屏控制四个继电器
- 开源分享一个51小制作项目1基于51单片机温湿度的检测及控制的设计在以下这儿帖子中我会贴出源码原理图pcb以及设计文档,以及整个系统的介绍。福利包含的所有元器件清单也会贴出并且均可在立创商城购买~~!!!简单介绍这个作品的整个系统。1.本设计基于STC89C51/52(与AT89C51/52、AT89S51/52通用,可任选)单片机;2.AT24c02芯片掉电存储设置的上下限;3.四个按键为设置、加、减、确定,实现了阀值的调节;4.LCD1602液晶显示,上面行显示当前的温度和湿度,下面行显示相应的冷、热、干、湿;5.配用全数字型温湿度传感器DHT11,温度测量范围0℃--50℃,湿度测量范...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 51单片机 DHT11 1602 温湿度控制 发帖人:小魔王养的猪 发帖时间:2018-11-16 23:32:00
返回