结果:找到"五金",相关内容101条
  • 阀门铭牌编号意义,一文读懂!
  • 阀门型号的七个部分阀门型号由阀门类型、驱动方式、连接形式、结构形式、密封面或衬里材料、压力、阀体材料七部分组成,如图1所示。举例如球阀Q347F-16C其中每个编号含义:1、Q类型球阀2、3驱动方式:涡轮3、4连接形式:法兰4、7结构形式:固定球直通5、F密封材料:氟塑料6、16公称压力:1.6MPa7、C阀体材料:碳钢。一、阀门类型:阀门典型类型代号用汉语拼音字母表示,按表1的规定。当阀门又同时具有其他功能作用或带有其他结构时,在阀门类型代号前再加注一个汉语拼音字母,典型功能代号按表2的规定。二、驱动方式:驱动方式代号用阿1拉1伯数字表示,按表3的规定。注:安全阀、减压阀无驱动方式代号,手...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 工业设计 阀门 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-17 09:39:00
  • CNC材料|金属材料的选择
  • 金属材料是指具有光泽、延展性、容易导电、传热等性质的材料。它的性能主要分为四个方面,即:机械性能、化学性能、物理性能、工艺性能。这些性能决定着材料的适用范围及应用的合理性,是我们选择金属材料时的重要参考依据。我们目前支持的金属材料主要分为铝合金和铜合金两项,两者有着不同的机械性能和加工特性。本期文章,将对这两类金属材料进行介绍,以供大家作为选择的参考依据。一、铝合金国际上已经注册的铝合金牌号有1000多个,每个牌号命名和含义各不相同,我们先来认识一个铝合金的命名构成及其所代表的的意义:不同牌号的铝合金在硬度、强度、加工性、装饰性、耐蚀性、焊接性等机械性能和化学性能方面都存在着明显的差异,各有...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 属材料 属 CNC材料 铝合 铜合 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-11 14:05:00
  • 嘉立创钣金工艺普及——折弯介绍
  • 一、钣金工艺介绍在讲解工艺之前,我们先思考下,在CNC、钣金、冲压、注塑以及现在的3D打印等几大加工行业中,这些加工工艺主要解决的是什么问题?抛开具体的加工细节从整体来看,其实它们都是在解决不同原材料的3D成型问题。意思是虽然是不同的加工工艺,采用不同的原材料,但这些加工工艺的目的是一样的——都是为了做出来一个具有长宽高+其他特征的结构件。为了能更清楚直观的介绍钣金的成型工艺,以及它的效率和优势,我们会从成型原理、折弯原理、成本核算这三个角度分析钣金加工中的核心工艺——钣金折弯。先看一个视频:https://www.bilibili.com/video/BV1Mh4y1h7L1/?share...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-22 15:19:00
  • AltiumDesigner19问题之十五
  • AltiumDesigner19问题之十五设置那么多的距离规则有和作用?是按网络类别设置的吗?否则哪里有那么智能哪些是这个距离,哪些是哪个距离?如果是分类分距离规则,那这些距离规则有没有优先级?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Altium Designer 19问题之十 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-11-04 10:39:00
  • AltiumDesigner19问题之十五
  • AltiumDesigner19问题之十五设置那么多的距离规则有和作用?是按网络类别设置的吗?否则哪里有那么智能哪些是这个距离,哪些是哪个距离?如果是分类分距离规则,那这些距离规则有没有优先级?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Altium Designer 19问题之十 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-10-29 00:08:00
  • 40个金属之最,搞了一辈子机械知道不会超过10个
  • 1、最纯的金属锗:区域融熔技术提纯的锗,纯度达“13个9”(99.99999999999%)。2、最多的金属铝:其丰度约占地壳的8%,地球上到处都有铝的化合物,普通的泥土中,也含有许多氧化铝。3、最少的金属钋:在地壳中的总量极微。4、最轻的金属锂:相当水的重量的二分之一,不但能浮在水面上,在煤油里也可能浮起来。5、最难熔的金属钨:熔点为3410℃,沸点为5700℃。当电灯亮时,灯丝的温度高达3000℃以上,只有钨才能顶得住这样高的温度。中国是世界上最大的钨储藏国,主要为白钨矿和黑钨矿。6、熔点最低的金属汞:其凝固点为–38.7℃。7、产量最高的金属铁:铁是年产量最高的金属,2017年全球粗钢...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-01 16:21:00
  • 【转】中国半导体产业的挑战与机遇(上)
  • 大家好,我叫宋仕强,金航标kinghelm电子公司的总经理,做北斗天线和模块的。老是有人叫我金总,好尴尬的,我公司才姓金嘛,航字辈的,希望大家不要叫错了。我们还有一个做碳化硅SiC的公司,就是萨科微slkor科技了。感谢采购联盟的李总给我交流学习的机会,我今天演讲的题目是“中国半导体产业的挑战与机遇”。>>点此查看金航标产品详情<<>>点此查看萨科微产品详情<<第一、国际趋势和背景为了把这个大的题目讲清楚,我们就来向讲一下大的国际背景和回顾历史发展规律,对大家有好处,我的下一页ppt就讲的是“国际趋势和背景”。1.国际分工:其实,在这个世界上,...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 航标 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-22 16:25:00
  • 嘉立创5.1放假通告
  • 五一劳动节假期将至,根据国家节假日放假规定,并考虑公司的实际情况,现将五一放假有关事宜通知如下。放假时间:4月29号至5月1号嘉立创全体员工放假,共3天,5月2日(星期三)正常上班。届时无法提供在线咨询服务,但不影响正常下单,交期会顺延,节后才会审核订单。劳动节将至,各大快递公司会因为假期影响,存在物流放缓,可能会影响交期。望理解。预祝各位节假日快乐深圳市嘉立创2018-04-20
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 一放假 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2018-04-20 11:25:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: