结果:找到"嵌入式技术、红外测温",相关内容838条
  • 红外火焰检测模块验证失败,寻找大神帮助
  • 最近自己设计做了一个红外火焰检测模块,打板验证时发现不能正常使用,检测不到火焰,寻求大神帮助看一下原理图是否有问题?万分感谢!
  • 所属专栏: 模块答疑 标签: 火焰检 发帖人:night 发帖时间:2022-12-13 20:55:00
  • 迪米科技-数字照度计方案
  • 一、方案说明照度计(或称勒克斯计)是一种专门测量照度的仪器仪表。就是测量物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比,照度计通常是由硒光电池或硅光电池配合滤光片。光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生光电效应。我司方案采用硅光电池DM1002传感器,MCU通过ADC采集传感器光信号,将其转换为数字显示出来。二、功能说明:1.手动切换量程;2.数据保持功能;3.最大值和最小值功能;4.31/2位LCD显示;5.单位转换功能Fc/Lux6.超量程提示(当测量值超过当前量程时,LCD显...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:玩转测温 发帖时间:2022-10-20 09:42:00
  • 迪米DM21056多点红外温度传感器如何精确实现测温的?
  • DM21056是实时测量物体表面温度并通过串口显示出来,应用16*12的多点红外温度传感器,其技术参数为:视场角FOV及适用距离:110°x75°适用30-50cm距离;55°x35°适用50-80cm距离测量温度范围:0-200°测量精度:实测模式(0-300℃)±1°±2%人体模式(32-45℃)±0.5℃分辨率:0.1℃工作环境温度:0°Cto50°C环境相对湿度:95%RH工作电压:3.3V工作电流:<70mADM21056设计结构尺寸图(mm):模组PCB尺寸图:主板PCB(如图4-1-1):36.5x18.5x1.6mmDM21056传感器尺寸55°x35°:110°x75...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:玩转测温 发帖时间:2022-10-19 10:16:00
  • 基于esp8266的红外测温定位功能求助
  • 如题,本人非物联网或相关电子专业,所以描述问题可能会不太准确。我想用esp8266mlx96014还有小一点的gps来做一个记录体温和轨迹变化的功能。其中还有个功能,我目前想不到任何思路,就是当两个设备互相检测到信号并且距离小于1米时就会报警,蓝牙和gps误差太大了,问了很多人都说实现不了,不知道社区的朋友们有没有什么骚操作呢。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: esp8266 定位 gps 发帖人:ybspro 发帖时间:2021-09-17 10:10:00
  • 选择MRAM最佳测试算法
  • 嵌入式内存测试和修复的挑战是众所周知的,包括最大程度地扩大故障覆盖范围以防止测试失败以及使用备用元件来最大程度地提高制造良率。随着有前途的非易失性存储器架构的可用性不断增加,以增加并潜在地替代传统的易失性存储器,新的SoC级存储器测试和修复挑战不断涌现。通过将自旋转移扭矩MRAM(STT-MRAM)作为嵌入式MRAM技术的领先趋势来增强动力,同时考虑了汽车应用的需求。要为嵌入式MRAM选择合适的内存测试和修复解决方案,设计人员需要考虑一些因素,例如在生产测试期间进行修整的特殊需求.除了在传统存储器中观察到的常规卡死,过渡,耦合,地址解码器和数百种其他故障类型之外,测试嵌入式STT-MRAM存...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,MRAM,STT-MRAM,内存 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-12 14:57:00
  • BM43THA是一款高灵敏红外传感测温枪的主控芯片
  • BM43THA产品这是一款整合在TO‐46封装中的高灵敏红外温度计,TO-46常用于耳式温度计产品。此款性价比极高的超小型非接触式温度计TO-46封装中内置了热电堆感应器和信号调节芯片,使其能够准确的以数字形式显示测得温度。BM43THA产品的感应元件是一款带有可感受目标红外辐射的微机械振膜芯片。BestowMascot的这种技术经过医疗和汽车温度测量领域中的应用,已经得到了充分的证实。温度计中定制的信号调节芯片能够放大并数字化感应振膜上的热电偶产生的微小电压,同时芯片内置存储器中储存了工厂设定的刻度参数,能够用来准确的计算目标体的温度。数字形式显示的温度是完全线性的,并且会对环境温度进行补...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 传感 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-02-28 10:41:00
  • [转载]ARM之中断GIC分析
  •  ps;一篇分析中断GIC的文章,很简洁有趣,推荐看下啦1.“站的高尿的远”  GIC为中断控制器,不要和ARMcore的中断搞混了,这些中断都是连接到ARMcore的IRQ或者FIQ上的。  要了解arm中断系统,GIC绝对不容错过,好先付上一张大家都能百度到的图片。  ++和*可以先不用考虑,用于安全模式。  GIC可以用于单核多核系统,这时候要抛开单片机的简单中断了,从图上看有SGI(Software-generatedinterrupt)、PPI(Privateperipheralinterrupt)、SPI(Sharedperipheralinterrupt),顾名思义SGI为软件...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-30 17:11:00
  • 【转载】Linux:信号的底层实现机制
  • ps:本文简明的介绍了Linux下信号的底层实现机制,写的很精简但内容却很使用,在这里分享一下,以下是原文内容1.信号:系统先定义好的某些特定的事件,可以被发生,也可以被接受。发生和接受的主体都是进程。2.信号机制:系统预先定义好的一些事件3.进程对信号的响应方式:当进程发生时,用户可以要求进程以以下三种方式之一对信号做出响应:a.默认信号(SIG_DFL):按系统默认方式处理,大部分信号的默认操作是终止操作,且所有的实时信号的默认动作都是终止进程。b.忽略信号(SIG_IGN):大多数信号都可以使用这种方式进行处理,但是SIGKILL和SIGSTOP这两个信号不能被忽略,同时这两个信号也不...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-26 15:55:00
  • [转载]常用ARM汇编指令及ATPCS规则
  • 在嵌入式开发中,汇编程序常常用于非常关键的地方,比如系统启动时的初始化,进出中断时的环境保存、恢复,对性能要求非常苛刻的函数等。只在必要情况下使用汇编指令,只涉及几条汇编指令。1.相对跳转指令:b、bl这两条指令的不同之处在于bl指令除了跳转之外,还将返回地址(bl的下一条指令的地址)保存在lr寄存器中。这两条指令的可跳转范围是当前指令的前后32M:-32M~+32M。它们是位置无关的指令。使用示例:bfun1......fun1:blfun2......fun2:......2.数据传送指令mov,地址读取伪指令ldrmov指令可以把一个寄存器的值赋给另一个寄存器,或者把一个常数赋给寄存器...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-26 15:50:00
  • 嵌入式的这些知识点你都知道吗?
  • 嵌入式开发要学哪些,嵌入式可以简单分为硬件与软件,然而其中的知识体系却是异常的庞大,这也是众多新手望而却步的一个原因,那究竟要如何才能成为一名嵌入式大咖呢?嵌入式开发要学什么,大致分为三个阶段:基础篇、进阶篇、大咖篇。入门嵌入式工程师  此阶段主要是前期的入门过程,主要针对入行没多久的新人。其实成功没有捷径,所以打好基础才是关键。嵌入式开发要学什么主要包含以下4个方面的内容:  1.电路知识首先你要学习电路、模电、数电,认识电阻、电容、三极管,基础器件要知道,放大电路、集成运放、时序电路基本电路能看懂,不然看电路图一定是云里雾里,也就无法进行后续的工作。硬件产品的设计实现,包括器件选型、原理...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2018-11-15 13:25:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: