结果:找到"新品发布",相关内容725条
- MDD辰达半导体荣获2024世界半导体大会“中国半导体市场创新企业奖、创新产品奖
- 近日,由中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院和江苏省政府等共同举办、备受全球半导体行业关注的“世界半导体大会2024集成电路高质量发展论坛暨两优一先颁奖盛典”在南京国际博览中心圆满落幕。MDD辰达半导体在此次盛会上荣获大会颁发的“中国半导体市场创新产品奖”和"中国半导体市场创新企业奖殊荣。本次大会聚焦行业发展新动态、新趋势、新产品、新技术,搭建国际性合作交流平台,促进半导体产业的快速发展。旨在积极讨论市场下行周期的未来发展走向与机遇,探讨新型应用场景催生的后摩尔时代技术演进路径,推进全球半导体组织和企业的有效交流与合作,加强全球半导体产业链的协同发展。MDD辰达半导体是一家专注于半...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 创新企业奖、创新产品奖 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-06-12 11:22:00
- 单双节锂电池6-8.4V升压9V.12V.24V快充PD升压系统解决方案
- 中广芯源新推出的一款高效率、直流升压稳压电路GS3662D。输入电压范围可由最低5伏特到最高35伏特,输出电压5--48V可调整且内部MOS输出开关电流可高达2A,峰值5A大电流,非常适合于数码便携产品电池供电,3G网络产品,数码相机,LCD液晶屏背光电路,太阳能照明路灯,网络通讯等产品的电压转换。GS3662D应用电路非常简单,外围器件极少。GS3662D采用标准的SOP-8无铅封装,现已开始大批量供货。
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 新品方案推荐 发帖人:中广芯源006 发帖时间:2022-10-13 15:45:00
- 做了个灵魂永生仪,脑洞大开的开源计划
- 设计了个灵魂永生仪,目前只做了一部分功能,有没大咖想一起做的,我把资料发给你们哈,有兴趣的,也好像没法联系我,不让发任何的联系方法啊
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 新奇产品 发帖人:习老大他爹 发帖时间:2022-03-11 12:31:00
- 芯圣电子Holychip推出全新003升级版MCU:HC89S003A,更大容量,更高性能
- 从目前的003市场发展走向来看,国产替换趋势明显,市场缺货更加速了这个进程。此外,很多程序添加了通讯协议和算法等,导致客户对Rom和Ram的空间要求越来越大。针对以上情况,芯圣电子HOLYCHIP推出具有更大容量,更高性能,更丰富外设的003升级版MCU:HC89S003A以满足客户需求。以下为HC89S003A与HC89S003的对比:此外,作为芯圣电子的明星产品,003A在兼容替代方面做得比003更为优秀,以下为003A与ST,新唐的对比:003A作为003的升级版将在保持价格不变的前提下为客户提供更好的使用体验。请有需要的客户可以提前联系业务,进行新一代003A的测试试产哦!
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 新品发布 发帖人:风花雪月 发帖时间:2021-11-02 13:12:00
- 【技术答疑】九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案模组AFM201TI,新品留言区
- 本帖子是关于九九物联新一代,WiFi+蓝牙共存方案模组AFM201TI,技术问答贴,只要你有疑问,留下问题,我们会邀请九九物联资深FAE参与答复,欢迎大家踊跃参与问题讨论,谢谢。新品购买或者详情页:https://item.szlcsc.com/381185.html九九物联(深圳)有限公司,基于射频技术的方案以及产品提供商,专注于WiFi,LoRa,NB-IoT产品的模块设计,云平台,服务器对接等连接服务。
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: wifi+蓝牙模块 首发新品 发帖人:小猪佩奇的可爱多 发帖时间:2019-05-28 11:28:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:气压温度_NB-IoT传输与展示
- GD32MCU开发板Workshop报告气压温度_NB-IoT传输与展示一、方案简介介绍使用GD32开发板所设计的方案,及方案主要功能。本设计是一款数字气压温度检测和无线远传模块。以GD32E321C-STARTDem开发板为核心,结合数字气压传感器BMP085模块,制作的温度气压测量模块。开发板上的MCU通过和BMP085传感器通信,采集气压和温度信号到单片机内容,然后将气压和温度号解算,最后将气压和温度信号通过的串口到NB-IoT无线传输模块。NB-IoT无线传输模块将气压和温度数据发送到云端,可以通过浏览器和微信显示。二、芯片简介GDE231系列单片机使用Arm®Cortex®-M23...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32新品评测 发帖人:wait31415 发帖时间:2019-05-22 18:17:00
- GD32MCU开发板Workshop报告
- D32MCU开发板Workshop报告一、方案简介介绍使用GD32开发板所设计的方案,及方案主要功能。本方案以GD32E321C-STARTDemo板为核心,驱动了一块OLED显示器。可以在OLED显示器上显示任意的字符和信息。显示器使用独立的字库芯片,可以便捷的显示各种数字,英文,中文,各种标点符号,二、GD_MCU介绍1.Arm®Cortex®-M23内核单片机是兆易创新公司(GD32MCU)最新发布的GD32E321单片机,单片机的内核为Arm®Cortex®-M23。那么问题来了,什么是Arm®Cortex®-M23内核?作为网络的搬运工,我在网络上找到了这么一段话,大家可以学习下:...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD新品评测 发帖人:wait31414 发帖时间:2019-05-22 14:23:00
- 获奖感谢
- 无意中看到,谁是最佳脑洞王之GD32E231新运用创意评选活动作为电子工程师就毫不犹豫的填写了自己的想法成为创意评选的第一名,感到意外且惊喜。无图无真相,88元的京东卡让我这种买彩票从来没中奖的人感到我也是有好运的!同时感谢立创的小程同学,谢谢给我带来好运。哈哈。
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: GD新品 发帖人:wait31414 发帖时间:2019-05-07 16:59:00
- 【已派奖】谁是最佳脑洞王之GD32E231新运用创意评选活动
- 点此查看获奖信息,所有奖励已发放完毕,请各位获奖用户及时查。奇思妙想,创意无限,为了庆祝商城的新品推荐版块正式上线,也为了给广大攻城狮带来更多的福利,本次我们将发起GD32E231芯片(点此查看资料)电子产品新运用创意评选活动。(GD32E231功能方框图)活动时间:即日起至2019年4月28日参与方式:以回帖的方式在本活动帖下方进行回复即可参与本次活动,可以谈谈自己对该开发板的使用方向设想,参考以下模板,想象越丰富详细,越容易获奖哦。简单回复模板:可考虑运用在XX行业的XX电子产品里,创意性实现XX功能的创新运用上。这些功能可采用新品的XX技术指标来实现。奖励设置:1、一等奖1名:奖励88...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: GD32E231 新品推荐 发帖人:立创小程 发帖时间:2019-04-08 14:08:00
- 给大家推荐一款好产品
- 硅麦克风HGM42AHGM42A是一个高品质、低成本、低功耗模拟输出前进全向MEMS麦克风,HGM42A由一个MEMS麦克风元件和一个前端放大器,HGM42A具有较高的SNR和平坦的宽带频率响应,从而具有高清晰度的自然的声音,由于内置过滤器,HGM42A采用LGA金属外壳,表面贴装,这使回流焊兼容不会降低灵敏度。应用范围:对讲机、移动电话、智能台灯、智能风扇、智慧家居、智慧蓝牙音响、机器人学习机、语音导航系统等产品上。典型应用:HGM42A输出可以连接到codec麦克风输入端或一个高输入阻抗增益级。在麦克风的输出端需接隔直电容。想要了解更多的数据信息~欢迎添加qq3004823241郑生~~
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 强势新品 发帖人:深圳市国佳电子 发帖时间:2018-07-06 16:11:00
返回