结果:找到"盖楼",相关内容18条
- 专业版1.6.X安装
- 专业版1.6.X安装时,居然无法覆盖原1.5.X的文件。出现两处错误。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 安装 错误 不能覆盖 发帖人:济南老李 发帖时间:2022-04-25 11:55:00
- PCB焊盘如何盖油
- 请教各位,元器件多余的管脚焊盘上如何盖油处理?比如ESP8266或者蓝牙模块这种封装,只用得上几个管脚,其它管脚如果能在焊盘上盖油,这样焊接的时候就不会全部加锡,方便以后拆卸。网上搜到AD软件通过设置ForcecompletetentingonTop/Bottom即可,立创EDA是否有这个功能?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB 焊盘 盖油 发帖人:ShoryLee 发帖时间:2020-04-15 11:30:00
- 关于via过孔盖油和塞油
- 一直在嘉立创打板,包括小批量。嘉立创的电路板过孔盖油轻微、发黄,以不上锡为标准。有一次,焊盘和VIA离的太近,而过孔盖油轻微、发黄,手焊,焊盘上锡过多,焊盘和过孔短路了。投诉,官方答复:只能保证过孔不上锡,非问题。自此之后,电路板增加了规则:焊盘和VIA间距须大于8mil尽管增加了规则,但任然很担心焊接时不小心导致短路。自此,小批量就不敢走嘉立创了。近半年来,试了一些其他打样厂,都能做到过孔完整盖油、不发黄。论坛上也断有人反馈盖油问题。建议嘉立创稍微重视一下这个细节问题,让用户感受到品质更高。别人能解决好,你们应该也能解决。谢谢!
- 所属专栏: PCB打样 标签: via 过孔 盖油 塞油 发帖人:zhouziwei 发帖时间:2019-06-13 18:59:00
- 嘉立创盖油问题
- 之前一直在嘉立创打样,在线下单也很方便,做的板子质量、速度都还行。之前打了一次样,过孔做盖油处理,虽然有极个别的发黄,但是还能接受,结果这次直接做了一个100多块的返单,寄过来的板子过孔百分百的发黄;这种板子我们当然不能接受,发黄部分都是短路的,找了售后,找了销售,都会说:盖油的标准就是上不上锡:确实发黄的部分都没有上锡,我们也理解过孔盖油中没有完全覆盖的情况,但是你们这次是百分百的过孔都没有盖油,过孔全部裸露在外面,按照你们的意思,确实是你们工艺的正常现象,但是你们也不能不负责的说跟你们没有任何的关系吧!之前打样都是好好的,不存在这样的情况,这次我是直接做的返单,结果给我百分百的过孔都没有...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 盖油 开窗 返单 售后 发帖人:myqier 发帖时间:2018-10-30 11:57:00
- 嘉立创小批量过孔没盖油
- 为什么过孔没盖油,用万用表测过孔都是通的,说明过孔是裸铜的,生产工厂是大亚湾。过孔都是黄的没盖油,自己出的gerber,PADS软件,确认阻焊层没勾选vias,求给个说法!!!!
- 所属专栏: PCB打样 标签: 过孔盖油 发帖人:我要贴片 发帖时间:2018-04-09 20:24:00
- 对过孔盖油效果的疑问
- 首先说明,这帖不是反馈质量问题,也不是找茬,只是有些疑问!这是同一次下单的一个小批量!左边的PCB的过孔100%没盖好油的,而右边的PCB的过孔是100%盖好了油,而且目测效果挺满意的。没盖好油的过孔是发黄的,用万用表笔测量过孔是导电的,说明是裸铜(没盖油),通常情况下是不沾锡的,因为表层已经钝化了。为什么同一个小批量单中(可排除工程文件的差异),一部分PCB的过孔完全没盖油,另一部分PCB的过孔盖油效果挺满意?我仔细观察发现,没盖好油的PCB,其阻焊油墨的颜色是淡绿色的,而盖油效果挺满意的PCB,阻焊油墨的颜色要深得多!1、油墨颜色深浅不同,是不同品种的油墨,还是油墨配置与固化工艺导致的?...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 过孔盖油 发帖人:蚂蚁的故事 发帖时间:2017-09-30 13:45:00
- 立创盖楼赢大奖奇遇记
- 来立创的历史可以可以说是在学校的时候了,这次无意间看到立创周年庆,闲来无聊就试试呗,从未抱希望,因为本人从来与中奖对着干,直至前日立创来电话,打破我的魔咒总算被解封了,我看立创君是不是以后可以多多创建此类活动,让更多的技术工作人员在闲暇无聊时可以更多的关注和推广立创。好久不怕巷子深,立创商城口碑推。在此再次感谢同事及立创的工作人员。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创盖楼赢大奖奇遇记 发帖人:ttyy79855 发帖时间:2017-08-10 13:59:00
- 喜中666大奖一个
- 在昨天刚下班下雨的那个晚上,获得立创君的通知,中得迄今为止人生中最大的一个奖项,666元,听到这个消息当时都不敢相信自己能够中奖,几次固定楼层都因为工作原因都错过了,最后一晚因为去朋友那边回来太累也忘记了,还好的是偶尔抽空刷一下楼(遵守刷楼规则很重要),刷了有三十多层!念念不忘,必有回响。。。在这边也多多少少买过很多次东西了,希望立创商城的器件品质一如从前,能够确保正品,能让我们买的放心,用的舒心。。。希望以后立创能越来越红火,能像六月份那样发一些满多少减多少的优惠券给我们,产品的种类也越来越全。。。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 六周年盖楼赢奖 发帖人:蓝雨 发帖时间:2017-08-09 22:33:00
- 盖楼中奖,这次可真不容易
- 感谢立创!立创越来越好这次中奖真的很不容易,有人用脚本刷,我当晚看了一下他刷的速度,算出来大概4点多出11666楼。于是我订个闹钟,4点起来给他抢了。真不容易啊?(?ˊ??ˋ)??下次活动应该出一个限制刷楼的机制。发现恶意的直接禁言
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 盖楼 发帖人:xx赵 发帖时间:2017-08-09 19:12:00
- 立创6周年盖楼活动-中奖了
- 盖楼中了66元,历史中奖最高记录,小小的遗憾没有按要求盖楼损失了600元.我是嘉立创的老客户了,希望嘉立创越办越好,越来越方便快捷.嗮一下红包,
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创6周年盖楼活动 发帖人:艾希联 发帖时间:2017-08-09 16:53:00
返回