结果:找到"立创eda专业版,图纸",相关内容1000条
- 立创EDA专业版使用问题
- 立创EDA专业版选了半离线模式,为什么第一次加载PCB,3D查看会一直加载卡住了,只能点后台或者关闭按钮,其他的一点反应都没!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 发帖人:qbl007 发帖时间:2021-12-31 10:16:00
- 立创EDA专业版若干问题
- 使用了较长时间立创EDA标准版,我从一个小电子知识小白开始,第一个也是唯一一个接触的layout工具就是立创EDA,从画一些简单的连接板,到设计一些复杂的(器件1000+)工控主板.是立创EDA提供了这个简易但不简单的工具,得以让我一个门外汉也可以创作专业的电子设备,在此充分肯定立创EDA,C充分感谢立创的研发同志们,你们辛苦了..最近画一些复杂的电路,标准版已经卡的心理崩溃了,例如下图只有400+元器件的图,随便拖动一个器件都得响应好久,丝毫没有得心应手的体验.因此最近开始了解专业版.关于专业版使用了两天,从流畅度体验来说,完全碾压标准版,没有丝毫的卡顿现象.于是,按照稳当尝试把标准版的工...
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 立创EDA专业版 发帖人:创客小新 发帖时间:2021-11-15 16:18:00
- 自定义图纸重新修改后,原理图使用时无法更新
- 1、自定义原理图图纸后,在原理图中使用时,始终是显示的第一个版本的模式,后面修改了自定义图纸后,原理图中都无法更新,重新切换图纸符号也无法更新。2、自定义图纸中使用了工程名称这些,把他和方框居中对齐了,但是到了原理图后位置却向下了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 发帖人:cqtl84 发帖时间:2021-10-24 08:54:00
- 导线GND连接了含有“全局网络名”属性的符号,但其名称与“全局网络名”的值不一致
- 专业版一直报错:导线GND连接了含有“全局网络名”属性的符号,但其名称与“全局网络名”的值不一致把接地方式改了几种模组,都报同样的错误,请问是什么情况?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 专业版 发帖人:Irox 发帖时间:2021-10-11 17:33:00
- 专业版不能自定义图纸吗
- 专业版不能自定义图纸吗?还有个问题就是布线时会有残留,必须关闭重新打开才行,原理图添加器件时有时候会卡死
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创eda专业版,图纸 发帖人:sddtly 发帖时间:2021-10-05 15:19:00
- 谁是立创EDA的基本盘?——一个玩Arduino玩了5年的开发者
- 一、立创EDA、KiCAD、AltiumDesigner、Pads、Cadence你会怎么选?网上其实有不少关于这几款EDA开发平台横向对比的帖子,我觉得都没有把一个本质问题点出来,因为那些横向对比都只是在功能上的对比。说直白一点,他们是在比当下,而没有比未来。在发展趋势上,如果把EDA比作车,我认为立创EDA是电车,剩下的EDA是油车。不管你愿不愿意,喜不喜欢,电车已经在不断的抢占原本是油车的潜在领地。我是从油车转向电车的开发者,所以我选立创EDA。二、什么是潜在领地?答案是新开发者,以前的开发者没得选,只能在一堆“油车”里面选。但是对于即将使用EDA的开发者来说,他现在可以选电车,也可以...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 发帖人:ArduinoOTA 发帖时间:2021-03-24 17:11:00
- 谈谈我对立创EDA专业版的认识——一个玩Arduino玩了5年的开发者
- 一、我是什么时候注册立创EDA的?其实我在2016年就注意到了EasyEDA。那时还没有立创EDA,只有EasyEDA。2017年3月11日,和往常一样,泡在实验室的我,想着尝尝鲜,注册了EasyEDA。二、我怎么看待立创商城并购EasyEDA?在2017年3月31日,在深圳,立创立创商城并购了EasyEDA,并随后不久就有了立创EDA。对于资方,也就是立创商城来说,我认为这是一个极大的战略智慧。因为在当前这个浮躁的社会,已经越来越少的人愿意赚慢钱。在相当长的一段时期里,包括现在,EasyEDA不能快速给立创商城带来可观的效益,只是微薄的引流作用。因为立创商城的物料确实不能说是一个最好的选择...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 发帖人:ArduinoOTA 发帖时间:2021-03-05 12:25:00
- 立创EDA专业版不同浏览器数据同步的问题
- 最近刚开始尝试立创EDA专业版,工程是从标准版导过来的。我使用的是客户端,我发现我通过客户端进入立创EDA专业版修改了PCB和原理图,并且保存之后,如果这时我换个浏览器进入立创EDA专业版(谷歌浏览器),发现我之前保存的工程PCB和原理图都不是最新的状态,整个工程更像是刚导入之后的状态,看起来数据没有更新。不知道说清楚没有。请问下这是我哪里操作不当造成的吗?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 发帖人:EmpYuan 发帖时间:2021-02-05 20:00:00
- 立创EDA专业版
- 如果标准版是用来学习或者简单电路应用,看到立创EDA专业版,emm第一感觉有点AD,甚至orcad那味儿了~1.建议可以参考orcad能有一个元器件管理器,对电路的元器件的所有的属性可以批量更改。2.把标准版的工程导入到专业版,貌似原理图的框架和图纸信息没有了。兼容性问题?3.像差分,BGA扇出这些功能还是要有的希望尽快出客户端版本!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 发帖人:郭铁锅Cloud 发帖时间:2021-01-08 13:41:00
返回