结果:找到"立创专业版",相关内容1000条
  • 立创专业版布线遇到的问题,如何解决
  • 我采用立创专业版布了一块板子,其他线路都有显示,唯独后面在底层走线了GND,但是这两根线在3D预览里面不现实,被油墨盖住了,怎么让他们显示出来呢?不知道是覆铜盖住了,还是油墨盖住了。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 发帖人:我真的是个新手 发帖时间:2023-11-23 16:34:00
  • 立创EDA专业版使用问题
  • 立创EDA专业版选了半离线模式,为什么第一次加载PCB,3D查看会一直加载卡住了,只能点后台或者关闭按钮,其他的一点反应都没!
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:qbl007 发帖时间:2021-12-31 10:16:00
  • 自定义图纸重新修改后,原理图使用时无法更新
  • 1、自定义原理图图纸后,在原理图中使用时,始终是显示的第一个版本的模式,后面修改了自定义图纸后,原理图中都无法更新,重新切换图纸符号也无法更新。2、自定义图纸中使用了工程名称这些,把他和方框居中对齐了,但是到了原理图后位置却向下了。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:cqtl84 发帖时间:2021-10-24 08:54:00
  • 立创专业版bug_在pcb中删掉元件位号就再添加不上_在原理图中布线总是乱跑
  • 如题,在pcb设计中,不小心删掉某个元件的位号后,即使将元件删掉重新从原理图导入,依旧是没有位号的.在原理图中能否将布线的自动优化给去掉,每次从端口拉线出来,他总是自己乱跑,我明白这一定是导线的自动优化,不过这玩意真的很反人类啊,鼠标不能控制到导线的走向.
  • 所属专栏: PCB设计 标签: bug 发帖人:JUSTIN527 发帖时间:2021-07-15 11:03:00
  • 谁是立创EDA的基本盘?——一个玩Arduino玩了5年的开发者
  • 一、立创EDA、KiCAD、AltiumDesigner、Pads、Cadence你会怎么选?网上其实有不少关于这几款EDA开发平台横向对比的帖子,我觉得都没有把一个本质问题点出来,因为那些横向对比都只是在功能上的对比。说直白一点,他们是在比当下,而没有比未来。在发展趋势上,如果把EDA比作车,我认为立创EDA是电车,剩下的EDA是油车。不管你愿不愿意,喜不喜欢,电车已经在不断的抢占原本是油车的潜在领地。我是从油车转向电车的开发者,所以我选立创EDA。二、什么是潜在领地?答案是新开发者,以前的开发者没得选,只能在一堆“油车”里面选。但是对于即将使用EDA的开发者来说,他现在可以选电车,也可以...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:ArduinoOTA 发帖时间:2021-03-24 17:11:00
  • 谈谈我对立创EDA专业版的认识——一个玩Arduino玩了5年的开发者
  • 一、我是什么时候注册立创EDA的?其实我在2016年就注意到了EasyEDA。那时还没有立创EDA,只有EasyEDA。2017年3月11日,和往常一样,泡在实验室的我,想着尝尝鲜,注册了EasyEDA。二、我怎么看待立创商城并购EasyEDA?在2017年3月31日,在深圳,立创立创商城并购了EasyEDA,并随后不久就有了立创EDA。对于资方,也就是立创商城来说,我认为这是一个极大的战略智慧。因为在当前这个浮躁的社会,已经越来越少的人愿意赚慢钱。在相当长的一段时期里,包括现在,EasyEDA不能快速给立创商城带来可观的效益,只是微薄的引流作用。因为立创商城的物料确实不能说是一个最好的选择...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:ArduinoOTA 发帖时间:2021-03-05 12:25:00
  • 立创EDA专业版不同浏览器数据同步的问题
  • 最近刚开始尝试立创EDA专业版,工程是从标准版导过来的。我使用的是客户端,我发现我通过客户端进入立创EDA专业版修改了PCB和原理图,并且保存之后,如果这时我换个浏览器进入立创EDA专业版(谷歌浏览器),发现我之前保存的工程PCB和原理图都不是最新的状态,整个工程更像是刚导入之后的状态,看起来数据没有更新。不知道说清楚没有。请问下这是我哪里操作不当造成的吗?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:EmpYuan 发帖时间:2021-02-05 20:00:00
  • 立创EDA专业版
  • 如果标准版是用来学习或者简单电路应用,看到立创EDA专业版,emm第一感觉有点AD,甚至orcad那味儿了~1.建议可以参考orcad能有一个元器件管理器,对电路的元器件的所有的属性可以批量更改。2.把标准版的工程导入到专业版,貌似原理图的框架和图纸信息没有了。兼容性问题?3.像差分,BGA扇出这些功能还是要有的希望尽快出客户端版本!
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:郭铁锅Cloud 发帖时间:2021-01-08 13:41:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: