查看:
50773
回复: 45 |
AMS1117-3.3 有问题吗?
|
|||||||||||
艾希联
2
主题
14
回复 |
发表于2017-06-07 10:36:46
|
只看该作者
1#
电梯直达
使用AMS1117-3.3和SPX1117M3-L-3-3对比,输入电压DC5.0V,负载10mA。 先看SPX1117M3-L-3-3的纹波
纹波很小。直接换一个AMS1117-3.3看看,
耳朵能听到有啸叫声,纹波还这么大。 然后又买了一次30个AMS1117-3.3,测试一样的效果。
求解,那里出了问题... 专注物联网
|
|||||||||||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2017-06-07 10:54:36
|
只看该作者
2#
输入输出电路贴出来,也许是滤波电容的问题。。。 话说10mA用嘛1117,直接用7533多好。 ①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|||||||||||
艾希联
2
主题
14
回复 |
发表于2017-06-07 11:07:37
|
只看该作者
4#
话说我就是从7533改成的1117-3.3,7533的产品出了4K,返修一直是个问题。
专注物联网
|
|||||||||||
代码灵魂
1
主题
8
回复 |
发表于2017-06-07 11:09:52
|
只看该作者
5#
输入加个103的电容试试 明星是不断突破自身的潜能,表现自己,引人注目,科学家是不断解放思想的桎轱,创造价值,
|
|||||||||||
艾希联
2
主题
14
回复 |
发表于2017-06-07 11:09:57
|
只看该作者
6#
换成SPX1117M3-L-3-3咋是好的呢? 专注物联网
|
|||||||||||
艾希联
2
主题
14
回复 |
发表于2017-06-07 11:11:30
|
只看该作者
7#
不知道立创商城可不可以退货?
专注物联网
|
|||||||||||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-06-07 11:16:05
|
只看该作者
8#
肯定不是电容的问题了。。。我想楼主肯定是在一块PCB上做的测试。 啥东西都有品质 。同是空调 ,有格力 , 有其他牌子的 ,都能用 都制冷 , 不过格力相对好点, 相 噪音小 制冷好。所以这只能说AMS1117-3.3 没有 SPX1117M3-L-3-3 好而已。
|
|||||||||||
立创工程周工
15
主题
60
回复 |
发表于2017-06-07 11:31:55
|
只看该作者
9#
C14是什么类型的电容,换钽电容会不会好一些?
|
|||||||||||
艾希联
2
主题
14
回复 |
发表于2017-06-07 11:37:42
|
只看该作者
10#
不是AMS1117-3.3 没有 SPX1117M3-L-3-3 好 ,而是AMS1117-3.3 没法用啊。
专注物联网
|
|||||||||||
艾希联
2
主题
14
回复 |
发表于2017-06-07 11:40:56
|
只看该作者
11#
C14是用的三星的,也是在立创商城买的,肯定不是电容的问题。 我是在同一张电路板上测试的,只有怀疑AMS1117-3.3了。
专注物联网
|
|||||||||||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2017-06-07 12:34:42
|
只看该作者
12#
看看你的PCB
|
|||||||||||
宏博的小画笔
0
主题
2
回复 |
发表于2017-06-07 12:51:04
|
只看该作者
13#
把负载去了再量量输出波纹看看。
小画笔!
|
|||||||||||
allen
0
主题
5
回复 |
发表于2017-06-22 11:40:55
|
只看该作者
14#
我从商城买的AMS1117也栽了。输出震荡,通过换不同电容发现电容太小太大都震荡。只有1uf陶瓷电容没问题,按datasheet用22uf钽电容也不行。换成LM1117可以了
|
|||||||||||
艾希联
2
主题
14
回复 |
发表于2017-06-26 20:07:22
|
只看该作者
15#
楼上的是第二例,不是我在冤枉AMS1117-3.3。大家选择请先买样品测试。
专注物联网
|
|||||||||||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-06-26 22:46:45
|
只看该作者
16#
查看PDF ,会不会负载有要求,比如10MA 是否太小了。还有布线,起码电容离IC 近点观察下。
SMT从业员,需要可联系。
|
|||||||||||
Wattle0Hua
6
主题
110
回复 |
发表于2017-07-28 01:57:17
|
只看该作者
17#
用了很多年从来没出过问题啊…… C13 DNI,C14换10μF Tan试试 |
|||||||||||
whuerwhuer
2
主题
96
回复 |
发表于2017-07-28 04:15:37
|
只看该作者
18#
都散了吧,楼主在搞笑 你的耳朵能听到1117的啸叫? “耳朵能听到有啸叫声” 哈哈 这就在鬼扯蛋了,DCDC你说有啸叫声我还可以理解,1117有啸叫,那就在开玩笑了 完全在胡搅蛮缠 |
|||||||||||
Yangff
1
主题
18
回复 |
发表于2017-07-28 08:24:04
|
只看该作者
19#
要说3.3v的话……RT9013-33呢? |
|||||||||||
王sir
1
主题
2
回复 |
发表于2017-07-28 08:27:10
|
只看该作者
20#
散了吧,不知道楼主后端在干嘛,但是商城的1117我用了也有几K了,没问题
|
|||||||||||
蓝雨
2
主题
99
回复 |
发表于2017-07-28 08:56:32
|
只看该作者
21#
换个ESR高的电容,100n换成100Pf试一试
|
|||||||||||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-07-28 08:57:14
|
只看该作者
22#
输入5V,负载10mA的话,首选XC6206-3.3啊。立创可以焊。 要是对噪声什么的要求高,推荐个狠的,ADP151-3.3。 |
|||||||||||
自动搬砖工
2
主题
96
回复 |
发表于2017-07-28 09:44:47
|
只看该作者
23#
AMS1117输出电容一般不要用大容量MLCC,小容量问题不太大。建议大容量电容换钽电容或者高频电解电容,AMS1117对输出电容的ESR有要求,太低或太高的ESR都会导致震荡
|
|||||||||||
xx
2
主题
41
回复 |
发表于2017-07-28 11:31:50
|
只看该作者
24#
输入用47UF 输出用220UF??? 这个设计容量至少反了!! 输入电源是什么,DC-DC升压? 先用稳压源替换下输入电源测试下就知道哪出问题了! |
|||||||||||
梁生
1
主题
9
回复 |
发表于2017-07-28 12:35:41
|
只看该作者
25#
同感,我们刚开始也是随便找了个1117-3.3用,最后还是选了spx的
|
|||||||||||
立显光电
0
主题
3
回复 |
发表于2017-08-25 08:08:00
|
只看该作者
26#
能在这里做评论的人都是不懂开关变换器原理的人,包括楼主SB, 无聊, 有时间多看看书! 书山有路勤为径,学海无涯苦作船。
|
|||||||||||
沙海Shih
2
主题
28
回复 |
发表于2017-08-25 09:51:05
|
只看该作者
27#
大哥指导下呗
|
|||||||||||
男爵夫人
0
主题
2
回复 |
发表于2017-08-29 15:14:12
|
只看该作者
28#
我用了有10K的AMS1117-3.3。没有问题啊 输入电容100nf 的MLCC 和 10UF钽电容 输出电容100nf 的MLCC 和 10UF钽电容
负载:GD32F103XXXX + W25Q128 |
|||||||||||
RenYH
1
主题
58
回复 |
发表于2017-08-30 15:07:21
|
只看该作者
29#
传统的1117是不能用大容量陶瓷电容的(有点历史的设计师都该知道这个规定,哈哈,不知道的吃一次亏就记住了!)。因为传统1117的内部电路需要输出电容的ESR来做补偿。如果你实在不想装钽电容,可以给大容量陶瓷电容串个1欧电阻来代替,这样就没事了。AMS的1117也是传统设计。 而SPX1117是改良过的设计,专门设计为可以用大容量陶瓷电容。它的Datasheet第一页就强调了这一点,生怕别人不知道! |
|||||||||||
RenYH
1
主题
58
回复 |
发表于2017-08-30 15:12:24
|
只看该作者
30#
所有的传统设计的1117都受这个限制。从最早的1117起,就是这样的。大家你抄我我抄你,所以都是这样。 只有少数改良过的1117可以允许用MLCC,比如SPX1117,这种都会在手册第一页专门强调“可以用MLCC”。 也就是说,只要遇到没有注明“可以用MLCC”的1117,都必须用钽电容做输出电容。 |
|||||||||||
艾希联
2
主题
14
回复 |
发表于2017-09-15 11:23:15
|
只看该作者
31#
读再多书也不能改变你的素质 专注物联网
|
|||||||||||
一条小鱼丶
1
主题
55
回复 |
发表于2017-09-15 11:43:21
|
只看该作者
32#
AMS1117S是开关电源吗?你自己扯到开关电源去,该多读书的人是你。
|
|||||||||||
艾希联
2
主题
14
回复 |
发表于2017-09-15 12:01:46
|
只看该作者
33#
懂了。。谢谢!!
专注物联网
|
|||||||||||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-09-15 14:00:50
|
只看该作者
34#
受教了,这句话挺有价值。话说我都用了不少所谓原装美国的AMS1117,没考虑过输出电容类型的问题,想想出问题 都怕怕。 SMT从业员,需要可联系。
|
|||||||||||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-09-15 15:21:26
|
只看该作者
35#
1、有些人可能没用示波器看过波形,所以可用,因为数字电路对于电源纹波并不敏感,纹波超过30%可能工作都正常。若有敏感的模拟电路在内,可能就发现不可用; 2、电容也是可能啸叫的,并非只有DC-DC的电感会啸叫。 3、LDO需要较大容量的、较小ESR的输出电容,一般要用钽电容,除非规格书里特别指明可用MLCC陶瓷电容。 |
|||||||||||
yuanjialic
0
主题
1
回复 |
发表于2019-11-09 14:48:06
|
只看该作者
36#
常见的电容ESR由小到大的顺序分别是: 陶瓷电容的最小,金膜电容,高分子固体铝电解,钽电解,普通铝电解,超级电容. 陶瓷电容不是最小的ESR吗? |
|||||||||||
Netlead
1
主题
10
回复 |
发表于2019-11-09 17:45:38
|
只看该作者
37#
钽电容的ESR在整个频段的内比较平坦,MLCC的ESR随频率变化较大,同容量的MLCC在低频段常常远不如钽电容,而在频率比较高时又好于钽电容。
|
|||||||||||
JackMCU
32
主题
47
回复 |
发表于2019-11-10 22:07:45
|
只看该作者
38#
1个简单的LDO都可以聊这么久,闲人太多。 提问题,最好附上原理图,PCB。 PCB是关键。
如果你只做能力范围之内的事情,就永远没法进步。
|
|||||||||||
阳天1234
1
主题
10
回复 |
发表于2019-11-16 20:07:40
|
只看该作者
39#
说句实话 我在立创上买到过假的TL431,同一个电路,我在立创上买了一批型号规格品牌完全一样的,结果回去电路直接挂了,我还以为是贴片厂哪搞出问题了,问题找了一圈才发现是TL431的问题,稳压的电压值不对,管子的值跟原厂也不一样,换了十几个都是这样,换回原来的料就没问题。立创这么多供应商,也是相当于一个平台,不可能管控到每一个供应商,而且电子元件这个圈子乱的很,所以还是要先买样品验证,另外你这个电路没毛病,我就是用的AMS1117,你这纹波都要起飞了
|
|||||||||||
星中芯电子
0
主题
9
回复 |
发表于2019-12-18 18:18:41
|
只看该作者
40#
7533什么问题,我们也许可以解决 的 Q121025407.
|
|||||||||||
szlt
0
主题
3
回复 |
发表于2020-04-22 16:02:47
|
只看该作者
41#
ams1117-3.3 vs xc6206p332mr
|
|||||||||||
一二三加四
1
主题
57
回复 |
发表于2020-07-12 14:47:18
|
只看该作者
42#
受教了。
|
|||||||||||
simonliu
2
主题
27
回复 |
发表于2020-08-10 16:12:41
|
只看该作者
43#
我去,我在商城里面特地选了AP1117,也遇到啸叫了,输入输出电容10uF/22uF MLCC。当然可能和我前端用的ACDC太便宜有关系?或者和电容有关系? 这批是自己手工贴的电容,电容已经无法确定是X5R还是X7R的了,理论上应该是X7R。 我在另外一个案子上用TPS54331从24V转5V给同样一批1117供电就没啸叫的问题。没问题的这批是立创贴片的X7R电容,但是加了磁珠。 如下是AP1117的datasheet节选,里面说了可以用MLCC的: Input Capacitors To ensure stable operation, the input supply must be low impedance up to a frequency of a few MHz. This requires a closely placed input decoupling capacitor of 4.7μF minimum. This can be either ceramic or solid tantalum. The ESR of this capacitor must be less than 0.5Ω. Output Capacitor The AP1117 also requires a closely placed output capacitor as part of the device frequency compensation. As part of its improved performance over industry standard 1117, the AP1117 is suitable for use with MLCC (Multi-Layer Ceramic Chip) capacitors. A minimum output capacitor of 4.7μF ceramic X7R or 4.7μF solid tantalum is required. Aluminum electrolytic can be used but a minimum of 47μF is required. When using Aluminum electrolytic it is still recommended to also use a 1μF MLCC in parallel. The ESR of the output capacitors must be less than 0.5Ω. |
|||||||||||
simonliu
2
主题
27
回复 |
发表于2020-08-20 18:19:56
|
只看该作者
44#
补充一下,我是楼上,我现在觉得也可能是ACDC的啸叫,还无法确定..... |
|||||||||||
大刀砍GZ
0
主题
1
回复 |
发表于2020-09-18 14:46:18
|
只看该作者
45#
一个小小的1117居然搞得满地鸡毛……佩服佩服。 PCB电容的位置放置是否合理?这些因素考虑了吗? |
|||||||||||
礼让三先
0
主题
1
回复 |
46#
很不幸,我遇到同样的问题了,用的是友台的LD1117-3.3,输入电压12V,输出电流230mA,啸叫非常明显,除非把输入电压降到8V以内才没有叫声
|
|