查看:
76286
回复: 216 |
超值款ARM微控制器 SWM180CBT6 仅4元钱的高性能Cortex-M0 马上有开发...
|
|||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-04 11:05:47
|
只看该作者
104#
电梯直达
继续免费送开发板。速度要快。 推荐配套使用的晶振: 优势:质量好,价格低。 工业级晶振 贴片SMT无源晶振 工业级-40~85℃工作温度, -55 ~ 125 ℃的存储温度
20PF,30PPM,优于商于级的20PPM,原因不有多解释了。
封装型号:SMT5032_2P 采购 直接“点击” 对应的红色字体。
|
|||||||||||||||
这个提意好
2
主题
19
回复 |
发表于2017-08-15 15:09:16
|
只看该作者
105#
我发信息了什么时候发开发板
|
|||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-08-15 19:35:50
|
只看该作者
106#
发邮件到邮箱wangyu19870229@163.com里了吗?
|
|||||||||||||||
这个提意好
2
主题
19
回复 |
发表于2017-08-16 10:59:30
|
只看该作者
107#
发了呀
|
|||||||||||||||
无奈飞猪
0
主题
3
回复 |
发表于2017-08-16 12:36:25
|
只看该作者
108#
我昨天晚上发了邮件了哈,坐等开发板 kim@ncoutlook.com |
|||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-08-16 17:11:10
|
只看该作者
109#
已经安排了,请放心 ,开发板很快就到了。
|
|||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-30 14:16:17
|
只看该作者
110#
SWM320RET7 兼容STM32F103RET6,STM32F303RET6, 125MHZ 浮点处理器内核 ARM Cortex-M4F, 大存储器容量:128KB RAM, 512KB Flash. 汽车级的工作温度-40~105℃, 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_136891.html 数据手册:华芯微特SWM320数据手册2017.08.15.pdf 例程参考与库文件:SWM3200_Lib.rar 批量价格仅:9元RMB,其他的M3 M4的内核价格贵的离谱了。
1 概述
|
|||||||||||||||
菜头电子
41
主题
316
回复 |
发表于2017-08-31 15:02:24
|
只看该作者
111#
牛逼是牛逼的,就是学习应用资源相对比较少.
|
|||||||||||||||
yeah
0
主题
1
回复 |
发表于2017-08-31 15:52:46
|
只看该作者
112#
|
|||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-31 16:05:26
|
只看该作者
113#
发邮件,上面写上快递地址等等信息,要收开发板的。
|
|||||||||||||||
精确精密精妙
11
主题
14
回复 |
发表于2017-08-31 16:50:47
|
只看该作者
114#
和stm32兼容不,这个我最关心,或者库函数是不是基本一样!要不哪有这么多时间研究
|
|||||||||||||||
这个提意好
2
主题
19
回复 |
发表于2017-09-04 12:55:37
|
只看该作者
115#
|
|||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-06 17:04:36
|
只看该作者
116#
SWM120K4T6-80 超值的ARM Cortex-M0 超高性价比, 超低价格,低到不到3元钱的 Cortex-M0内核的ARM芯片。 工业级工作温度。
数据手册:华芯微特SWM120数据手册.pdf 50MHZ ARM Cortex-M0, 支持ISP,IAP程序升级、烧写与加密。 存储器 :高达2KB的RAM,16KB的程序Flash, 100KB的数据Flash。 其中的超大的数据FLash为100KB,可以存储大量的数据, 比如:字库,图片,音频文件小歌曲等等。 8通道12位ADC, 3个比较器,3个运算放大器,内部高达16级参考电压或外部电压。 1个Uart,带FIFO。 1个SPI。 LQFP32封装,引脚间距0.8mm,易于手工焊接。 |
|||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-07 05:56:54
|
只看该作者
117#
买芯片,送开发板,够10片,就可以送你指定的芯片型号的开发板了。付款后发邮件到:wangyu19870229@163.com
|
|||||||||||||||
这个提意好
2
主题
19
回复 |
发表于2017-09-07 17:35:09
|
只看该作者
118#
真的跟不上了呀
|
|||||||||||||||
流浪的猫
0
主题
94
回复 |
发表于2017-09-08 08:52:30
|
只看该作者
119#
楼主能系统介绍下开发环境 开发工具
|
|||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-08 10:53:47
|
只看该作者
120#
ARM都是一样的,用Jlink Ulink仿真器,支持串口ISP IAP。 软件平台用Keil MDK , IAR. |
|||||||||||||||
FORONG
2
主题
6
回复 |
发表于2017-09-10 09:19:16
|
只看该作者
121#
SWM320RET7 这个由提供评估得PCB吗?在商城买了10片,准备之后的项目用这个芯片
|
|||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-10 11:09:22
|
只看该作者
122#
你好,都是采购华芯微特的芯片满10片就可赠送指定的华芯微特的任意一款开发板。一定要在邮件里说明你要的开发板上的芯片型号。 邮件中不说明您需要的开发板型号的,开发板与采购芯片型号一样。
|
|||||||||||||||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-09-10 11:50:44
|
只看该作者
123#
看了下手册,同封装的管脚分布不兼容ST系列,这个策略不太好。建议学一下GD,做一些兼容的型号,大家硬件可以直接替换。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-10 20:01:36
|
只看该作者
124#
很好的芯片,Function功能,引脚可以任意定义你需要的功能,方便十分布线,也就是说,你可以把串口分配到任意引脚上的,这个功能很好用的,很方便。 所以没必要学GD32,BLM32去完全兼容引脚的。
|
|||||||||||||||
yongwong
0
主题
9
回复 |
发表于2017-09-12 11:31:39
|
只看该作者
125#
SWM3200 有硬浮点吗?我在淘宝上看没有这款SWM320RET7的芯片和开发板
|
|||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-09-14 14:32:56
|
只看该作者
126#
SWM3200上硬件浮点运算,支持DSP指令,存储器高达512KB FLash, 128KB的RAM。 ADC采样支持 可变参考电压,相当于PGA运放的功能。 超值的芯片,有开发板的,这个5个芯片你都要了,也送你同款开发板。促销活动中。 |
|||||||||||||||
积极向上的主
0
主题
2
回复 |
发表于2017-09-15 13:27:58
|
只看该作者
127#
你好,我用了SWM1800S_LQFP64那个开发板做评估,用keil做开发环境,lib里面的工程编译没什么问题,但是用jlink下载却没法下载,识别不到设备,请问是什么原因呢?
|
|||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-09-15 14:01:03
|
只看该作者
128#
你没安装楼上有提供的MDK插件吧,有MDK插件安装说明和怎样使用。
|
|||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-21 14:32:06
|
只看该作者
129#
恭喜佛山华芯微特与RT-Thread结为首批战略合作伙伴!融入良好的操作系统,让华芯MCU芯片应用和物联网终端的开发变得更简单快速。 http://baijiahao.baidu.com/s?id=1577118612672257993&wfr=spider&for=pc
|
|||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-26 05:53:06
|
只看该作者
130#
为了迎接国庆节,原厂会在下个月开始有更大更多的优惠活动,板子会继续支持送。大家可提议芯片半价好,还是送优惠券好,还是其他形式好,大家多提议一下。谢谢。
|
|||||||||||||||
STUDFinder
0
主题
2
回复 |
发表于2017-10-11 14:25:06
|
只看该作者
131#
楼主,SWM240有DAC功能吗?我有个项目需要用到DAC。
|
|||||||||||||||
STUDFinder
0
主题
2
回复 |
发表于2017-10-11 14:45:30
|
只看该作者
132#
楼主,SWM240有DAC功能吗?我有个项目需要用到DAC。或者其他款?5V供电,DAC功能。 |
|||||||||||||||
wtiechen
0
主题
4
回复 |
发表于2017-10-12 15:13:43
|
只看该作者
133#
已购买芯片并发送邮件到邮箱
|
|||||||||||||||
wtiechen
0
主题
4
回复 |
发表于2017-10-15 10:09:47
|
只看该作者
134#
楼主,还送开发板不,项目用,着急评估芯片功能,楼主看到请回复一下
|
|||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-10-15 12:11:19
|
只看该作者
135#
现在还送开发板的,你现在赶快去拍下付款吧,明天周一就可以免费发顺丰快递给你。付款后相关信息发我邮箱: wangyu19870229@163.com
|
|||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-10-15 15:19:02
|
只看该作者
136#
请将相关信息发我邮箱: wangyu19870229@163.com ,以便快递开发板,开发板单独邮寄,不与芯片一起发货的。
|
|||||||||||||||
wtiechen
0
主题
4
回复 |
发表于2017-10-15 15:59:27
|
只看该作者
137#
信息已经发到邮箱请楼主查收!
|
|||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-10-15 20:11:50
|
只看该作者
138#
我没有收到,你直接发论坛上吧。我没收到。
|
|||||||||||||||
xiaohu
0
主题
2
回复 |
发表于2017-10-18 17:55:14
|
只看该作者
139#
内部基准参考电压如何使用,外部参考电压从哪个管脚输入
|
|||||||||||||||
wtiechen
0
主题
4
回复 |
发表于2017-10-19 11:47:00
|
只看该作者
140#
楼主你好,板子已经收到。现在有个问题想请教楼主,我正在做串口MODBUS通信测试,想用串口接收超时判断接收是否完成,代码如下: void SerialInit(void) void IRQ5_Handler(void) 现在的问题是如果设置UART_initStruct.TimeoutTime = 4;不能触发中断, 如果设置UART_initStruct.TimeoutTime = 0;则每接收一个字节进入一次中断, 无法判断接收是否完成,请教楼主该如何设置才能正确触发超时中断 |
|||||||||||||||
xiaohu
0
主题
2
回复 |
发表于2017-10-19 12:28:51
|
只看该作者
141#
管脚中断为何设置了下降沿中断但还是双沿中断,我试了例程也是一样。
|
|||||||||||||||
cl1cl1cl1
0
主题
5
回复 |
发表于2017-10-26 08:54:05
|
只看该作者
142#
已经发邮件,申请开发板 |
|||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-10-26 15:49:22
|
只看该作者
143#
双11活动,时间11.10-11.15时间6天内活动,华芯威特芯片,买5片送一块开发板,买10片及以上送两块开发板,付款后,请将开发板芯片型号,采购信息以及收货信息 发邮件到邮箱:wy19870229@163.com
|
|||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-10-26 18:33:24
|
只看该作者
144#
不好意思邮箱错了,应该是: wangyu19870229@163.com
|
|||||||||||||||
cl1cl1cl1
0
主题
5
回复 |
发表于2017-10-30 08:41:41
|
只看该作者
145#
我的开发板有没有发出?
|
|||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-10-30 08:45:08
|
只看该作者
146#
付款后,请将开发板芯片型号,采购信息以及收货信息 发邮件到邮箱: wangyu19870229@163.com ,只要是发邮件了就没问题,请说下你自己是用哪个邮箱发的,我再查下,谢谢。你自己不要发错邮箱了!!!
发邮件三天后,没收到板子,就是信息没收到或是原厂没发货,你再确认下你的信息,你也给下你的信息给我,我再核实下。 |
|||||||||||||||
cl1cl1cl1
0
主题
5
回复 |
发表于2017-10-30 10:36:33
|
只看该作者
147#
芯片已经收到4.5天了,邮件10-26号已发,今天未收到开发板。 |
|||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-10-30 18:52:54
|
只看该作者
148#
已经提交了,我再问问是否发货了? 问了,今天发出的,原厂有事耽误了几天,十分抱歉啊!
|
|||||||||||||||
cl1cl1cl1
0
主题
5
回复 |
发表于2017-10-31 11:23:27
|
只看该作者
149#
谢谢//////
|
|||||||||||||||
cl1cl1cl1
0
主题
5
回复 |
发表于2017-11-01 09:50:45
|
只看该作者
150#
今天收到SWM240C8T7-LQFP48的,可否换LQFP64脚的?
|
|||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-11-06 08:33:37
|
只看该作者
151#
再一次提醒大家,多买多送板子, 基本上是最优惠的活动了。
双11活动,时间11.10-11.15时间6天内活动,华芯微特芯片购买5片送一块开发板,买10片及以上送两块开发板, 付款后,请将开发板芯片型号,采购信息以及收货信息 发邮件到邮箱:wangyu19870229@163.com 大家准备行动吧。 |
|||||||||||||||
业精人杰
0
主题
1
回复 |
发表于2017-11-06 10:39:27
|
只看该作者
152#
我发了邮件,我需2种开发板,2个元件在一个订单上,订单长 ,分开截图了
|
|||||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-11-06 14:33:19
|
只看该作者
153#
开发板已经比给你提交了,放心吧。欢迎测试后写点心得,谢谢。
|
|