查看:
76283
回复: 216 |
超值款ARM微控制器 SWM180CBT6 仅4元钱的高性能Cortex-M0 马上有开发...
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-11 16:21:46
|
只看该作者
54#
电梯直达
你好,肯定送你开发板的,今天应该到的,最晚明天就上架开发板。
|
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-13 10:04:23
|
只看该作者
55#
开发板还没上架,我等着你的开发板好买芯片
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-05-17 06:30:43
|
只看该作者
56#
很多外设资源,接口很丰富,不错 ,这是精品的微控制器。
|
|||
梵高的向日葵
0
主题
1
回复 |
发表于2017-05-17 08:43:35
|
只看该作者
57#
开发板呢?买芯片才送吗?
|
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-05-18 05:41:29
|
只看该作者
58#
看了一下,SWM180,SWM240的功能都非常强大,外设接口很丰富,不错,下次项目用一下。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-18 09:33:05
|
只看该作者
59#
购买过芯片,SWM系列包括,SWM240,SWM180系列的,留言下购买的清单截图在此,同时把截图包括,芯片的数量,型号,需要开发板的数量,留下快递的地址,电话等等到邮箱:wangyu19870229@163.com。我汇总后,由原厂开发板快递给各位,包括以前采购芯片的。 SWM芯片累计超过10片的,就可以送一块开发板。不同数量芯片,每种超过10片的,就可以各送一块开发板。 发送邮件信息的格式: 姓名: 张四平 公司: XXX科技有限公司 手机号(或是电话):139 8623 5688 地址: 湖南省长沙市,XXX区,XXX街道,XXX号,几号楼,XXX室 芯片型号: SWM240C8T7 芯片数量: 10 采购时间: 2017年05月10日 10时20分 付款时间: 2017年05月10日 12时10分 开发板型号:SWM240C8T7 开发板 截图: 加上截图图片附件,以及截图。 |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-18 09:33:43
|
只看该作者
60#
主要是立创商城不支持单一厂家送开发板活动,请已经购买芯片的客户理解。
|
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-18 09:48:43
|
只看该作者
61#
想买点芯片,怎么联系你?还有在keil的Sdk有没?
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-18 09:52:36
|
只看该作者
62#
请问楼主,这些芯片,用什么开发工具进行下载? 费用如何? 常见的ST-LINK, J-LINK 不行吧? |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-18 10:00:42
|
只看该作者
63#
开发工具用Jlink ULINK都可以的,关于芯片识别的SDK安装到KEIL MDK的原厂与ARM公司在合作开发中,不久就会在论坛上发布,敬请关注!
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-18 10:01:29
|
只看该作者
64#
有问题在论坛上留言就可以了。大家有问题一块论坛,原厂工程师也会在此支持。
|
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-18 10:29:56
|
只看该作者
65#
得了,还是继续用stm32。等你们先把开发环境弄好再说
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-18 11:22:43
|
只看该作者
66#
不是没有弄好,都量产了,只是新的SDK文件与ARM合作开发中,我让原厂尽快传上最先的SDK文件。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-18 11:51:26
|
只看该作者
67#
早有了,只是想给个更新的。 Synwit.SWM32_DFP.1.0.0.pack使用说明
Keil从5.0版本之后通过安装对应单片机的pack提供对芯片的支持,安装Synwit.SWM32_DFP.1.0.0.pack后在Keil 5中新建工程可以直接选择Synwit SWM系列芯片,且软件会根据所选型号自动正确设置Flash/RAM大小、程序烧写算法、SVD仿真文件等内容
Keil MDK需要安装插件,以支持SWM240,SWM180芯片 安装的文件:Synwit.SWM32_DFP.1.0.0.zip 使用说明:Synwit.SWM32_DFP.1.0.0.pack使用说明.zip
|
|||
wisen
0
主题
6
回复 |
发表于2017-05-18 13:05:38
|
只看该作者
68#
新版的什么时候有
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-18 13:55:53
|
只看该作者
69#
新版本要等上几天,旧版本的也可以用的,可以先用旧版本的Synwit.SWM32_DFP.1.0.0.zip使用吧。 上面有使用说明,照着做就可以了。有问题留言。 |
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-18 23:44:32
|
只看该作者
70#
支持KEIL开发的话就好玩了。下单买了10片,等开发板学习。 等会把地址等等发你邮箱 |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-19 10:11:02
|
只看该作者
71#
|
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-21 15:21:56
|
只看该作者
72#
你是讲开发板寄出来了?芯片已经收到,没有开发板根本玩不了
|
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-22 23:04:22
|
只看该作者
73#
库文件中关于can网的是不是太简单了,连基本的检测数据帧类型都没有
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-23 15:19:24
|
只看该作者
74#
你好,谢谢提议,我马上向原厂反映下。
|
|||
條碼設備
3
主题
163
回复 |
发表于2017-05-23 16:43:23
|
只看该作者
75#
买片子送开发板么, 买多少片送开发板子, 我想搞一块, 直接买开发板也可以, 请告知购卖方法
条码,二维码设备.有线,无线,蓝牙扫码枪,无线盘点机,WIFI盘点机,GPRS盘点机.
|
|||
snake4444
0
主题
4
回复 |
发表于2017-05-23 16:45:03
|
只看该作者
76#
请问需要检测什么帧类型?是标准帧和扩展帧吗,这个是有的 还是您需要一个完整的应用层示例?参考ST和Nuvoton的库都是没有的啊 |
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-23 17:20:39
|
只看该作者
77#
是的,比如你要检测rtr,就只能读寄存器。而不是像stm32一样,有有一个rxmsg读取状态。个人觉得can的库还是要完善才行
|
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-23 17:21:43
|
只看该作者
78#
开发板寄了没?没有开发板板,根本就不好测试这芯片。
|
|||
allen
0
主题
5
回复 |
发表于2017-05-24 10:11:58
|
只看该作者
79#
已发邮件,开发板还有吗? 另外AD部分的详细说明文档完成了没有?看了数据手册,有些细节不太明白 |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-24 14:12:10
|
只看该作者
80#
你好,邮件看到了,已经给原厂了。今天就可以快递,开发板数量充足。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-24 17:29:19
|
只看该作者
81#
ADC,CAN等的文档使用说明在制作中。做好后马上发布。
|
|||
snake4444
0
主题
4
回复 |
发表于2017-05-24 17:49:35
|
只看该作者
82#
库里面这个rxmsg的状态是在结构体中
在库函数示例中有处理方式
您的意思是增加单独的函数? |
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-24 18:54:25
|
只看该作者
83#
你这个外设库是哪个版本,我在帖子的最上面下载的外设库根本就没有这个东西啊
|
|||
條碼設備
3
主题
163
回复 |
发表于2017-05-24 19:40:13
|
只看该作者
84#
买片子送开发板么, 买多少片送开发板子, 我想搞一块, 直接买开发板也可以, 请告知购卖方法
条码,二维码设备.有线,无线,蓝牙扫码枪,无线盘点机,WIFI盘点机,GPRS盘点机.
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-25 08:19:34
|
只看该作者
85#
买华芯微特的芯片达10个,付款后,就可以送一块你指定的开发板,开发板免费快递。上面有申请的方式。发邮件就可以领取。 如果你每种10个,可以多送几款。
|
|||
snake4444
0
主题
4
回复 |
发表于2017-05-26 10:43:20
|
只看该作者
86#
您好,这是最新的库,请看下,可能之前上传的不是最新的库,请看下啊SWM1800_Lib.rar
|
|||
怪物ABC
0
主题
2
回复 |
发表于2017-05-26 13:50:56
|
只看该作者
87#
不含税的价格是多少呢
|
|||
怪物ABC
0
主题
2
回复 |
发表于2017-05-26 14:37:34
|
只看该作者
88#
几K几K的怎么购买,我主要用在车载上,要用到CAN
|
|||
狸猫太子
4
主题
39
回复 |
发表于2017-05-26 17:50:25
|
只看该作者
89#
没有正交编码器的接口?
|
|||
miaoqiongb
8
主题
94
回复 |
发表于2017-05-27 16:08:17
|
只看该作者
90#
楼主,有没有带16位SigmaDelt型ADC和12位DA的芯片 ?
|
|||
條碼設備
3
主题
163
回复 |
发表于2017-06-01 14:18:12
|
只看该作者
91#
好的, 我买点片, 搞几块开发板玩
条码,二维码设备.有线,无线,蓝牙扫码枪,无线盘点机,WIFI盘点机,GPRS盘点机.
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-06-01 14:52:23
|
只看该作者
92#
有正交编码器接口的
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-06-01 14:52:35
|
只看该作者
93#
购买过芯片,SWM系列包括,SWM240,SWM180系列的,留言下购买的清单截图在此,同时把截图包括,芯片的数量,型号,需要开发板的数量,留下快递的地址,电话等等到邮箱:wangyu19870229@163.com。我汇总后,由原厂开发板快递给各位,包括以前采购芯片的。 SWM芯片累计超过10片的,就可以送一块开发板。不同数量芯片,每种超过10片的,就可以各送一块开发板。 |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-06-01 14:53:11
|
只看该作者
94#
只有16位ADC,暂时无DAC,可以用PWM来实现。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-06-01 14:56:43
|
只看该作者
95#
如果需要量比较大,可以提前订货,价格会优惠一些的。 购买过芯片,SWM系列包括,SWM240,SWM180系列的,留言下购买的清单截图在此,同时把截图包括,芯片的数量,型号,需要开发板的数量,留下快递的地址,电话等等到邮箱:wangyu19870229@163.com。我汇总后,由原厂开发板快递给各位,包括以前采购芯片的。 SWM芯片累计超过10片的,就可以送一块开发板。不同数量芯片,每种超过10片的,就可以各送一块开发板。 |
|||
DDDG
0
主题
7
回复 |
发表于2017-06-02 10:31:18
|
只看该作者
96#
段码驱动不错
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-06-24 17:27:31
|
只看该作者
97#
你好,供货没有问题。已经有这么多客户已经大量量产了。产能不用怕的,国产供货速度快。
|
|||
这个提意好
2
主题
19
回复 |
发表于2017-07-11 21:58:45
|
只看该作者
98#
现在买十个块还送开发板吗
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-12 19:35:11
|
只看该作者
99#
性价比很高的arm芯片一个CAN,四个UART.
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-12 19:40:12
|
只看该作者
100#
是的,买十个芯片送开发板一个,上面写的发快递信息到邮箱:wangyu19870229@163.com
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-13 20:20:34
|
只看该作者
101#
买芯片送开发板,上面有送开发板的说明。
|
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-07-16 20:31:18
|
只看该作者
102#
4个串口,好强大的芯片。
|
|||
普通的用户
13
主题
37
回复 |
发表于2017-07-21 01:33:49
|
只看该作者
103#
现在活动还在继续吗 ?前两天发了邮件,现在没任何消息
|
|