结果:找到"品质问题",相关内容381条
- 3月1号下单PCB短路只能退款,3月13号才通知?
- 本人于2022.3.1下单打样pcb+smt5pcs.(返单,四层板)结果一等再等,PCB打板一直停留在qc,每次催促询问状态,跟单都是回复催下生产。结果今天(2022.3.13)已经过去快两个星期了,才发来一个pcb短路只能退款的售后服务通知。那耽误我们作为客户的时间嘉立创怎么补偿呢??可以投诉工作人员吗,根本没有跟进到位,也没有时间意识。每天都是客户一直催促才应付式回复去催下工厂。真的非常恼火,白白耽误了两个星期!下面是截图证据
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: PCB 质量问题 时效问题 跟单问题 发帖人:布加拉提 发帖时间:2022-03-13 08:59:00
- AD10什么时候能打开LCEDA的文件啊?
- AD10什么时候能打开LCEDA的文件啊?打开后全是乱码。两个软件在什么条件下可以兼容?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题 发帖人:山姆大伯泉州599 发帖时间:2021-09-23 14:41:00
- 请问一下买到有问题的元件怎么办?
- 第一次来嘉立创发贴。本来一直在某家拿货,想拓宽一下进货渠道,2021-05-11在立创商城买了10片CYUSB3014+10片Altera的FPGA(型号:EP4CE6F17C8N),当时CYUSB给我的价格是150(比另一家贵了1/3,JLC的这个芯片我现在还没开始用);EP4CE6F17C8N的拿货价格是75RMB,比另一家贵了超过1/3。大约5月16左右收到的货。当时另一家的存货还没用完,到前几天终于差不多了,决定试一下立创的芯片,心想这么贵的应该是原厂不会有任何问题吧!焊接了两片,程序都是成熟的程序,第一片直接烧进去,发现程序部分不正常,当时因为心理认定立创的芯片不会有问题,所以各处...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 质量问题 发帖人:Matthew 发帖时间:2021-07-15 00:07:00
- LR7533质量问题
- 在立创商城采购的LR7533的LDO降压芯片,实际使用过程中太批量出现质量问题,上电瞬间的高电压输出,导致很多MCU损坏,而立创商城的售后太让人失望,还不如淘宝的处理方法。售后给出的回复是芯片是有这个问题的,解决方法是前面再加一个LDO降压,或者在输出再加稳压二极管。有问题的芯片为什么还要卖,为什么要让客户将就你们有问题的芯片。别的品牌LDO都没这个问题,
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: LR7533质量问题 发帖人:方案开发 发帖时间:2021-06-26 15:11:00
- 产品质量有问题,让客户买单!!!!
- 1、商城买的CR1220纽扣电池10PCS,到货后发现7PCS电压为0V,1PCS为2.8V,2PCS为2.4V。(问题是装上PCB板,发现没有办法用backup寄存器,反查发现)2、正常的填单反馈,QQ交流。最终也没有找到问题在哪里?3、最终结果是:把物料的价值退给我,不重新发良品。让我自己贴邮费重新买。(我建议我买其它品牌的,物料差价我自己出,但是邮费和有问题的物料价值需要商城来承担,结果是:不同意思,处理不了。让我自己看,爱怎么处理怎么处理)!!!!!!!4、说点实在话,作为工程人员,花一上午的时间反馈给你们,并且价值只有10块钱,就是想帮助找到问题,认为你们为比较重视产品质量或者操作...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 产品质量 发帖人:无忧1117 发帖时间:2021-06-03 11:21:00
- 嘉立创无铜孔把客户焊盘掏孔无法使用
- 在嘉立创下了三款有无铜孔的板子,板子设计的是在焊盘上直接钻孔。嘉立创在没有经过我同意的情况下掏空了焊盘,造成无法使用。请问嘉立创,你们无法按照客户文件生产有没有经过客户同意?你们工程师有一点常识吗?把客户的焊盘掏空客户怎么焊接?
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 品质问题 发帖人:中山老刘 发帖时间:2020-06-19 18:26:00
- 是人品问题还是什么问题
- 为什么我登陆一晚上登陆不上去是人品问题还是什么问题
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 是人品问题还是什么问题 发帖人:CHINAPCB 发帖时间:2019-07-01 22:17:00
- 选择测试架交期最快的厂家是中准电子
- 中准电子公司自成立以来,以市场发展为导向,以科技为指导,在一批专业开发、生产电子类产品高素质人才共同努力下,产品广泛应用于通讯、电脑、仪表、汽车、家电以及数控机床等高科技电子领域。测试架制作,多层印制电路板,印制电路板测试架!T治具根据客户的测试要求,图纸及参考方案进行设计,利用夹手、曲柄、气缸、齿轮、轴承、滑轨、电机等,制作方便经济的功能测试治具;过锡炉套板治具根据客户提供的PCB空、实板制作过炉套板;使PCB板测试架过波峰焊时可保护SMD零件,插件零件不浮件,不变形;并可以根据客户的需求制作烧机架、产线工作台车、PVC流水线和设计开发多功能、全自动的产线辅助生产设备测试的电子测试架测试的...
- 所属专栏: 开源设计 标签: 品质好,交期快! 发帖人:liujie 发帖时间:2019-03-11 11:06:00
- 批量上锡不良怎么办
- 近期,PCB板子出现了大面积的上锡不良情况(广东惠州地区),AOI过去全线飘红(有少量锡连着,但焊点不饱满),基本修不出来。批量退货吧,又影响交期。不退吧,这隐患也没谁了。有没有人遇到我们一样的情况的,帮忙支个招?嘉立创处理品质问题方式=免费给你打个板子
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB品质问题 发帖人:Cheereal 发帖时间:2017-09-13 11:17:00
- 试用2天EDA,问题
- 1.PCB封装设计时,焊盘的对齐有问题。网格大小为1mm,栅格尺寸0.1mm,ALT键栅格0.1mm.采用吸附。下图的PIN4和PIN17的垂直坐标都是1.2mm,但从图像看,怎么都不整齐。这是什么原因呢?2.PCB覆铜极度不方便,使用实心填充,就没办法区分网络。使用覆铜的方式,那个边框好讨厌。如果在同一层要覆铜好几个网络的话,就麻烦了。3.画实心填充和覆铜时,无法设置光标的最小行程。无发固定45度转角等。4.PCB时光标的最小行程要能设置,才好LAYOUT。每次覆铜时画错一点,都要重来。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 问题 发帖人:致新科技工程师 发帖时间:2017-08-12 11:47:00
返回