结果:找到"外扩SRAM,ISSI代理商,IS62WV102416EBLL,SRAM",相关内容1000条
- SRAM的容量扩展
- SRAM即静态随机存取存储器,所谓“静态”是指这种存储器只要保持通电,里面存储的数据就可以一直保持,但是掉电之后就会丢失。与DRAM(动态随机存取存储器)相比它不需要周期性的刷新里面的数据,操作简单且速度更快,但是更加的昂贵,集成度不如DRAM高。在实际应用中的存储器所需要的容量通常比所生产的芯片容量大得多,所以需要对多芯片进行组合以实现存储容量的扩充。本文以SRAM芯片为例系统介绍常用的扩充存储容量的方法。通常微处理器的数据总线为8位和16位或32位,而地址总线为16位或24位不等。当静态RAM的地址线和数据线不能与微机相匹配时,可用地址线扩展和数据线扩展或地址和数据线同时进行扩展的方法加...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM容量扩展,外扩SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-01 14:16:00
- ISSI汽车异步SRAM
- ISSI自1999年以来,就一直为汽车市场提供支持。并在2001年ISSI成立了汽车业务部门,开始扩大对市场的支持。该业务部门的目的是在ISSI中提供跨职能部门的支持,以从产品规划阶段到新产品生产阶段不断增强汽车基础设施。通过SRAM芯片,DRAM和Flash产品系列来实现这一目标。从开始到生产,汽车市场的设计周期可能为3-4年。然后生产将再运行5-6年。后期支持的需求已经存在了数年。ISSI致力于为客户提供汽车生产计划阶段所需的长期支持。ISSI与客户合作以支持三种不同等级的汽车异步SRAM产品。它们是-40C至+85C,-40C至+105C和-40C至+125C。ISSI设计的产品可以在...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ISSI,汽车异步SRAM,SRAM,异步SRAM,ISSI代理商 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-20 17:12:00
- ISSI代理低功耗SRAM芯片IS62WV102416DALL
- ISSIIS62WV102416DALL,IS62WV102416DBLL是超低功耗CMOS16Mbit静态RAM,组织为1M字乘16位。它是使用ISSI的高性能CMOS技术制造的。这种高度可靠的工艺加上创新的电路设计技术,可生产出高性能和低功耗的设备。IS62WV102416DBLL和IS65WV102416DBLL封装在48引脚TSOP(I型)中。ISSI代理宇芯电子支持提供技术支持及产品解决方案。主要特点•高速访问时间:45ns,55ns。•CMOS低功耗操作–25µA(典型值)CMOS待机•CMOS以实现最佳速度和功率以及TTL兼容接口级别•单电源–1.65V〜1.98VVDD(IS...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ISSI代理,低功耗SRAM,IS62WV102416DALL 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-22 15:41:00
- IS61WV10248EDBLL高速异步SRAM
- 美国ISSI存储器公司的主要产品是高速低功耗SRAM芯片和中低密度DRAM芯片。该公司还设计和销售NOR闪存存储器产品以及高性能模拟和混合信号集成电路。近年来对复杂半导体存储器的需求已从个人计算机市场扩展到了汽车,通信和数字消费以及工业和医疗市场。这些存储产品需要增加内存内容,以帮助处理大量数据。ISSI代理商宇芯电子为广大用户提供解决方案及技术方面支持。接下来介绍一款ISSI具有ECC的1Mx8高速异步SRAM的一些特征方面知识.ISSIIS61/64WV10248EDBLL是非常高速,低功耗的1M字乘8位高速异步SRAM。IS61/64WV10248EDBLL采用ISSI的高性能CMOS...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: IS61WV10248EDBLL,异步SRAM,SRAM,ISSI代理商 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-08 16:08:00
- 外扩SRAMISSI代理商IS62WV102416EBLL
- IS62WV102416EBLL是低功耗16M位静态SRAM,以1024Kx16位组织。它采用的高性能CMOS技术制造。这种高度可靠的过程与创新的电路设计技术相结合,可以生产出高性能和低功耗的存储器件。当处于高电平(取消选择)或CS2为低电平(取消选择)或处于低电平时,CS2均为高电平且两者均为高电平时,器件假定在待机模式下,可以通过CMOS输入电平来降低功耗。使用芯片使能和输出使能输入可轻松扩展存储器。激活的LOWWriteEnable(低写使能)控制存储器的写入和读取。IS62WV102416EBLL采用JEDEC标准的48引脚BGA(6mmx8mm)封装。ISSI代理商宇芯支持供样及产...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 外扩SRAM,ISSI代理商,IS62WV102416EBLL,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-15 16:01:00
- ISSI正规代理高速低功耗SRAM芯片IS62WV102416ALL
- ISSI为汽车,数字消费者以及工业和医疗主要市场设计。其主要产品是高速低功耗SRAM芯片和中低密度DRAM存储器。还设计和销售NOR闪存产品以及高性能模拟和混合信号集成电路。为关键市场开发精选的非内存产品。为了增加产品的多样化并提供SRAM,DRAM和闪存专业知识相辅相成的产品。其中旗下的IS62WV102416AL在市场上深受各汽车,工业行业的喜爱。ISSI代理商宇芯电子可提供样品及技术指导.描述ISSIIS62WV102416ALL是高速的16M位静态RAM,组织为1024K字乘以16位。它主要是使用ISSI高性能CMOS技术所制造出来的。这种可靠的工艺加上创新的电路设计技术就可生产出高...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ISSI正规代理,SRAM,高速低功耗SRAM,IS62WV102416ALL 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-04 16:04:00
- STM32单片机扩展外部SRAM
- 当我们使用的电脑运行过程中比较卡的时候,可以通过给电脑加装内存条来改善电脑的性能。我们可以给单片机外加和内存条效果一样的SRAM芯片来提升单片机的性能。下面以STM32单片机来讲解一下来扩展外部SRAM。原理:给STM32芯片扩展内存与给PC扩展内存的原理是一样的,只是PC上一般以内存条的形式扩展,内存条实质是由多个SRAM芯片组成的通用标准模块,而意法半导体MCUSTM32直接与SRAM芯片连接。IS62WV51216的管脚总的来说大致分为:电源线、地线、地址线、数据线、片选线、写使能端、读使能端和数据掩码信号线。ISSIIS62WV51216ALL/IS62WV51216BLL是高速8M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32单片机,外部SRAM,单片机,外扩SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-07 16:10:00
- SRAM芯片is62wv51216
- ISSIIS62WV51216ALL/IS62WV51216BLL是高速8M位静态RAM,组织为512K字乘16位。它是使用ISSI的高性能CMOS技术制造的。这种高度可靠的工艺加上创新的电路设计技术,可生产出高性能和低功耗的设备。当CS1为HIGH(取消选择)或CS2为LOW(取消选择)或CS1为LOW,CS2为HIGH且LB和UB均为HIGH时,器件将处于待机模式,在该模式下,可通过CMOS输入降低功耗水平。使用芯片使能和输出使能输入可轻松扩展存储器。激活的LOWWriteEnable(WE)控制存储器的写入和读取。数据字节允许访问高字节(UB)和低字节(LB)。IS62WV51216A...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SRAM芯片 s62wv51216 SRAM芯片 ISSI代理 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-17 14:48:00
- 分享一下关于STM32外扩SRAM的想法
- STM32F1xxx系列是STMicroelectronic基于ARMTMCortex-M3的32bitMCU产品,这一系列的MCU内置SRAM资源非常有限,在实际上的应用中,如果遇到数据需要扩容的情况下,需要外扩SRAM器件,一个并行接口的SRAM或SDRAM需要30~40个封装管脚,在一些方案中MCU可用于外扩SRAM的管脚数量有限,如果考虑SPI(串行)SRAM是一种不错的解决方案。如果是从降低成本的方向考虑,这里介绍一种伪静态的SPISRAM,只需要SPI接口或者QPI接口,就可以简简单单实现单线、4线和8线的方式操作SRAM。这种产品的速度快20MHz~200MHz,功耗也低,更重...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 扩SRAM 发帖人:RAMSUN英尚 发帖时间:2020-03-16 13:48:00
- stm32f103vct6外扩sram芯片
- STM32F103是一款高性价比、多功能的单片机,配备常用的32位单片机片外资源,基于ARMCortex-M3的32位处理器芯片,片内具有256KBFLASH,48KBRAM(片上集成12BitA/D、D/A、PWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)。是应用的较为广泛的一款单片机,内置48KBRAM在产品设计过程中如需要外扩SRAM存储器,采用一款由VTI科技公司推出的VTI7064专用STM32单片机外扩的串口SRAM,电源电压范围从4.5V到5.5V,其典型电压值为5.0V,商用芯片工作温度范围0~70℃,芯片工作温度范围-40~+85℃,以低功耗和高可靠的特性被广泛应用于低功...
- 所属专栏: 技术交流 标签: stm32f103vct6,外扩sram芯片,sram芯片 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-08 16:36:00
返回