结果:找到"毫米波、5G",相关内容347条
  • 恒利泰-射频(RF)连接器:1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mm、3.5mm毫米波系列
  • www.hltchips.com成都恒利泰科技有限公司在研发、制造和销售上提供20多条产品线包括:LTCC/LC滤波器、功分器、巴伦变压器、耦合器、射频转接头、射频连接器、射频负载、射频衰减器、电缆组件、宽带锥形电感、微带功分器和射频单芯、低频单芯、低频联排绝玻璃绝缘子等2000多个活跃型号。产品广泛用于商业、工业、医疗仪器,蜂窝无线、CATV/宽带、RFID、测试仪器、诊断成像等。本篇特别介绍射频(RF)连接器:1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mm、3.5mm毫米波连接器系列特点:1.自主工厂,半/全自动化加工设备+完善的检测装配流程2.覆盖26.5-110GHz多种尺寸、接...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 恒利泰 射频 RF 连接器 1.0 1.85 2.4 2.92 3.5 SMA N BNC TNC SMP MCX MMCX BMA MHV SHV UHF SMB QN QMA RPSMA RPTNC 发帖人:A恒利泰A射频元器件 发帖时间:2024-06-18 10:52:00
  • 罗德与施瓦茨ZVA-Z90毫米波变换器
  • 罗德与施瓦茨ZVA-Z90毫米波变换器商品品牌:R&S/罗德与施瓦茨JIANG商品型号:ZVA-Z90商品名称:毫米波变换器产品简介:ZVA-Z毫米波变换器简介R&S®ZVA-Zxx毫米波变换器支持在V、E、W、F、D、G、J以及Y频段内的毫米波测量,以及在50GHz至500GHz频率范围内(取决于变换器型号)的网络分析。罗德与施瓦茨变换器具有很宽的动态范围,提供高度的操作便利性并支持快速测量。使用一个四端口网络分析仪以及两个变换器,可以执行双端口测量。无需外部发生器。在使用双端口网络分析仪的情况下,需要使用外部发生器以提供LO信号。ZVA-Z毫米波变换器主要特点可变输出功率...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 罗德与施瓦茨ZVA-Z90变换器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-04-07 21:26:00
  • 2022年了,为什么5G还是这么慢?
  • 已经2022年了,为什么我还是没觉得5G有多厉害?网速快、信号广、延时少、万物互联,是5G的宣传口号,而现实似乎都没能做到。国内的5G到底发展到了什么规模?截止2022年8月,我国运营商已累计在5G投资超过4000亿元,兴建5G基站规模达185.4万个,占全球5G基站的60%。(数据来源网络)规模如此庞大的投资,但是5G流量在移动流量中的占比却仅有27.2%,这里面还有一个很重要的原因,那就是很多时候,我们根本搜不到5G信号。根据数据显示,目前我国5G基站已经覆盖了全国所有地市一级和县城城区,87%的乡镇地区也已覆盖5G基站,但为何网络上抱怨5G信号不好的网友,仍然屡见不鲜呢?究其原因,还是...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-11-25 17:15:00
  • 5G网络给直播带来哪些不一样的感受?
  • 进入2020年,5G的身影频繁出现在我们生活中,抗击疫情中5G直播让全民共同见证火神山建设的神速,5G+远程会诊系统、5G远程医疗小推车、5G防疫机器人、5G+热成像技术等5G技术广泛应用;“5G+云网”360度全景呈现珠穆朗玛峰实时景观;5G直播阿里日全食实况......5G+直播正一步步进入我们的手机屏幕。5G是什么?简单说,5G就是第五代通信技术,波长为毫米级,具有高速率、大带宽、低时延三大特性。通俗点讲就是速度快、不拖延、挤不爆。速度快使用5G技术直播,相对4G而言,5G用户上行平均速率可达4G的十倍至百倍以上,现场每一帧直播画面都能实时传递,就算你足不出户也可以实时感受到现场的盛况...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G网络 发帖人:hycsystem 发帖时间:2020-06-23 11:57:00
  • 5G马上就来了,你准备好了吗?
  • 5G,就是第五代移动通信标准的缩写。5G和前四代移动通信的不同之处在于前四代都是单一的技术,5G是前四代技术的总和,弥补了4G移动通信中所存在的漏洞,这样就使得5G的峰值速率更高,而且更加安全,覆盖范围更广,其技术更加的先进,而且能够满足当前人们对于网络的需求,是未来一段时间的主流趋势。5G网络的理论下行速度为10Gbps,相当于下载速度1.25Gbps。未来的5G时代,一部10GB蓝光画质级别的电影,不到20秒就下载完成。5G手机频段范围5G手机方面,根据信息显示,中国电信获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源;中国联通获得3500MHz-3600MHz共1...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 5G 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-11-11 15:07:00
  • 毫米波在5G中的应用
  • 毫米波(millimeterwave)通常是指波长为1~10毫米(频率30~300GHz)的电磁波。在某些情况下也将20GHz以上的频率包括在毫米波内。频率为300~3000GHz范围的电磁波称为亚毫米波(λ=1mm~100μm)。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。在很长的一段时间内,毫米波(大于40GHz频段)主要用于军事领域,包括各种雷达,卫星通信等,民用应用也只限于微波点对点的应用中。由于工作在毫米波频段的同轴电缆和连接器等器件的设计开发难度比较大,很多公司的产品目前使用的连接方式还是以波导为主。目前毫米波在工业和消费类领域的应用也越来越多。金航标kinghe...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-10-31 10:35:00
  • 未来电信市场给工业波分模块带来的机遇
  • 当前各预测机构都认为经过2018年的中美贸易战之后,电信行业会迎来触底反弹的机会。尤其是到了今年,国内5G部署开始拉开序幕的情况下,诸如5G前传的应用场景将拉动10G/25G波分复用光模块的需求增长,再加上DWDM系统的维护升级以及过去一年中WSS、EDFA、泵浦激光器、无源器件等不错的销售表现,电信市场在今后的几年将迎来有利于各器件商发展的行业机会。电信运营商资本开支进入增长周期经历三年缩资周期的电信资本开支有望在2019年触底反弹,进入增长周期。分析师预测,全球十大Telco资本开支今明两年增幅为3.23%和5.68%。5G前期部署和DWDM网络将是投资重点。?全球光传输设备市场?全球光...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光通信 5G 电信 工业 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-25 15:22:00
  • 24GHz毫米波安防雷达产品展示-西安达豹电子科技有限公司
  • 大家好:这款雷达是一款专门用于安防的毫米波雷达,可以实现对周界目标的监测报警。特地向大家介绍一下我们公司的毫米波雷达,希望能找到合作机会。下面是我们雷达的具体参数以及实测效果视频,请查阅:在线实测视频网址:https://v.qq.com/x/page/x0641u50owh.htmlDB24M200P毫米波雷达说明1产品简介DB24M200P毫米波安防雷达,是西安达豹电子科技有限公司研制的一款用于监测运动目标的雷达,该雷达可以有效的探测到入侵周界的运动目标,并上报目标方位、大小、速度等信息,可一次性跟踪最多16个目标,其探测人的有效距离可以达到150m,距离精度0.66m,测距分辨率1.5...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 24GHz 雷达 达豹 安防 发帖人:wow1919 发帖时间:2018-05-03 18:24:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: