查看:
57090
回复: 124 |
BLM32F103C8T6兼容STM32F103C8T6,2.5-5.5V供电,多两路12...
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-07 07:17:31
|
只看该作者
53#
电梯直达
你好,芯片测试过的,前面已经说了。小型打印机大量出货。
|
|||
liqingyun
0
主题
5
回复 |
发表于2017-04-07 17:07:00
|
只看该作者
54#
您好,BLM32F103C8T6有样品申请吗
|
|||
OBDBO
1
主题
33
回复 |
发表于2017-04-24 20:27:07
|
只看该作者
55#
请问这颗芯片支持串口ISP吗
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-25 08:34:29
|
只看该作者
56#
你好,支持串口ISP
|
|||
禁基的矮子
3
主题
11
回复 |
发表于2017-04-26 16:17:02
|
只看该作者
57#
你好,我看时钟树图上写着 APB1的最大时钟是36MHz,APB2的最大时钟是72MHz,但是在BLMF103xB用户手册ver1.2的7.2章节中(P66),写着 用户可通过多个预分频器配置 AHB 、高速 APB(APB2) 和低速 APB(APB1) 域的频率。 AHB 和APB1, APB2 域的最大频率是 96MHz。 所以时钟到底是多少?还是说AHB 96MHz,APB1 48MHz,APB2 96MHz?
|
|||
梦辰
6
主题
24
回复 |
发表于2017-05-05 16:46:10
|
只看该作者
58#
以实测103C8,可以完美替代,至少我的应用上没问题 后面准备入手一批,省了30%也是一大笔银子
|
|||
miaoqiongb
8
主题
94
回复 |
发表于2017-05-06 20:26:12
|
只看该作者
59#
用了哪些功能 是否稳定??
|
|||
狸猫太子
4
主题
39
回复 |
发表于2017-05-12 23:07:52
|
只看该作者
60#
有带编码器接口吗?几路?
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-13 06:20:41
|
只看该作者
61#
我公司做产品用过,也没问题,我们需要的功能,用BLM32F103可完美替代STM32F103。 BLM32F103增加了许多新功能,2.5-5.5V供电,模拟比较器,48引脚也有双路12位的DAC输出。
|
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-05-13 08:30:13
|
只看该作者
62#
软硬件完全兼容? 啥都不用改,就认为它是STM32来使用?
|
|||
牛尧申
0
主题
6
回复 |
发表于2017-05-13 09:32:58
|
只看该作者
63#
|
|||
miaoqiongb
8
主题
94
回复 |
发表于2017-05-21 20:23:49
|
只看该作者
64#
开发工具用Keil? |
|||
miaoqiongb
8
主题
94
回复 |
发表于2017-05-21 20:27:43
|
只看该作者
65#
IAR下载搞定了没有?这个芯片能用IAR开发吗?
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2017-05-21 20:38:50
|
只看该作者
66#
懒得弄了,留着压箱底
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-23 15:13:59
|
只看该作者
67#
你好,我用Keil开发的,很OK.
|
|||
miaoqiongb
8
主题
94
回复 |
发表于2017-05-24 12:41:58
|
只看该作者
68#
keil开发环境中 没有这个芯片 你是不是用STM32芯片替代的? |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-24 14:10:06
|
只看该作者
69#
可以用stm32f103替代,插件我再问下原厂。
|
|||
miaoqiongb
8
主题
94
回复 |
发表于2017-05-24 15:38:43
|
只看该作者
70#
顺便问问有没有IAR的插件
|
|||
风清云淡
0
主题
3
回复 |
发表于2017-05-26 16:28:13
|
只看该作者
71#
STM32对应型号的程序能不能直接用。
|
|||
奔跑在前方
0
主题
1
回复 |
发表于2017-07-05 08:59:51
|
只看该作者
72#
我朋友买了几颗,但没法烧录啊!串口与ST-LINK2都不能烧录。方法有什么不一样么?
|
|||
mark
1
主题
89
回复 |
发表于2017-07-05 09:32:25
|
只看该作者
73#
吧VDDA和VDD短在一起。你试试是不是我遇到的问题
|
|||
X战警XW
0
主题
2
回复 |
发表于2017-07-06 16:57:29
|
只看该作者
74#
BLM32F103 QFP48封装的,用STM32的程序,进去没反应,晶振也没启振,是不是哪里要设置, 就一个简单的程序,控制LED亮灭
|
|||
DF104D
2
主题
49
回复 |
发表于2017-07-06 17:26:29
|
只看该作者
75#
国产芯片 比 ST的还贵,比ST还高高在上 ,全TM被代理商害死了 从ST降价开始,规则都已经变了,NXP这些都已经死翘翘了,追求毛利的都玩没了 |
|||
STM柳州学者
0
主题
3
回复 |
发表于2017-07-08 13:15:35
|
只看该作者
76#
在哪里有BLM32F103C8T6开发套件(全套软硬件)
|
|||
赛赛赛赛
2
主题
13
回复 |
发表于2017-07-08 13:29:34
|
只看该作者
77#
感觉最近国内单片机公司几天就冒出来一个。。。。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-07-13 06:44:16
|
只看该作者
78#
3.3V或5V供电,都带DAC,模拟比较器。不错,可以用来代替STM32F103
|
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-07-16 20:45:24
|
只看该作者
79#
2.5V-5.5V供电,都带两个DAC通道和模拟比较器,完胜STM32F103,已经测试使用了。价格也给力,再也不用担心供货问题了。
|
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-07-16 20:46:52
|
只看该作者
80#
上面就有啊,楼主已经给全了资料,开发产品没问题的。
|
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-07-19 08:48:44
|
只看该作者
81#
现在STM32缺货严重,价格太高,而且货期超长,多亏了BLM32F103
|
|||
dtlz
0
主题
2
回复 |
发表于2017-07-19 11:29:05
|
只看该作者
82#
焊了两片到STM32F103C8的板子上都不能用,用J-LINK都 识别不了,晶振那里也并了1M的电阻,还是不行,用不用不了,看上了5V供电,哎,白忙活!
|
|||
Antecessor
2
主题
32
回复 |
发表于2017-07-21 08:57:15
|
只看该作者
83#
买了十片来测试发现直接下载STM32F103的程序不能工作,GD32F103就可以工作,有没有技术支持出来解说一下,加个QQ:736007364
|
|||
闭眼的鱼鱼
0
主题
1
回复 |
发表于2017-07-21 14:31:08
|
只看该作者
84#
BLM的Vbat要和VCC接在一起或者接上RTC电池 不然Jlink识别不了 尼玛打了好几次原厂电话才知道 居然说手册上忘了写了
|
|||
dtlz
0
主题
2
回复 |
发表于2017-07-22 06:50:23
|
只看该作者
85#
我拆了BLM32,换成了GD32F103C8,有这样的问题,居然也不在手册 上或在这里公告一下,哎
|
|||
LOVE67
7
主题
21
回复 |
发表于2017-07-24 13:13:59
|
只看该作者
86#
要是GD的就給技术支持。????
等待着别人给幸福的人,往往都过的不怎么幸福。QQ:66579714 tel:15710810387
|
|||
handrap
1
主题
2
回复 |
发表于2017-07-25 11:17:17
|
只看该作者
87#
厂家技术支持有吗?官网的电话都打不通啊
温州铭羽电子科技:GPRS DTU、RTU物联网系统开发商
|
|||
哇哈哈哈
0
主题
1
回复 |
发表于2017-07-25 19:57:46
|
只看该作者
88#
大佬,请问有没有模拟键盘的应用程序实例
|
|||
超超
0
主题
19
回复 |
发表于2017-08-03 17:23:22
|
只看该作者
89#
芯片刚拿到手,从2.0版本升级到3.0版本,然后移植到BLM32完成,发现一个问题:USART_WordLength 固件手册中说有USART_WordLength_9b ,但是实际上用户手册和实际固件中是没法实现的,没有定义USART_WordLength_9b 这个宏。这样无法实现奇偶校验的设置。 实际见下图: 固件中定义: 用户手册中数据位说明: 固件手册中说有USART_WordLength_9b 。 |
|||
Wattle0Hua
6
主题
110
回复 |
发表于2017-08-06 14:52:04
|
只看该作者
90#
那有没有GD上I2C的缺陷?
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-06 19:39:29
|
只看该作者
91#
没有IIC的缺陷了。 并且USB和 CAN可以同时使用的,而STM32的USB和CAN不能同时使用。
|
|||
FDXTZ
0
主题
3
回复 |
发表于2017-08-20 11:29:16
|
只看该作者
92#
我试过了,BLM32F103的示范程序。在3.3V下可以下载,能正常工作。把工作电压从3.3V慢慢调到5V后,也能正常工作。就是从5V上电时,不能工作,电流特别大。幸亏我的电源有限流保护。不知大家有没有这个问题?我换了一片,也这样。大家说说,有没有碰到这个问题???
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2017-08-20 11:51:36
|
只看该作者
93#
完了两天还是继续用STM32
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-20 20:30:24
|
只看该作者
94#
你好,这芯片,许多人都量产了,没有你说的问题。 你的问题可能是哪个地方没配置好,望把芯片型号,使用情况说明清楚,把你用哪个例程也说明清楚。我们有芯片或开发板的,包括原厂都可以测试的。
|
|||
FDXTZ
0
主题
3
回复 |
发表于2017-08-22 09:39:05
|
只看该作者
95#
程序我就是用的原厂的例程,只不过是驱动LED的IO口改了PC6,PC7。IO口串了510欧的电阻,发光管到电源。 把1脚改到3V左右。其它电源脚接在一起调压的。在5V上电时就过流保护,电压限制在2V多。低于4.5V上电就能正常工作。从低电压缓慢升到5V时,也能正常工作。原印板用在STM32F103上,功能正常。不知在不同电压下工作,软件需有不同设置的地方? 电时 |
|||
FDXTZ
0
主题
3
回复 |
发表于2017-08-22 09:41:08
|
只看该作者
96#
芯片型号是BLM32F103RBT6,在立创商城买的
|
|||
有福之州
0
主题
6
回复 |
发表于2017-09-03 10:20:45
|
只看该作者
97#
买了4片,都无法烧入软件,不论用串口Isp还是stlink swd。更换成stm32,一切OK
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-03 17:57:52
|
只看该作者
98#
你好,能详细给下你的MCU部分的电路图吗? 还有你是怎样烧写操作的?
|
|||
有福之州
0
主题
6
回复 |
发表于2017-09-03 18:29:15
|
只看该作者
99#
是否和烧写工具或烧写软件有关?ISP采用网上下载的mcuisp.exe。swd采用stlink V2。isp串口接收无任何反应,Swd显示通信错误。但是相同电路板吹下芯片换成stm32F103c8t6,烧写就正常。
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-04 10:36:12
|
只看该作者
100#
二者的软件ISP是不同的,而且你SWD设计也是有点区别的,要装官方的MDK插件的。请严格按照说明文档来操作,上面太多文档, 请认真阅读。
|
|||
有福之州
0
主题
6
回复 |
发表于2017-09-07 14:39:40
|
只看该作者
101#
能否提供Mdk插件和isp工具
|
|||
有福之州
0
主题
6
回复 |
发表于2017-09-07 14:40:37
|
只看该作者
102#
能否提供mdk插件和isp工具,邮箱32787939@qq.com。谢谢
|
|