查看:
72129
回复: 212 |
外围器件简洁到没有朋友圈的USB转串口芯片HT42B534准备铺货咯!
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-04-14 16:45:30
|
只看该作者
63#
电梯直达
短信提示到货,上来一看库存7,下单,又说库存是0,,,
|
|||||||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-04-14 16:46:44
|
只看该作者
64#
刚咨询了,今天刚来到货37个,但实际已经付款等候的有380个! 看来,这个IC很抢手嘛! |
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-04-14 16:49:15
|
只看该作者
65#
还想省运费呢,我还是下单订吧。。
|
|||||||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-04-14 17:42:10
|
只看该作者
66#
在立创商城只看到SOP10和SOP16的啊? 而且SOP8还是大了点, 谁再申请个MSOP10的? 这个应该比CP2102体积小了. |
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-04-14 17:58:12
|
只看该作者
67#
msop10 的有
|
|||||||
D
6
主题
447
回复 |
发表于2017-04-14 20:14:11
|
只看该作者
68#
SOP10的到货较多,可以考虑用SOP10的http://www.szlcsc.com/product/details_96192.html
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-04-14 21:10:34
|
只看该作者
69#
楼主2月10日发帖我当天就把图画完了。。。蛋疼。。。
|
|||||||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-04-17 16:22:09
|
只看该作者
70#
上周到货 37个,当天就抢光了。 目前已经付款的有387个,准备付款的有600个。预计下批到货10K个,价格进一步压低! 有幸上周拿到几个芯片(SOP8封装的 HT42B534,测试了一下,功能正常! 在460Kbps下,连续收发1个小时,数据收和发都正常! 用来下载STC单片机也是OK! 耶,欢迎大家选购!
|
|||||||
lzl123
6
主题
35
回复 |
发表于2017-04-18 16:00:04
|
只看该作者
71#
CH340也有内置晶振的CH340C(硬件兼容CH340G)。还有MSOP10超小封装,并且内置晶振的CH340E。
|
|||||||
D
6
主题
447
回复 |
发表于2017-04-18 16:09:55
|
只看该作者
72#
CH340E一直没货啊,价格也没有和泰的这款芯片好
|
|||||||
lzl123
6
主题
35
回复 |
发表于2017-04-18 16:26:15
|
只看该作者
73#
CH340E近期会到货。后期还有一款SOP8封装的CH330,价格会更有优势。
|
|||||||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-04-18 19:09:29
|
只看该作者
75#
是的,即使出8脚的封装,根据其它的封装推测性价比也不如楼主的这个。 |
|||||||
老和山职业技术学院
3
主题
28
回复 |
发表于2017-04-19 21:10:38
|
只看该作者
76#
CH330是新的CH340吗?何时会供货呢?目前网上还搜不到介绍。
|
|||||||
stone
1
主题
16
回复 |
发表于2017-04-20 12:05:58
|
只看该作者
77#
还是没货啊~~~~~
|
|||||||
转电机者
0
主题
6
回复 |
发表于2017-04-20 12:27:26
|
只看该作者
78#
10脚的有货,我买了10脚的,可以考虑用10脚的 |
|||||||
Airm2m
0
主题
3
回复 |
发表于2017-04-20 19:04:07
|
只看该作者
79#
这款串口芯片的价格很给力,可惜只支持几个固定的波特率,不支持我想用的921600波特率 HT42B534只支持下面列表中的波特率: Baud Rate Real Rate Miss Rate (%) 2400 2403.846154 0.164800 4807.692308 0.16 9600 9603.841537 0.04 19200 19207.68307 0.04 38400 38461.53846 0.16 57600 57692.30769 0.16 115200 115384.6154 0.16 230400 230769.2308 0.16 460800 457142.8571 0.79 1700000 1714285.714 0.84 2300000 2285714.286 0.62 3400000 3428571.429 0.84 |
|||||||
lzl123
6
主题
35
回复 |
发表于2017-04-21 10:21:58
|
只看该作者
80#
你可以看一下CH340,支持921600波特率,非常用波特率也可以自定义。
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-04-23 16:03:40
|
只看该作者
81#
我订购了一百个,JLC 的人给我电话说涨价了啊,到底是降价还是涨价,差价会退吗?
|
|||||||
lzl123
6
主题
35
回复 |
发表于2017-04-26 13:56:52
|
只看该作者
82#
CH340G、CH340C、CH340E立创都已正常供货,CH330(sop8)还要等一段时间。
|
|||||||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-04-26 17:04:24
|
只看该作者
83#
老兄是泌恒厂家的工作人员?CH330应该是你申请了吧,我感觉我够快的了,现在还是有人先我一步,应该只有厂家才能有这么快的消息了,我一直在等沁恒出8脚的,厂家论坛都一直没有透风,没想到这么快就被申请了。
|
|||||||
D
6
主题
447
回复 |
发表于2017-04-26 17:55:09
|
只看该作者
84#
是我申请的
|
|||||||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-04-26 18:17:10
|
只看该作者
85#
你可真快啊 |
|||||||
先悦电子
3
主题
24
回复 |
发表于2017-04-26 18:25:40
|
只看该作者
86#
有芯片或者测试板子,麻烦,楼主,第一时间通知大家,谢谢。
|
|||||||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-04-26 21:26:57
|
只看该作者
87#
测试板:http://www.szlcsc.com/product/details_97536.html 该板的设计用料十足,这么完善设计的串口工具,外面还真不多见 板上,具体包括:USB热插拔保护器、USB电源过流保护器、TX和RX端口的TVS功能保护。 此外还包括VDDIO可选3.3伏或者5伏,以及两个LED数据收发指示灯等等。 至于到货时间,因为估计是新品,Holtek 还没那么快能出新货,出货顺利的话,我会每批以10K以上的数量采购,确保满足大家的需要。 |
|||||||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-04-30 15:55:36
|
只看该作者
88#
昨天意外到货963片! 当天全部发货完毕~ 希望原厂的下批“弹药”,赶紧到来。。。 |
|||||||
老和山职业技术学院
3
主题
28
回复 |
发表于2017-04-30 16:56:40
|
只看该作者
89#
这款芯片是否不支持921600波特率?
|
|||||||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-04-30 20:06:43
|
只看该作者
90#
看了PDF,应该是不支持呢。
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-05-01 22:21:02
|
只看该作者
91#
定的 100 片到了,之前说交期 50 天,没想到 5,6 天就到了。我的板子 OK 了
|
|||||||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-02 09:10:16
|
只看该作者
92#
板子体积购小,设计得不错!
|
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-05-02 09:57:17
|
只看该作者
93#
这板子在你发帖子当天还是第二天我就做好了。。等芯片等了两个多月。。
|
|||||||
大风刮过
7
主题
42
回复 |
发表于2017-05-02 10:41:03
|
只看该作者
94#
一直没有货,什么时候补充。???
|
|||||||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-02 10:48:09
|
只看该作者
95#
4月30号,来了一批1K左右,当天全部被抢光了。 下一批(10K),之前已经订货了,不知道具体什么时候到。 |
|||||||
lzl123
6
主题
35
回复 |
发表于2017-05-06 10:24:44
|
只看该作者
96#
CH340支持921600波特率。
|
|||||||
牛排8分熟
0
主题
9
回复 |
发表于2017-05-09 12:03:13
|
只看该作者
97#
请问这个USB过流保护用什么型号的自恢复保险呢?是如何计算选取的?
|
|||||||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-09 14:04:44
|
只看该作者
98#
既然是过流,主要考虑的还是电流的设置或保护值。 因为PC电脑USB的供电端,一般最大值就是500mA , 而平常这个串口的负载也不大,所以我选了这款: MF-PSMF020X-2 (编号:C89657),品牌:BOURNS 。该管子的电流在200mA可正常工作,但接近500mA就可断开(其实是阻值变大很多)。
|
|||||||
牛排8分熟
0
主题
9
回复 |
发表于2017-05-13 15:31:27
|
只看该作者
99#
楼主,你碰到驱动无法安装的问题没有?
我的电脑是WIN7 64位,装的驱动是下面这个。奇怪的是WIN7怎么用不了,实测XP能用。
|
|||||||
牛尧申
0
主题
6
回复 |
发表于2017-05-13 16:03:42
|
只看该作者
100#
这个利害了
|
|||||||
lkw
1
主题
11
回复 |
发表于2017-05-13 16:11:15
|
只看该作者
101#
楼主,官网上没看到win7和win10的驱动,能把所有驱动放在帖子里吗?
|
|||||||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-13 18:12:55
|
只看该作者
102#
我PC也是64位 win7, i5的处理器。没发现驱动安装问题呢。 另外一台是win7 32bit, AMD 双核的,也没发现问题。 无论是否安装完驱动或还没安装,可以人工再去更新驱动的。 |
|||||||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-13 18:14:39
|
只看该作者
103#
|
|||||||
mark
1
主题
89
回复 |
发表于2017-05-15 15:53:28
|
只看该作者
104#
你好,这个软件怎么写VID/PID,手册没整明白。另外,后级接485,接收总是前面有一大串00 00 00 00 ?求解答 |
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-05-15 15:56:25
|
只看该作者
105#
我做好的成品遇到乱码的问题。。不论是 MAC 还是 Windows(MAC 免驱) 有没有办法问问厂家可能是什么问题。。我用的是最简电路,就是 PDF 里的,也是你帖子最开始贴的那个图
|
|||||||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-15 16:37:39
|
只看该作者
106#
VID、PID的设置,需要先打开串口,才可以修改,最后保存。我试过可以。大致步骤参见官方PDF的第8页,即如下(红色字体是步骤):
关于485应用,请贴电路图一下,方便诊脉 |
|||||||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-15 16:44:12
|
只看该作者
107#
建议您用立创商城上,现有的方案验证板测试一下: 这个芯片,近期我在win7 32/64 也测试过,好像暂时没发现有问题。 |
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-05-15 16:57:28
|
只看该作者
108#
提醒我了,这个空板我拿了,我晚上试试。 问题是,这么简单的电路,怎么可能出问题。。 而且这问题。。能认,能有输出,回车也有反应,但是就是有乱码。。 而且是在正常的信息里参杂着乱码,这也太妖怪了吧。。 能否跟厂家联系一下,问问有什么可能性会导致这样? 我小批量做了100片,现在非常蛋疼。。 |
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-05-15 18:21:01
|
只看该作者
109#
在我自己的板子上,TX RX 短接,自收发测试没有任何问题 |
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-05-15 18:55:45
|
只看该作者
110#
第二个测试,讲一个 cp2102 小板子和新做的小板子 tx rx 互相连接 在新班子窗口里,输入1234567890,然后 cp2102 接收到 1234567890 并显示出来,没问题。
但是我在 CP2102 的窗口里,输入 abcdefghijklmn,新班子窗口只出来7个字母
再试一次,多发送一些字符
|
|||||||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-15 21:03:38
|
只看该作者
111#
估计你的问题是电平兼容问题引起,比如:cp2102 的IO电平一般是固定的3.3V吧? 那你的HT42B534呢? 它的VDDIO接哪里了? -- 应该也接3.3V才合理。 此外,还要注意,HT42B534内置的3.3V Regulator Output Voltage ,负载电流也就70mA左右,如果是外接其他电路到该负载,需要限制。。不然会影响到USB的稳定性 |
|||||||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-05-15 23:04:40
|
只看该作者
112#
楼主,是你贴里的原理图误导了我。图上只看到 VDDIO 接了个电容,并没有接 3V3 或 VDD 仔细看 PDF,在原理图的部分,他也是比较容易误解,他其实是 1A,1B,1C,2 这样四个图,ABC 分别是三种封装,如果用 SOP8 ,需要看 1A 和 2 两个图,而我误以为 4 个图是 4 个封装,只看了第一个图,其实也就是你帖子里那个图,导致 VDDIO 我没有连接到 3V3。好在机缘巧合,板子上很容易可以修复这个问题,不用报废。 |
|||||||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-15 23:26:36
|
只看该作者
113#
So sorry, 确实VDDIO 没绘制完毕,PDF为准。明天让管理员修改一下主楼的图(即添加上下图接口)
|
|