查看:
41252
回复: 44 |
建议谨慎使用国产的TVS管
|
||||
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2016-09-05 12:18:52
|
只看该作者
1#
电梯直达
最近一个产品,使用了商城购买的TVS管,国产的,没有标牌子,型号是SMAJ6.0A 。 我们产品的电源是环形变压器供电的,整流之后进入LM2940-5.0稳压到5.0V。 这个TVS管,用在主板的5.0V电源输入。 机器做了一百多台,最近有一个客户说电源烧了,返修回来,发现是这个TVS管坏了。 万用表测量,只有6欧姆的阻抗,基本可以判断烧坏。 客户反映,这个是正常使用,然后突然就坏了,电源灯都不亮了。 所以我百思不得其解,TVS管只有在过压,或者大浪涌的时候才会出现烧坏的情况。 准备把管子寄回去,希望厂家能够分析个缘由来。也希望商城能够正确对待这个质量问题。 以前用SMBJ6.0CA/SMBJ6.5CA,这两个型号用了几千个都没有烧坏的情况。 现在一百多台,用了一百多个管子,就有一个出现问题。 这个对商城来说,就是一个器件坏了。对我们来说,就是一百多台机器,发了货。 |
||||
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2016-09-05 14:48:56
|
只看该作者
3#
是的,目前出现问题,还不能确定是哪里的问题。 坏的管子会寄回去,希望厂家那边可以分析一下。 |
||||
会飞的鱼
0
主题
8
回复 |
发表于2016-09-09 21:59:55
|
只看该作者
4#
既然已经用了TVS,那就不要吝啬,再配个压敏电阻缓冲一下上电冲击
|
||||
RXYXR
0
主题
3
回复 |
发表于2016-09-12 00:04:38
|
只看该作者
5#
我注意到你之前用的是SMBJ6.0CA,而现在用的SMAJ6.0CA,两者的功率不一样哦,SMA的功率小于SMB。功率选择很重要 当然也不排除质量问题,以前我也碰到过类似情况,在不能改变厂家质量情况下,要么换大品牌货,要么更改参数(电压或功率)。 |
||||
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2016-09-27 12:24:32
|
只看该作者
6#
报告收到了,分析得不错。 不过我们还是准备换台湾厂的算了,贵了几分钱。 |
||||
小松工程
2
主题
10
回复 |
发表于2016-09-28 09:58:57
|
只看该作者
7#
以前换过上海瞬雷的TVS管,SMBJ200A 就是不行,烧,其他品牌一直用的好好的 |
||||
cust666
2
主题
16
回复 |
发表于2016-10-31 20:51:46
|
只看该作者
8#
Esd看来也需要筛选呀!
|
||||
到处荡荡
1
主题
174
回复 |
发表于2016-11-12 23:52:31
|
只看该作者
9#
支持国货,但像半导体元件,国产货不敢拿公司生死去支持,毕竟要吃饭。能用国际名牌的不选国产的,产品出去后有问题路费不知可买多少元器件了,小老板们什么都抠,唯独买元器件不抠我们工程师,还好立创商城最值得称赞得也就是正品有保证。 |
||||
到处荡荡
1
主题
174
回复 |
发表于2016-11-12 23:57:33
|
只看该作者
10#
特别像这个保护类的,要关键时候才起作用的,首选国际知名品牌。除了TVS,还有自恢复保险丝,国际品牌用镊子短接板子,电源指示灯,能一亮一灭,国产货就得看运气了,不然直接给你烧……
|
||||
长天一线
0
主题
5
回复 |
发表于2016-12-20 15:41:06
|
只看该作者
11#
TVS确实有不地道的供应商,我没有直接在输入端用TVS,基本都是串了保险等一类器件的,本身TVS就应该是耐冲击,现在冲一下就坏,确实不正常;
|
||||
凡凡
9
主题
82
回复 |
发表于2016-12-20 16:28:57
|
只看该作者
12#
是不是 浪涌超出TVS承受范围,抗浪涌一定要选择合适的器件,并留有余量。
谷动谷力
免费手把手教学电路设计/画PCB/Layout/嵌入式软件开发
|
||||
到处荡荡
1
主题
174
回复 |
发表于2016-12-29 19:06:43
|
只看该作者
13#
是的
|
||||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-01-22 12:20:31
|
只看该作者
14#
Do you have the manufacturer's name and finial report on why the components failed?
|
||||
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2017-02-04 15:13:45
|
只看该作者
15#
报告很快就收到了,管子确实是烧毁击穿了
|
||||
跳跳糖
0
主题
5
回复 |
发表于2017-02-07 10:24:51
|
只看该作者
16#
我一般在前面加一个自恢复保险丝
|
||||
名利客
0
主题
1
回复 |
发表于2017-02-07 10:51:54
|
只看该作者
17#
电路设计很重要,TVS击穿时,电流回路必须有限流措施,如电感、热敏电阻之类的。若TVS击穿时,电流回路是短路状态,任何品牌都要烧的。
|
||||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-05-03 12:44:23
|
只看该作者
18#
建议电路加上如下ESD器件,提高产品的静电防护能力。
q3397226930
|
||||
大风刮过
7
主题
42
回复 |
发表于2017-05-03 17:37:11
|
只看该作者
19#
这个不错,希望大力支持!!!!
|
||||
阿彪老万
1
主题
18
回复 |
发表于2017-05-03 17:58:49
|
只看该作者
20#
我认为加限流不现实,一是成本增加。二是用TVS就是要求短时间的高吸收能力。加了限流,吸收能力就下降了。 我觉得要查真因。首先你应该用高速示波器观察你的TVS两端的5V电源,是否干净。 脉宽电源芯片对外围布线要求很严格,布线不合理或电感感值不够或滤波电容失效,都会使5V电源不干净,长期尖波的话,TVS自然受不了。 简单的看,也可以直接在烧到的这只板上,换上新的TVS后,手摸TVS是否有升温。如果有的话,说明长期工作在尖波状态。
|
||||
顺德江河
0
主题
6
回复 |
发表于2017-05-03 18:46:42
|
只看该作者
21#
加限流电阻那还能叫TVS 吗? 那不如用稳压二极管算了
|
||||
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2017-05-10 16:53:49
|
只看该作者
22#
我的电源是环形变压器出来的,经过整流滤波后接入LDO的。 LDO输出是5V的。 |
||||
一指禅
1
主题
9
回复 |
发表于2017-05-21 21:49:53
|
只看该作者
23#
楼主现在了解详细原因了,问题点也给大家普及一下,为什么烧让大家以后也少走弯路。
|
||||
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2017-05-21 22:06:58
|
只看该作者
24#
加保险丝或者电阻,磁珠隔一下应该是比较好的方法; 如果对成本不是非常敏感,建议用进口牌子的;一分钱一分货吧。 TVS本来就是保护器件,用来牺牲的。。。 |
||||
一指禅
1
主题
9
回复 |
发表于2017-05-21 23:19:55
|
只看该作者
25#
还是没看明白,你的意思是电源输出和TVS之间串入磁珠来限制短路电流?磁珠只有在极高频率干扰的情况下才有效,对于LM2940-5.0这样的LDO难道效果会那么好?
6V的TVS在5V输出的LDO系统里面损坏,这样的纹波要有多大啊?
猜测也许还是选型问题,SA6.0不能放在5V系统里面,即使电池也不行,不是进口和国产的问题。 |
||||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2017-05-22 08:11:48
|
只看该作者
26#
分享一下厂家的分析报告吧
|
||||
leeseel
0
主题
27
回复 |
发表于2017-05-22 09:19:54
|
只看该作者
27#
LS 瞎说 磁珠对涌浪有一个锤子用
|
||||
北漂的木木
0
主题
14
回复 |
发表于2017-05-22 09:37:20
|
只看该作者
28#
明确TVS的作用。 TVS,瞬态抑制,在瞬态(nS量级)功率可以做到几百上千瓦,这个特性决定了其主要的应用场合——ESD。 对于楼主的电源过压,TVS君表示压力蛮大的。毕竟你的电压过冲时间(mS,甚至S量级)远远大于ESD脉冲,又因为,直接并联在电源上,一旦击穿,相当于短路,电流还是蛮可观的,所以,TVS君表示,有点抗不住。 “加限流电阻那还能叫TVS 吗? 那不如用稳压二极管算了” 这位同学太死板了,器件是死的,难道就一致让它是死的么? 稳压二极管跟TVS的最大区别在于响应时间上。其次是功率上。稳压二极管在这两方面性能上比TVS弱爆了。这也是为啥现在稳压二极管用的人越来越少了。 加上限流电阻,这个对于系统电流不大的情况下,完全没问题。对于大电流,建议用PTC。近期改版的一个车载电路,其中一项跟楼主遇到的情况一样。这次改版电源过冲防护用的是TVS+PTC。 |
||||
北漂的木木
0
主题
14
回复 |
发表于2017-05-22 09:39:16
|
只看该作者
29#
稳压二极管跟TVS的最大区别在于响应时间上。其次是功率上。稳压二极管在这两方面性能上比TVS弱爆了。这也是为啥现在稳压二极管用的人越来越少了。 加上限流电阻,这个对于系统电流不大的情况下,完全没问题。对于大电流,建议用PTC。近期改版的一个车载电路,其中一项跟楼主遇到的情况一样。这次改版电源过冲防护用的是TVS+PTC。 |
||||
zeroXone
3
主题
52
回复 |
发表于2017-05-22 10:19:00
|
只看该作者
30#
感觉好多都是amobbs游过来的大虾!
|
||||
人低成事
2
主题
22
回复 |
发表于2018-02-10 17:12:38
|
只看该作者
31#
TVS需要按照芯片规格书来用,楼主的电路架构没有问题。当然也是可以串联电阻在TVS端保护TVS的过流问题。串联的电阻肯定不是超过100R的,所以对于TVS的反应时间肯定是没有问题。另外也可以看看输出电容是否够大,看楼主选择的LDO是1A的,既然是大电流那么输入输出电容也是不可以小容量的,要不然负载变化时纹波也大。另外电容太小了对于过冲电压也不好。所以楼主也要看看你的的电路参数是否合理。 |
||||
无锡粽子
16
主题
197
回复 |
发表于2018-02-10 23:17:34
|
只看该作者
32#
感觉好多自学成才的...
MUN5214T1G,进多了13盘,清仓价出,朋友帮帮忙 http://item.szlcsc.com/188094.html
|
||||
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2018-04-22 10:19:15
|
只看该作者
34#
中兴一事,我觉得大家也应该多多支持一下国产的半导体了。
|
||||
东沃电子
2
主题
1
回复 |
发表于2018-11-07 11:49:30
|
只看该作者
35#
东沃电子的电路保护器件TVS二极管,产品质量值得考虑
东沃电子(www.dowosemi.cn),专业高品质TVS管、ESD二极管、压敏电阻、陶瓷气体放电管生产厂家!
|
||||
wyg03
1
主题
13
回复 |
发表于2018-11-08 18:17:49
|
只看该作者
36#
严重不同意楼主标题。这个TVS管损坏不知是个例还是批量,不过估计问题不会出在TVS管本身。SMAJ6.0的管子1mA击穿电流应该在7V左右。LDO输出电压不超7V是不可能导致TVS管烧毁的。如果LDO接地脚虚焊,TVS管就会过热烧毁。商城内国产最便宜的是MDD,我用了很多没出问题。象这款,我就试过1uFCBB-充电500V-串10R线绕电阻对TVS管频繁放电,这个管子能够顶得住。 我也只是一个普通应用工程师。我一个同事设计板子有出错导致严重问题,难道要我发帖子“建议慎用国产工程师”? |
||||
我也是
6
主题
103
回复 |
发表于2018-11-08 22:29:54
|
只看该作者
37#
同意楼上的观点,有时候客户自己搞错线烧了,也会说什么也没动是自己烧的
|
||||
風火流云
2
主题
166
回复 |
发表于2018-11-09 14:20:59
|
只看该作者
38#
还是要谨慎测试好
|
||||
水上漂老张
13
主题
191
回复 |
发表于2018-11-10 13:45:09
|
只看该作者
39#
1、国产器件不稳定,起于体制,终于人品;采用国产应该心里有数,看数据问题几率不过1%,已经不错了,国产的东西不能按美标衡量,因为我们是华夏民族; 2、产品设计是否合理很关键,不能抄、抄、抄;我见过很多压敏电阻使用案例,博士也不例外,重理论轻实践,做出产品全扯淡; 3、硬件设计看起来简单,做好很难,也是国产货品质问题的根源之一; 合格的硬件工程师比合格的软件工程师少得多哈 长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233
|
||||
超超超人
0
主题
1
回复 |
发表于2020-02-08 13:58:38
|
只看该作者
40#
把问题简单的归于体制,很不科学,甚至不科学到让人直接怀疑你的理工素养。 要想得出这个结论,得其他主要因素基本一致的情况下,然后比较体制问题。大前提一样么?欧美做微电子多少年,量产、商业化多少年?中国目前优秀微电子厂家的品控还不如欧美30年年前?或者说,在50年前甚至更早的时间,欧美电子元件厂商刚开始做的时候,都是非常好的技术、品控、品牌信誉?没有小厂、作坊,或者低品质的产品? |
||||
噜噜有只猪
4
主题
6
回复 |
发表于2020-02-23 20:08:24
|
只看该作者
41#
同志们的意见分成两派;把事情说清楚最好的方式就是贴图说话 首先一点,楼主帖子里 “”最近一个产品,使用了商城购买的TVS管,国产的,没有标牌子,型号是SMAJ6.0A 。 ” 这句话我就很疑惑 能麻烦楼主把购买记录贴出来吗? 看看是商城的哪一个链接不标牌子和手册就拿出来售卖;在立创买东西到现在,我还从来没见过未标注厂家和具体型号的产品。 第二个就是楼主对应用TVS管的局部电路拉出来大家分析一下,看看是否可以定位到就是器件质量问题引发的;100台的出货量很难说明问题。 |
||||
雨薇科技
0
主题
3
回复 |
发表于2022-03-07 10:29:32
|
只看该作者
42#
我是加光耦隔离,自恢复保险丝,TVS这三个保护。
|
||||
会飞的鸡
1
主题
16
回复 |
发表于2022-09-30 15:43:07
|
只看该作者
43#
买过顺烨的TVS,交期好慢,刚开始服务还好,付了钱就特别不好,一次服务吧,不会再来买第二次了,也有可能是个别销售原因,但是小公司的服务还是一般般,还是用原来的扬杰和MDD吧。
|
||||
会飞的鸡
1
主题
16
回复 |
发表于2022-10-31 12:02:45
|
只看该作者
44#
之前在捷捷微半导买了一款SMDJ,结果测试电池损坏了,明明是他们产品的问题,非要啰嗦半天,反正很多问题,回复很慢,工程师处理很慢,也不愿意配合,已经不想在这家继续采购了,咨询了扬杰和MDD,看下不能长久合作吧。
|
||||
鲍勃迪伦
0
主题
1
回复 |
45#
说得好,其实发展就是人力、资金和时间,我们人力和资金现在都不缺,就是缺时间发展。
|
|